Back to top

t-Global Technology

- t-Global Technology ist ein führender Hersteller und Anbieter hochentwickelter Wärmemanagementlösungen. t-Global fertigt seine Produkte in seinen hochmodernen Einrichtungen in Taiwan und Großbritannien. Zum umfangreichen Produktangebot des Unternehmens gehören silikonhaltige und silikonfreie Lückenfüllmaterialien, silikonhaltige und silikonfreie Pasten, keramische Wärmeverteiler, kombinierte Thermo- und EMI-Absorber sowie eine große Auswahl an gestanzten Isolatoren. Der zentrale Standort für Forschung und Entwicklung ist Taiwan, während in Großbritannien an komplexen technischen Projekten, am schnellen Prototyping und an der Dispensertechnologie gearbeitet wird. Das Geschäftsmodell von t-Global basiert auf sehr kurzen Vorlaufzeiten und geringen Mindestbestellmengen (MOQs), was zu einem schnellen Prototyping und einer kurzen Markteinführungszeit führt.

Neueste Produkte Alle anzeigen (25)

Image of t-Global's TG-NSP-60 Series

TG-NSP-60 Series Gap Filler

t-Global Technology introduces their TG-NSP-60 series of high conformability, silicone-free, putty type dispensable gap filler for use in critical applications such as automotive electronics, consumer devices, and sensitive military applications.

Erfahren Sie mehr
Image of T-Global Technology's Ceramic Heatsink

Keramikkühlkörper

Die keramischen Kühlkörper von t-Global profitieren von geringen Betriebskosten und einem geringen Gewicht und sind ideal für Verbrauchergüter und militärische Hardwareanwendungen.

Erfahren Sie mehr
Image of t-Global Technology's PC96 Non-Silicone Gap Filler

Silikonfreies Wärmeleitpad PC96

Das PC96 von t-Global Technology ist silikonfreies Wärmeleitpad, konzipiert für den Einsatz, wo das Ausgasen von Silikon problematisch wäre; es kann kundenspezifisch zugeschnitten werden.

Erfahren Sie mehr
Image of t-Global's PCM-20 Materials

PCM-20-Materialien

PCM-20 von T-Global ist ein Sortiment von Phasenwechelmaterialien, das eingesetzt wird, wenn eine außergewöhnliche Kühlleistung für kritische Anwendungen benötigt wird.

Erfahren Sie mehr
Image of t-Global's PC93 Non-Silicone Gap Filler

Silikonfreies Lückenfüllmaterial PC93

Wärmeleitfähiges Pad zur Füllung von Spalten mit einem silikonfreien Harz für den Einsatz in Anwendungen, die empfindlich gegenüber Silikonölen sind.

Erfahren Sie mehr
Image of t-Global's T69 Pyrolytic Graphite

Pyrolytisches Grafit T69

Das T69 von t-Global ist ein extrem leistungsfähiges pyrolytisches Grafit. Es wird für Anwendungen verwendet, bei denen höchstmögliche Wärmeleitfähigkeit erforderlich ist.

Erfahren Sie mehr

Produktschulungsmodule Alle anzeigen (30)

Phase Change Materials (PCMs) for the Electronics Industry

Phase Change Materials for the Electronics Industry

Duration: 5 minutes

PCM materials can be used for some of the most demanding of thermal applications.

Thermal Pads

H48 Product Range

Duration: 10 minutes

The H48-2 series of thermally conductive gap fillers covers the thermal conductivity range from 1.8-6 W/m.k and is available for a variety of applications.

Potting Compounds

Flexible Black Epoxy Potting Compounds

Duration: 5 minutes

TG-LH-FBPE-80 is a compound that can be used to increase lifetime, value and reduce operating costs for electronic devices.

1168-2098-ND

TG-NSP35 Non-Silicone Putty Materials

Duration: 10 minutes

TG-NSP35 is perfect for circuit boards where there are multiple component heights that need to be connected to a heat-sink.

Featured Videos Alle anzeigen (10)

t-Global Technology’s Clicker Press Die Cutting Machine

Showcasing the Clicker Press die cutting machine used by t-Global Technologies to accurately and repeatedly produce customer specified custom parts.

t-Global Technology – ASTM Part Shore Hardness Testing

ASTM standard shore hardness testing thermal materials is critical to insuring a high quality thermal connection and that a repeatable amount of force is being applied to components in the application.

How to Apply Thermal Interface Materials

t-Global Technology shows and explains how to effectively apply thermal interface materials. t-Global can also supply parts with a pull-tab liner to speed application.

Introduction to t-Global Technology - Turkish

t-Global Technology is a global company that is passionate about thermal management. Their offering covers the standard thermal management products as well as ceramic heatsinks, non-silicone putty and advanced phase change materials.