Accélérer l'intégration des petits affichages avec les écrans TFT IPS HDMI plug-and-play de 3,5 pouces

Par Kenton Williston

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

Les concepteurs qui choisissent des écrans pour le contrôle industriel, les équipements médicaux et d'autres systèmes compacts doivent intégrer davantage d'informations sur des écrans plus petits tout en améliorant la lisibilité, la convivialité et la fiabilité. Dans le même temps, ils doivent réduire les coûts et accélérer le développement.

Avec les options traditionnelles, trouver la bonne combinaison de taille, de résolution, de luminosité et de performances industrielles est déjà un défi en soi. Puis se pose le problème de la facilité d'intégration. Les petits écrans industriels sont généralement proposés sous forme de panneaux ou de modules. Cependant, ceux-ci exigent un effort considérable de la part des développeurs, qui doivent composer avec des pilotes de bas niveau, le rétroéclairage et l'atténuation des interférences électromagnétiques (EMI).

Cet article aborde brièvement les défis auxquels sont confrontés les concepteurs lors du développement de systèmes compacts. Il présente ensuite des écrans plug-and-play haute visibilité de 3,5 pouces de Newhaven Display et montre comment ils peuvent être rapidement intégrés et déployés.

Demande croissante d'écrans haute résolution compacts

Auparavant, les équipements compacts pouvaient se contenter d'écrans basse résolution. Avec leurs fonctionnalités limitées, ces anciens systèmes n'avaient besoin que de menus simples et d'indicateurs basiques. Cependant, les équipements modernes requièrent des écrans haute résolution capables de présenter des données complexes avec une expérience utilisateur optimale.

Ces changements ont été favorisés par l'introduction de fonctionnalités telles que la connectivité Internet des objets (IoT) et des analyses sophistiquées. Prenons l'exemple des équipements de mesure et des outils de diagnostic portables. Ces dispositifs doivent faire plus que simplement communiquer des valeurs mesurées. Ils doivent fournir des informations approfondies sur les performances et des indications visuelles lors de la résolution des problèmes.

L'évolution des plateformes détermine également les exigences de résolution. Alors que les environnements RTOS embarqués classiques cèdent la place à des plateformes modernes telles que Linux, Windows Embedded et Raspberry Pi, les concepteurs sont confrontés à une contrainte pratique : les systèmes d'exploitation modernes exigent des résolutions d'affichage d'au moins 640 × 480, ce que les écrans traditionnels pour les équipements à petit facteur de forme ne peuvent tout simplement pas fournir.

Du point de vue du développement, les résolutions plus élevées facilitent la réutilisation des structures d'interface utilisateur, des widgets et des bibliothèques d'icônes initialement développés pour les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les systèmes embarqués dotés d'écrans plus grands. Cette réutilisation contribue à garantir une image de marque et un comportement cohérents entre les différentes gammes de produits, tout en évitant le travail ponctuel sur l'interface graphique de bas niveau.

Pourquoi les petits écrans traditionnels compliquent l'intégration

Pour répondre à ces exigences, les concepteurs abandonnent la résolution 320 × 240 courante dans les petits écrans, au profit d'écrans à transistors à couches minces (TFT) 640 × 480 plus nets et réactifs, dotés de technologies comme IPS (In-Plane Switching) pour des couleurs précises et des angles de vision plus larges. Ce quadruplement du nombre de pixels offre une interface utilisateur supérieure, mais pose également deux défis interdépendants.

Les écrans haute résolution de moins de 5 pouces sont généralement proposés sous forme de panneaux nus accessibles via des interfaces telles que LVDS, MIPI-DSI ou RGB 24 bits. Pour intégrer ces panneaux, les concepteurs doivent composer avec la conception de circuits haute vitesse, un câblage complexe et les interférences électromagnétiques dues aux signaux haute fréquence. De même, les petits écrans sont souvent équipés d'un rétroéclairage basique, laissant aux concepteurs le soin de trouver les circuits d'attaque LED et de mettre en œuvre les commandes de gradation.

Côté logiciel, les panneaux nus manquent de mécanismes de détection standardisés. Les concepteurs doivent configurer manuellement les temporisations d'affichage et développer des pilotes personnalisés pour la saisie tactile et le contrôle du rétroéclairage. Ce travail exige des compétences spécialisées en matière de graphisme et de système d'exploitation qui ne sont peut-être pas au cœur des activités de l'équipe produit, et complique les tests, la fabrication et la maintenance sur le terrain.

Comment simplifier l'intégration des petits écrans avec HDMI et USB

Les écrans TFT IPS HDMI de 3,5 pouces (Figure 1) de Newhaven Display remédient à ces problèmes en intégrant un panneau de 640 × 480, un circuit d'attaque de rétroéclairage haute luminosité, un blindage EMI et une technologie tactile capacitive en option dans un assemblage d'affichage complet. Avec une densité de 228 pixels par pouce (PPI), ces panneaux offrent la résolution nécessaire pour les interfaces homme-machine (IHM) denses en informations sans les problèmes traditionnels de conception matérielle.

Image des écrans TFT IPS HDMI de 3,5 pouces de Newhaven DisplayFigure 1 : Écrans TFT IPS HDMI de 3,5 pouces intégrant un panneau de 640 × 480 dans un assemblage plug-and-play. (Source de l'image : Newhaven Display)

Le logiciel d'interface vidéo HDMI rationalise la mise en service du système. Du point de vue du système hôte, les écrans se comportent comme des moniteurs HDMI standard et non comme des panneaux nus inconnus nécessitant des tables de temporisation personnalisées. Comme pour tout moniteur HDMI standard, l'interface utilise les données EDID (Extended Display Identification Data) pour annoncer un mode 640 × 480, permettant la détection automatique sur Windows, Linux et les plateformes d'ordinateurs monocartes (SBC) populaires telles que Raspberry Pi. Cela élimine le besoin de développement de pilotes graphiques de bas niveau et minimise le risque d'erreurs de configuration de la résolution.

Le NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU tactile (Figure 2) étend la philosophie des interfaces standard à son entrée tactile capacitive projetée (PCAP). Ici, un connecteur Micro-USB fournit à la fois l'alimentation 5 V et les données tactiles pour la variante capacitive. Dans Windows et Linux, le contrôleur tactile apparaît comme un périphérique d'interface humaine USB (USB-HID) standard, ce qui permet au système d'exploitation d'installer automatiquement ses propres pilotes, sans nécessiter de modules de noyau spécifiques au fournisseur.

Image de l'écran NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU de Newhaven Display avec ses dimensions (cliquez pour agrandir)Figure 2 : Le NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU intègre un panneau de 640 × 480 dans un assemblage d'affichage complet avec blindage EMI autour des composants haute fréquence. (Source de l'image : Newhaven Display, modifiée par l'auteur)

Les modules simplifient également le processus d'assemblage global. Avec des panneaux nus, les concepteurs doivent procéder à une intégration en plusieurs étapes : monter le verre TFT dans un cadre sur mesure, fixer une carte de circuit d'attaque séparée ailleurs dans le boîtier, acheminer les câbles plats délicats entre les composants et trouver de l'espace pour les circuits d'attaque LED discrets. Les écrans TFT IPS HDMI de 3,5 pouces permettent de réduire ce nombre d'étapes à un seul assemblage avec quatre trous de montage dans les coins.

L'architecture à deux câbles (HDMI pour la vidéo et Micro-USB pour l'alimentation et la capacité tactile) remplace les circuits flexibles fragiles par des câbles standard, et les connecteurs sont positionnés le long d'un bord du circuit imprimé pour faciliter le routage. Le blindage EMI intégré réduit davantage les exigences d'atténuation au niveau du boîtier.

Lisibilité optimisée à la lumière du soleil grâce à la technologie IPS

L'utilisation d'écrans IPS offre d'excellentes performances optiques par rapport aux panneaux traditionnels à nématique torsadée (TN) ou à alignement vertical (VA). La technologie IPS fournit un large angle de vision de 85° dans toutes les directions et maintient des couleurs et des contrastes constants dans toutes les positions de visionnage. Une luminance typique de 810 cd/m² pour le modèle capacitif permet l'utilisation dans les environnements à haute lumière ambiante, assurant une visibilité claire pour les instruments portables, les panneaux de commande et d'autres applications en environnements extérieurs et industriels.

Le modèle NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP non tactile (Figure 3) partage la même architecture globale, mais sans la couche PCAP. Cela permet un affichage plus lumineux de 950 cd/m², offrant une meilleure lisibilité à la lumière du soleil pour les applications dans lesquelles la saisie s'effectue via des boutons physiques ou d'autres commandes externes. La consommation de courant du modèle non tactile est également légèrement inférieure (460 mA typiques contre 490 mA). La même connectivité HDMI et USB est conservée, l'USB fournissant uniquement l'alimentation.

Image de l'écran NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP de Newhaven Display avec ses dimensions (cliquez pour agrandir)Figure 3 : Le NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP est doté d'un écran 640 × 480 pré-intégré avec une ouverture dans l'encadrement au lieu de la technologie tactile capacitive. (Source de l'image : Newhaven Display, modifiée par l'auteur)

Les deux modèles sont spécifiés pour des températures de fonctionnement de -20°C à +70°C et des températures de stockage de -30°C à +80°C. Les tests de validation incluent le cyclage thermique, les vibrations et les décharges électrostatiques à ±8 kV (air) et à ±4 kV (contact). Ces caractéristiques permettent le déploiement dans l'industrie, les transports et les environnements extérieurs modérés sans que les concepteurs n'aient à mettre en œuvre leur propre qualification au niveau de l'écran.

Démarrage rapide avec la configuration matérielle et logicielle

Au niveau matériel, l'intégration est axée sur trois interfaces principales (Figure 4). Un connecteur HDMI Type A fournit l'entrée vidéo, tandis qu'un connecteur USB Micro-B fournit l'alimentation 5 V et, pour le modèle capacitif, transmet les données tactiles USB-HID. Un petit bloc de jonction expose la broche de commande du circuit d'attaque de rétroéclairage, qui accepte soit un simple signal d'activation, soit une forme d'onde à modulation de largeur d'impulsion entre 5 kHz et 100 kHz. Des LED d'état signalent l'alimentation, la détection de liaison HDMI et l'activité tactile sur la version capacitive, facilitant la mise en service et le dépannage sur le terrain.

Image des fonctionnalités clés de l'écran TFT IPS HDMI de 3,5 pouces de Newhaven DisplayFigure 4 : Les fonctionnalités clés des écrans TFT IPS HDMI de 3,5 pouces incluent une interface HDMI (1) et une interface USB Micro-B (2), des voyants LED pour HDMI, alimentation CC et détection tactile (3-5), et un bloc de jonction de rétroéclairage (6). (Source de l'image : Newhaven Display)

Dans Windows 10 et 11, l'écran est automatiquement détecté comme moniteur HDMI générique. Le modèle capacitif est enregistré comme périphérique tactile USB-HID dès que la connexion USB est établie. Aucune installation de pilote spécifique n'est requise, et les outils d'étalonnage tactile ainsi que les paramètres d'affichage standard peuvent être utilisés.

Les systèmes basés sur Linux utilisent généralement HDMI et EDID pour la détection de mode automatique de manière similaire. Dans la plupart des configurations, le module apparaît comme un écran HDMI standard et le système sélectionne automatiquement le mode 640 × 480. Pour les plateformes telles que Raspberry Pi, le guide de l'utilisateur fournit des exemples de lignes de configuration permettant de forcer le mode et la temporisation souhaités, si nécessaire. Sur la variante capacitive, l'entrée tactile est exposée via le sous-système d'entrée Linux standard en tant que périphérique USB-HID, ce qui simplifie l'intégration avec les structures graphiques courantes.

La broche de commande du circuit d'attaque LED intégré permet de régler la luminosité du rétroéclairage sans ajouter de circuit d'attaque séparé. Un niveau logique statique peut être utilisé pour une simple commande marche/arrêt, tandis qu'une entrée à modulation de largeur d'impulsion permet de régler la luminosité pour les environnements faiblement éclairés ou de réduire la consommation d'énergie pendant les périodes d'inactivité. Cette approche permet d'éviter le bruit de commutation et la complexité de configuration associés aux conceptions de circuits d'attaque LED haute tension discrets sur le circuit imprimé principal.

Conclusion

Les concepteurs d'équipements compacts nécessitant un écran sont confrontés à de nombreux défis en matière d'intégration, de coûts et de délais de commercialisation, qui peuvent être résolus grâce aux modules TFT IPS HDMI de 3,5 pouces de Newhaven Display. Ces écrans combinent une résolution de 640 × 480, une optique IPS lisible à la lumière du soleil, des interfaces HDMI et USB-HID standard, un circuit d'attaque de rétroéclairage intégré, un blindage EMI et des spécifications environnementales industrielles dans un assemblage plug-and-play hautement intégré.

DigiKey logo

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Image of Kenton Williston

Kenton Williston

Kenton Williston a obtenu sa licence en génie électrique en 2000 et a commencé sa carrière en tant qu'analyste de référence pour les processeurs. Il a ensuite travaillé comme rédacteur au sein du groupe EE Times et a participé au lancement et à la gestion de plusieurs publications et conférences pour l'industrie électronique.

À propos de l'éditeur

Rédacteurs nord-américains de DigiKey