IO-Link : permettre la connexion entre capteurs et edge computing

Par Eric J. Halvorson

Avec la contribution de DigiKey

Chaque ligne de production dans une usine génère de vastes quantités de données de capteurs, pourtant une grande partie de ces informations est restée inexploitée jusqu'à présent. Cela s'explique par le fait que les connexions de capteurs classiques reposent sur des signaux de commutation ou des sorties analogiques de base qui fournissent une seule valeur de processus sans contexte supplémentaire sur l'état ou les conditions de fonctionnement des dispositifs. IO-Link s'attaque à cette limitation en fournissant une couche de communication numérique normalisée (CEI 61131-9) qui permet aux capteurs et aux actionneurs d'établir un dialogue bidirectionnel direct avec l'architecture de commande plus large.

Image d'une ligne de production dans une usineFigure 1 : Chaque ligne de production dans une usine génère de vastes quantités de données de capteurs. (Source de l'image : Adobe Stock)

Plutôt que de remplacer l'infrastructure de bus de terrain ou Ethernet industriel existante, IO-Link fonctionne comme une interface complémentaire au niveau le plus bas de la hiérarchie d'automatisation, en utilisant le câblage non blindé à trois ou cinq fils et les connecteurs M5, M8 ou M12 standard que les fabricants ont déjà en stock, avec des longueurs de câble prises en charge jusqu'à 20 mètres. Chaque dispositif IO-Link se connecte à un port dédié sur un maître IO-Link, qui agrège les données de terrain et les transmet aux automates programmables (PLC), aux passerelles périphériques ou aux plateformes cloud, préservant ainsi les investissements existants et ouvrant un canal de données haute résolution jusqu'au capteur individuel.

Transformer la maintenance réactive en stratégie prédictive

La plupart des installations oscillent encore entre deux modèles de maintenance, aucun n'étant idéal. La maintenance réactive consiste essentiellement à attendre la défaillance, ce qui entraîne souvent des temps d'arrêt imprévus et des réparations précipitées, tandis que les programmes de maintenance préventive basés sur un calendrier peuvent déclencher des remplacements de composants bien avant qu'ils ne soient réellement nécessaires. IO-Link apporte une troisième option en fournissant aux équipes de maintenance des diagnostics continus au niveau des capteurs, qui révèlent les performances exactes des équipements en temps réel.

Un capteur de pression sur une station d'assemblage pneumatique est un cas d'utilisation représentatif des dispositifs IO-Link. Avec une connexion analogique standard, seule la valeur actuelle de la pression est indiquée. Cependant, une version IO-Link de ce même capteur peut communiquer simultanément la température interne, les heures de fonctionnement cumulées, la force du signal et tous les codes d'erreur, et ce, via le même câble à trois fils. De même, un capteur photoélectrique surveillant des pièces sur un convoyeur peut signaler la contamination progressive de la lentille bien avant que sa précision de détection ne se détériore au point de manquer des mesures. Ces diagnostics granulaires permettent aux équipes de déterminer les intervalles de maintenance en fonction de l'état réel du dispositif plutôt que sur la base de suppositions, évitant ainsi le remplacement prématuré et les défaillances inattendues.

Lorsqu'un capteur doit finalement être remplacé, la fonction de stockage de données intégrée d'IO-Link accélère considérablement le processus, car le maître IO-Link conserve l'intégralité des paramètres du dispositif précédent et les copie automatiquement dans l'unité de remplacement en quelques secondes. Par conséquent, les techniciens peuvent effectuer un échange sans avoir à entrer à nouveau manuellement les paramètres, ce qui réduit le temps moyen de réparation et permet de limiter les interruptions des lignes de production.

Améliorer l'assurance qualité grâce à la transparence numérique

Une assurance qualité fiable repose sur la cohérence des mesures, et c'est précisément là que les connexions des capteurs analogiques introduisent un risque. Les signaux analogiques se dégradent sur les grandes longueurs de câbles et sont vulnérables aux interférences électromagnétiques, ce qui signifie que la valeur reçue par un automate programmable peut différer légèrement de celle réellement mesurée par le capteur. Bien que cela puisse sembler représenter un risque mineur, sur des centaines de points de mesure dans des environnements de production complexes, ces petites inexactitudes s'accumulent et peuvent faire sortir les processus des tolérances acceptables. Là encore, IO-Link élimine cette variable en convertissant les données de mesure en un signal numérique au niveau du capteur lui-même, ce qui garantit que la valeur parvenant au contrôleur correspond exactement à la valeur capturée à la source.

IO-Link peut également améliorer la manière dont les installations gèrent les remplacements de produits. Dans les lignes de remplissage, les systèmes de conditionnement et les cellules d'assemblage multi-variantes, le passage d'une recette de produit à une autre requiert généralement que les techniciens ajustent manuellement les paramètres des capteurs, un processus fastidieux et sujet aux erreurs de configuration pouvant entraîner des écarts de qualité sur les premiers lots après un remplacement. Avec IO-Link, l'automate programmable peut envoyer simultanément de nouveaux profils de paramètres aux capteurs connectés, ce qui permet d'effectuer un changement complet de recette en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes. De plus, comme ces profils sont stockés numériquement et rappelés à la demande, chaque changement est toujours identique au précédent.

Optimiser la productivité du capteur à la périphérie

Le flux bidirectionnel de données des systèmes IO-Link améliore non seulement les performances des capteurs, mais crée également un pipeline d'informations de bout en bout reliant l'atelier de production aux analyses de niveau entreprise. Les maîtres IO-Link peuvent consolider les données de terrain et les exposer via des protocoles Ethernet industriels tels que PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT, les rendant accessibles aux passerelles périphériques qui exécutent un prétraitement local et une logique de décision à faible latence. Ces mêmes données peuvent être transmises à des plateformes MES, ERP ou autres plateformes cloud pour une intelligence opérationnelle plus étendue.

Cette architecture capteur-périphérie permet des scénarios de surveillance qui ne seraient pas réalisables avec un câblage conventionnel. Par exemple, un système à air comprimé peut être équipé de capteurs de débit IO-Link qui transmettent les données de consommation numériquement, permettant ainsi aux sites de localiser les fuites, de suivre les coûts énergétiques par machine et d'optimiser les performances pneumatiques sans déployer de matériel de surveillance distinct. La même infrastructure numérique assure la surveillance des circuits de refroidissement, le suivi de l'état des convoyeurs et la détection des conditions environnementales dans l'ensemble de l'usine.

Les avantages s'étendent également à l'installation et à la mise en service, puisque les dispositifs IO-Link sont identifiés et configurés automatiquement par le biais de leurs fichiers IODD (IO Device Description), ce qui rend la configuration initiale plus rapide et moins dépendante d'utilisateurs ayant des connaissances spécialisées. En éliminant les cartes d'entrée PLC analogiques, les fabricants peuvent rationaliser la conception des systèmes et réduire les coûts de câblage par point par rapport aux installations analogiques. L'interopérabilité entre plus de 500 fabricants de dispositifs dans le monde entier garantit également l'évolutivité des installations sans dépendance à l'écosystème d'un fournisseur spécifique.

Solutions IO-Link de DigiKey : des capteurs aux systèmes

Le déploiement d'un système IO-Link implique de sélectionner la bonne combinaison de capteurs, de maîtres et de composants de connectivité auprès de fournisseurs affichant une réelle expertise en automatisation industrielle. Le catalogue de produits IO-Link de DigiKey rassemble l'écosystème complet de cinq fournisseurs leaders, chacun apportant des forces spécifiques.

Image des dispositifs IO-Link de FestoFigure 2 : Dispositifs IO-Link de Festo. (Source de l'image : Festo)

S'appuyant sur des décennies d'expertise en automatisation pneumatique et électrique, Festo propose une gamme IO-Link complète de capteurs de pression, de capteurs de débit, de transmetteurs de position et de terminaux de distributeurs. Leur plateforme d'E/S décentralisées CPX-AP-I inclut un module maître IO-Link à 4 ports avec protection IP65/67 pour les installations sur machine, et leurs capteurs compatibles IO-Link sont dotés de sorties PNP/NPN commutables par logiciel et d'un stockage de données intégré pour une mise en service rapide et un remplacement fluide des dispositifs.

Image de la solution IO-Link d'ifm (cliquez pour agrandir)Figure 3 : Solution IO-Link d'ifm. (Source de l'image : ifm)

En tant que membre fondateur de la communauté IO-Link, ifm a constitué l'un des catalogues de dispositifs IO-Link les plus complets du marché. Leur portefeuille de capteurs fonctionne sur la base d'une transmission de signal entièrement numérique, évitant ainsi les pertes de précision qui affectent typiquement la conversion analogique-numérique dans les installations existantes. Outre les capteurs, l'écosystème d'ifm s'étend aux dispositifs de passerelles périphériques qui acheminent en toute sécurité les données de terrain vers les plateformes cloud, telles que Microsoft Azure IoT Hub et AWS IoT Core, offrant ainsi un chemin simplifié entre les capteurs de l'atelier et l'analyse de niveau entreprise.

Image des dispositifs IO-Link de SICKFigure 4 : Dispositifs IO-Link de SICK. (Source de l'image : SICK)

SICK étend les possibilités IO-Link grâce aux solutions Smart Sensor et aux gammes Sensor Integration Gateway (SIG), qui ajoutent une intelligence embarquée aux dispositifs de terrain. Leurs capteurs IO-Link peuvent exécuter des tâches intelligentes décentralisées telles que le comptage et la mesure de longueur directement sur le dispositif, réduisant ainsi la charge de traitement de l'automate programmable. Le logiciel FieldEcho de SICK complète ces capteurs en fournissant un accès via un navigateur à toutes les données des dispositifs IO-Link, en gérant automatiquement les téléchargements IODD et en exposant une API REST pour l'intégration avec les services MES, ERP et cloud.

Image de la technologie IO-Link de Pepperl+Fuchs (cliquez pour agrandir)Figure 5 : Technologie IO-Link de Pepperl+Fuchs. (Source de l'image : Pepperl+Fuchs)

Pepperl+Fuchs apporte une solide expérience en matière d'automatisation d'usine et de processus, en associant une large gamme de capteurs inductifs, capacitifs, photoélectriques et à ultrasons à une infrastructure maître robuste. Leur maître IO-Link ICE11 se distingue par sa flexibilité multiprotocole, prenant en charge PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link et MODBUS TCP depuis un seul dispositif, tandis que leur kit de démarrage IIoT regroupe un maître, des capteurs et tous les câbles requis pour un prototypage rapide immédiat.

Image du transmetteur de température iTEMP TMT36 avec IO-Link d'Endress+HauserFigure 6 : Transmetteur de température iTEMP TMT36 avec IO-Link. (Source de l'image : Endress+Hauser)

Endress+Hauser apporte son expertise en instrumentation des procédés à l'offre IO-Link de DigiKey, en particulier pour les applications agroalimentaires, de traitement de l'eau et pharmaceutiques. Les transmetteurs de pression et les capteurs de température IO-Link offrent une capacité double mode, fonctionnant soit en mode analogique traditionnel (4-20 mA), soit en mode numérique IO-Link via un simple changement de configuration, permettant aux installations d'adopter progressivement la communication numérique tout en préservant les flux de travail existants.

Conclusion

La technologie IO-Link a rapidement évolué, passant d'une option de connectivité de niche à un outil essentiel pour la fabrication axée sur les données, avec une base installée mondiale en expansion rapide et un large soutien des fournisseurs dans de nombreux secteurs. En fournissant une communication numérique bidirectionnelle via des câbles industriels standard, cette technologie offre aux fabricants la visibilité au niveau des capteurs dont ils ont besoin pour anticiper les problèmes de maintenance, maintenir la précision des mesures et acheminer les données de terrain en temps réel vers les plateformes périphériques et cloud, favorisant ainsi l'amélioration continue.

DigiKey logo

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Image of Eric Halvorson

Eric J. Halvorson

Eric Halvorson, Responsable du marketing des partenariats et programmes stratégiques, travaille chez DigiKey depuis plus de 12 ans. Eric est spécialisé dans le marché de l'automatisation industrielle. Il a obtenu son diplôme en sciences appliquées en technologies électroniques et systèmes automatisés du Northland Community and Technical College en 2011. Jusqu'à récemment, Eric travaillait en tant que Chef de produits électromécaniques avec l'accent sur les commutateurs. Eric aime passer son temps libre à travailler le bois et à réparer des choses.

À propos de l'éditeur

DigiKey

DigiKey, dont le siège se trouve à Thief River Falls, Minnesota, est un fournisseur mondial de services complets, à la fois en termes de volumes de production et de prototypes/conceptions de composants électroniques, et propose plus de six millions de produits de plus de 750 fabricants reconnus sur le site Web de DigiKey.