Aspects importants lors du choix et de l'utilisation d'un bloc multiprise

Par Art Pini

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

Qu'il s'agisse de postes de travail à domicile, de réseaux d'entreprise, de laboratoires ou d'usines intelligentes, le nombre d'appareils électriques ne cesse d'augmenter, ce qui rend indispensable l'existence de prises de courant sûres et facilement accessibles. Dans de nombreux cas, les dispositifs grand public volumineux, tels que les chargeurs de téléphones et d'ordinateurs portables, sont en concurrence pour l'espace et la puissance avec des commutateurs et des points d'accès réseau, des systèmes de mesure médicaux et électroniques et des équipements de processus industriels.

En même temps, tous les dispositifs doivent être protégés contre les problèmes de sécurité dus aux surintensités et aux courts-circuits, tout en protégeant l'utilisateur, même dans les environnements les plus rudes et les plus exigeants physiquement.

Pour fournir une alimentation fiable et sûre pour le plus large éventail d'appareils, d'applications et d'environnements, les concepteurs peuvent se tourner vers des blocs multiprises conçus dans un souci de sécurité, de robustesse et de flexibilité de distribution d'énergie.

Cet article aborde brièvement les exigences en matière de distribution d'alimentation et de sécurité dans les environnements domestiques, professionnels et industriels en constante évolution, y compris les normes de sécurité associées. Il présente ensuite les multiprises de Tripp Lite qui répondent à ces exigences, y compris le montage au sol, en rack ou sur table avec de longs cordons d'alimentation, et les fonctionnalités de sécurité comme les disjoncteurs intégrés et les interrupteurs lumineux et couverts qui étendent la disponibilité de l'alimentation — de manière sûre et fiable — là où cela est le plus nécessaire.

Besoin croissant de multiprises

Une installation informatique domestique typique comprend un ordinateur, un moniteur, un modem/routeur et une imprimante, pour un total de quatre cordons d'alimentation. La prise murale la plus proche contient probablement deux prises, ce qui implique l'utilisation d'une multiprise.

Le choix d'une multiprise commence par la détermination du nombre de prises nécessaires. Cela peut être compliqué par le besoin de brancher des alimentations modulaires à montage mural dont les connexions d'alimentation sont plus grandes que l'espacement des prises de courant standard. La deuxième considération est la longueur du cordon d'alimentation de la multiprise. Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour atteindre la prise murale avec un routage sûr. Pour des raisons de sécurité, la multiprise doit être équipée d'un disjoncteur, à moins qu'elle ne soit raccordée via un disjoncteur séparé avant la prise murale.

Les boîtiers des blocs multiprises sont disponibles en différents matériaux. L'aluminium est le plus fréquent. Il est solide et durable et ne rouille pas dans les environnements humides. L'acier est également disponible mais n'est pas très utilisé. Les boîtiers en plastique sont moins chers mais ne sont pas aussi durables que les boîtiers en métal.

Options de blocs multiprises

Si l'on considère la configuration informatique de base dont il a été question plus haut et qui nécessite quatre prises, le PS120406 de Tripp Lite, doté d'un disjoncteur de 15 ampères (A) et d'un cordon d'alimentation de 1,8 mètre (m), est un choix approprié (Figure 1).

Image de la multiprise à quatre prises PS120406 de Tripp LiteFigure 1 : La multiprise à quatre prises PS120406 de Tripp Lite est dotée d'un cordon d'alimentation de 1,8 m, d'un interrupteur couvert et d'un disjoncteur de 15 A. (Source de l'image : Tripp Lite)

Le PS120406 dispose de quatre prises NEMA 5-15R à trois fiches, compatibles avec toutes les fiches d'alimentation courantes de 120 volts (V). Le boîtier de 304,8 millimètres (mm) de long, robuste et entièrement en aluminium, est doté de prises espacées de 44,96 mm de centre à centre, ce qui laisse suffisamment de place pour la plupart des transformateurs et adaptateurs CA. Cette multiprise de Tripp Lite peut être montée horizontalement ou verticalement et convient aux applications d'établi et de bureau. Elle est équipée d'un interrupteur marche/arrêt lumineux avec un couvercle translucide, qui permet de visualiser l'état de fonctionnement de la multiprise tout en empêchant les mises hors tension accidentelles. La multiprise est protégée contre les surcharges de courant par un disjoncteur intégré de 15 A, ce qui permet d'utiliser la multiprise pour des charges jusqu'à 1800 watts (W) au total.

Le PS120406 peut être monté à l'aide des clips fournis avec la multiprise, comme illustré à la Figure 2.

Schéma des clips de montage fournis avec la multiprise PS120406 de Tripp LiteFigure 2 : Les clips de montage (à gauche) fournis avec la multiprise PS120406 maintiennent solidement la multiprise en place tout en permettant de la retirer facilement (à droite) pour le nettoyage ou la maintenance. (Source de l'image : Tripp Lite)

Les clips sont vissés en ligne dans la surface de montage. La multiprise est inclinée pour s'emboîter dans le rebord inférieur des clips de montage, puis pivotée pour s'engager dans le rebord supérieur et enfoncée jusqu'à enclenchement. Pour retirer la multiprise des clips, l'utilisateur doit appuyer sur le haut de la multiprise — jusqu'à ce que le bord supérieur soit dégagé des clips — puis soulever la multiprise pour la dégager du bord inférieur des clips.

Si un cordon d'alimentation plus long est requis, il convient de choisir le PS120420 de Tripp Lite. Il s'agit d'une multiprise à quatre prises avec un cordon d'alimentation de 4,5 m. Cette multiprise est également équipée d'un disjoncteur de 20 A, utilise deux prises NEMA 5-15R et deux prises NEMA 5-20R, et est fournie en boîtier aluminium de 304,8 mm.

Si vous avez besoin de plus de prises et d'un cordon d'alimentation plus long, Tripp Lite propose une grande variété de configurations de multiprises. Par exemple, le PS2408 offre huit prises NEMA 5-15P dans un boîtier en aluminium de 609,6 mm avec un cordon d'alimentation de 4,5 m (Figure 3).

Image de la multiprise PS2408 de Tripp LiteFigure 3 : La multiprise PS2408 de Tripp Lite offre huit prises dans un boîtier en aluminium de 609,6 mm avec un cordon d'alimentation de 4,5 m. (Source de l'image : Tripp Lite)

Grâce à son grand nombre de prises, cette multiprise convient également au montage sur rack ou sur établi industriel. Les prises sont espacées de 63 mm, ce qui offre davantage d'espace pour les alimentations ou les transformateurs muraux volumineux. Comme la multiprise PS120406, elle est dotée d'un interrupteur lumineux avec un couvercle et d'un disjoncteur de 15 A. Des clips de montage sont également fournis.

L'installation d'une multiprise à huit prises dans une armoire ou un boîtier peut s'avérer problématique, mais Tripp Lite propose une solution facile sous la forme de la multiprise pliable PSF2408 (Figure 4).

Image du PSF2408 de Tripp Lite fournissant huit prises dans une multiprise pliable de 609,6 mm avec un cordon d'alimentation de 4,5 mFigure 4 : Le PSF2408 fournit huit prises dans une multiprise pliable de 609,6 mm avec un cordon d'alimentation de 4,5 m. (Source de l'image : Tripp Lite)

Le PSF2408 est doté d'un seul pivot qui lui permet de se plier. Il est idéal dans les espaces restreints, dans les coins ou pour le partage entre deux utilisateurs. Le boîtier en aluminium durable présente un espacement des prises de 29,97 mm dans le premier segment (pour les fiches de courant conventionnelles), et de 57,15 mm dans le second (pour les transformateurs surdimensionnés). La multiprise est dotée d'un câble d'alimentation de 4,5 m, est répertoriée pour 1200 W, avec un disjoncteur de 12 A. Comme les multiprises dont il a été question précédemment, elle est équipée d'un interrupteur lumineux muni d'un couvercle transparent.

Un dernier exemple est le PS6020 de Tripp Lite (Figure 5). Il s'agit d'une multiprise à 20 prises qui convient parfaitement à la distribution d'alimentation de type passage de câbles horizontal ou vertical dans les bureaux, les établis, les installations industrielles et les racks pour les applications de réseaux et de télécommunications.

Image du PS6020 de Tripp Lite qui offre 20 prises pour un placement horizontal ou verticalFigure 5 : Le PS6020 offre 20 prises pour un placement horizontal ou vertical sur les établis et dans d'autres applications industrielles. (Source de l'image : Tripp Lite)

Le boîtier en aluminium PS6020 fournit 20 prises NEMA 5-15 sur une longueur de 1,5 m. Les prises sont espacées de 70,99 mm, de sorte qu'il ne devrait pas y avoir d'interférences avec les alimentations ou les transformateurs de puissance adjacents. La multiprise est équipée d'un câble d'alimentation de 4,5 m, ce qui est utile dans les environnements industriels où les prises peuvent se trouver à distance. Elle est également dotée d'un interrupteur couvert et d'un disjoncteur de 15 A pour la sécurité. Elle inclut des supports de montage encliquetables et peut être montée horizontalement sur des établis ou verticalement en racks.

Toutes les multiprises mentionnées sont conformes aux normes de sécurité nord-américaines, y compris les normes CSA, cUL et UL.

Conclusion

L'utilisation croissante de divers appareils électroniques a entraîné la nécessité de disposer de plusieurs prises de courant à des emplacements spécifiques ne pouvant pas facilement être alimentés par des prises murales. Pour répondre à ce besoin, Tripp Lite propose une grande variété de multiprises avec plusieurs facteurs de forme, dans des longueurs de 304,8 mm à 1,83 m, avec des longueurs de cordon d'alimentation s'étendant jusqu'à 4,5 m. Ces multiprises présentent de 4 à 24 prises, des disjoncteurs intégrés et une tenue en courant maximum jusqu'à 20 A. Quelle que soit les exigences de distribution d'alimentation, il existe certainement une configuration adaptée.

DigiKey logo

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini est un auteur-collaborateur chez DigiKey. Il est titulaire d'une licence en génie électrique du City College of New York et d'un master en génie électrique de la City University of New York. Il affiche plus de 50 ans d'expérience en électronique et a occupé des postes clés en ingénierie et en marketing chez Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek et Nicolet Scientific. Il s'intéresse aux technologies de mesure et possède une vaste expérience des oscilloscopes, des analyseurs de spectre, des générateurs de formes d'ondes arbitraires, des numériseurs et des wattmètres.

À propos de l'éditeur

Rédacteurs nord-américains de DigiKey