4 Lessons to Get You Started with the micro:bit

The micro:bit is the perfect tool for getting students (or anyone!) interested in digital technology. It’s pretty straightforward and there are a lot of fun things you can do with it! Try these lessons below on for size and you’ll be mastering the micro:bit in no time!

Lesson 1: Using the Built-in Sensors

In this lesson you will learn how to use the micro:bit's accelerometer to make a simple movement-activated alarm. You will also learn how to use the micro:bit's magnetometer chip to detect the presence of a magnet.

Click here for the complete lesson

Lesson 2: Controlling LEDs on Breadboard

In this lesson, you will learn how to connect a micro:bit to a solderless breadboard as well as how to turn an LED on and off, control its brightness, and also use three LEDs to make a traffic signal.

Click here for the complete lesson

Lesson 3: NeoPixels with micro:bit

NeoPixels (addressable LEDs) are a great way to easily create colorful displays using strips of LEDs or LEDs arranged in a circle like the NeoPixel ring used in this lesson.

Click here for the complete lesson

Lesson 4: Sensing Light

In this guide, you will learn how to sense the light level using a micro:bit.

Click here for the complete lesson

Be sure to check out all 4 of these great lessons from Simon Monk (and much more!) in the Adafruit Learning System in the Adafruit blog!

À propos de l'auteur

Image of Jenn Toso

Jenn Toso, spécialiste en marketing par réseaux sociaux, se spécialise dans tout ce qui est social ! En tant que membre dédié de l'équipe des réseaux sociaux de DigiKey, elle publie des blogs, des partages, des tweets et des posts sur les réseaux sociaux de DigiKey. Jenn se passionne pour les communautés Maker et STEM et pense que les jeunes d'aujourd'hui détiennent la clé d'un avenir meilleur pour tous. Jenn est titulaire d'une licence en administration des affaires, d'une maîtrise en marketing Internet et d'un PhD en « hockey mom ». Dans son temps libre, Jenn aime explorer son nouvel intérêt pour la technologie des dispositifs corporels et assouvir sa passion de tout ce qui touche au hockey. Vous pouvez trouver Jenn sur certains réseaux sociaux ou à un match de hockey - parfois combinant les deux en même temps.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum