A DIY Raspberry Pi Project for Pure-Blood Wizards!

If you love the magical world of Harry Potter (who doesn’t?) then you are going to love this moving portrait project! Best of all, you really don’t have to be a wizard at all to complete it. All the wizardry you need is magically hidden within your Raspberry Pi.

The following is an instructable intended for pure-blood wizards only. If you are not a pure-blood, Slytherin specifically, you have been warned of the inevitable failure and defeat you will encounter as a squib, muggle, Hufflepuff, or mudblood.

Apparently, as powerful as they are, even wizards need to solder!

Soldering must be done here. Feel free to use the Incendio charm in order to expedite the heating process for the soldering iron.

To find out more about this magical raspberry pi project, head over to Instructables by clicking right here

À propos de l'auteur

Image of Jenn Toso

Jenn Toso, spécialiste en marketing par réseaux sociaux, se spécialise dans tout ce qui est social ! En tant que membre dédié de l'équipe des réseaux sociaux de DigiKey, elle publie des blogs, des partages, des tweets et des posts sur les réseaux sociaux de DigiKey. Jenn se passionne pour les communautés Maker et STEM et pense que les jeunes d'aujourd'hui détiennent la clé d'un avenir meilleur pour tous. Jenn est titulaire d'une licence en administration des affaires, d'une maîtrise en marketing Internet et d'un PhD en « hockey mom ». Dans son temps libre, Jenn aime explorer son nouvel intérêt pour la technologie des dispositifs corporels et assouvir sa passion de tout ce qui touche au hockey. Vous pouvez trouver Jenn sur certains réseaux sociaux ou à un match de hockey - parfois combinant les deux en même temps.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum