Cute Little Robot Helps Children Argue Better

Resolving conflict is hard. It’s even tougher when you are a kid and haven’t quite mastered the skill of productive arguing. Keepon, a cute little social robot, is being tested by researchers to see if social robots in general could be used as a way to teach children conflict resolution.

Keepon isn’t really doing anything that an adult couldn’t do; and it’s not autonomous, with two people remotely controlling everything that it says and all the movements that it makes. But the point of this research was to see whether a social robot could be used beneficially in situations like this: Would the children resolve conflicts more effectively with the help of the robot than they would by themselves?

Read more about Keepon and this robotic project on IEEE Spectrum.

À propos de l'auteur

Image of Jenn Toso

Jenn Toso, spécialiste en marketing par réseaux sociaux, se spécialise dans tout ce qui est social ! En tant que membre dédié de l'équipe des réseaux sociaux de DigiKey, elle publie des blogs, des partages, des tweets et des posts sur les réseaux sociaux de DigiKey. Jenn se passionne pour les communautés Maker et STEM et pense que les jeunes d'aujourd'hui détiennent la clé d'un avenir meilleur pour tous. Jenn est titulaire d'une licence en administration des affaires, d'une maîtrise en marketing Internet et d'un PhD en « hockey mom ». Dans son temps libre, Jenn aime explorer son nouvel intérêt pour la technologie des dispositifs corporels et assouvir sa passion de tout ce qui touche au hockey. Vous pouvez trouver Jenn sur certains réseaux sociaux ou à un match de hockey - parfois combinant les deux en même temps.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum