Augmenter la portée de la surveillance agricole avec LoRaWAN
Le fait de choisir un protocole sans fil pour votre projet IoT d'agriculture peut faire toute la différence en ce qui concerne la portée, le coût, la disponibilité, et bien plus encore. LoRaWAN est un protocole fréquemment utilisé. Il y a de nombreuses raisons à cela, la principale étant qu'il s'agit d'un réseau longue portée et basse consommation qui peut être configuré de manière très rentable. Ce protocole fonctionne très bien là où le Wi-Fi n'est pas disponible et où il ne serait pas rentable d'opter pour plusieurs forfaits mobiles.
Autre élément à déterminer : la fréquence de collecte de données. Faut-il une surveillance en continu ou des rapports par intermittence sont-ils suffisants ? Le plus souvent, les transmissions de données par intermittence fonctionnent mieux pour les applications IoT d'agriculture, en raison des exigences d'alimentation.
Il est possible de connecter jusqu'à trois capteurs au dispositif VoBo de VolleyBoast. (Source de l'image : VolleyBoast)
L'un de nos fournisseurs propose un excellent produit accompagné d'un logiciel pour les applications IoT agricoles. Il s'agit d'un produit qui fonctionne sur un réseau LoRaWAN. VolleyBoast aide à déterminer la meilleure fréquence de collecte de données et fournit un dispositif facile à utiliser ainsi qu'un logiciel pour l'examen des données. Ce dispositif, appelé VoBo, fonctionne avec presque tous les capteurs du marché et il est possible d'y connecter jusqu'à trois capteurs. Ce nœud est programmé pour la fréquence, la sauvegarde locale des données et pour s'activer en cas de déclenchement par un événement. Le système nécessite ensuite un autre composant, le Conduit de MultiTech. La passerelle Conduit est disponible en modèles pour une utilisation en intérieur, ainsi qu'en modèles répertoriés IP67 et adaptés à une utilisation en extérieur. Elle peut collecter des données à partir de centaines de dispositifs VoBo tout en les gérant et en transmettant ces données au cloud Azure via une transmission Ethernet, mobile ou par satellite. Une fois les données dans le cloud Azure, elles sont transmises au portail client VoBo. Le portail client VoBo, qui repose sur la plateforme cloud Azure de Microsoft, stocke les données des capteurs dans des bases de données sécurisées, les traite et les analyse, et permet de configurer des alertes et des alarmes.
Cette configuration est bénéfique pour de nombreuses raisons dans les environnements agricoles. Elle permet de redéployer la main d'œuvre sur d'autres projets, car les besoins en mesures et en rapports manuels sont désormais minimes. De plus, la maintenance prédictive réduit les temps d'arrêt potentiels. Le signalement plus rapide des problèmes équivaut à des délais de réponse plus courts et à des informations plus détaillées, ce qui peut améliorer la durée des opérations, la croissance des cultures et plus.
Le choix des produits à utiliser pour une solution IoT agricole peut globalement s'avérer difficile, mais cela ne doit pas devenir une fatalité. L'utilisation d'un système tel que celui-ci permet de réduire le temps de développement et de simplifier l'analyse et la présentation des données. Comme on peut le voir, les produits de VolleyBoast cherchent à répondre aux besoins agricoles d'aujourd'hui tout en créant une structure permettant d'aborder différents problèmes et de créer des solutions pour les fermes de demain. DigiKey travaille avec VolleyBoast et d'autres fournisseurs afin de proposer des produits qui soutiennent ces initiatives. Pour en savoir plus, regardez notre série de vidéos Farm Different.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum