SSD de data centers/entreprises de Kingston
Kingston Technology propose un vaste choix de disques SSD de grade data center/entreprise, recommandés pour les applications de serveurs qui nécessitent une cohérence E/S, une faible latence et une haute endurance. Avant d'envisager l'achat d'un disque SSD, il est important de comprendre qu'ils ne sont pas tous équivalents, en particulier ceux utilisés dans les serveurs. Les SSD clients sont conçus pour les charges de travail des clients (e-mails, navigation sur le Web, présentations PowerPoint, jeux, etc.). Les SSD de data centers/entreprises sont conçus pour les charges de travail des serveurs (services cloud, virtualisation, bases de données haute vitesse, streaming multimédia haut débit, SSRS, CDN, edge computing, charges de travail SAP BI, ERP, CRM, GL, OLAP, OLTP, ERM et EDW).
Par le passé, il était possible d'utiliser un SSD client grand public dans un data center, et ses performances étaient tellement supérieures à celles d'un disque dur (HDD) classique que les clients étaient très satisfaits. Aujourd'hui, en particulier pour les data centers, les performances des SSD doivent impérativement rester constantes et prévisibles, et les SSD sont d'ailleurs testés pour cela. Les administrateurs informatiques et les architectes du stockage fixent désormais une limite à ce qui est considéré comme des « niveaux de performances acceptables » lorsqu'ils prennent des décisions d'achat en matière de SSD. Cela leur permet de respecter leurs accords de niveau de service (SLA) avec les clients, et donc de veiller à ce que l'expérience des clients dépasse largement leurs attentes.

Les SSD conçus pour les charges de travail des serveurs exigent des fonctionnalités matérielles et micrologicielles que l'on ne trouve pas sur les SSD clients et grand public. Pour commencer, les dispositifs NAND et les contrôleurs pour les SSD de data centers sont choisis de manière à offrir les meilleures performances et la meilleure endurance pour les charges de travail d'entreprise. Le micrologiciel est ensuite optimisé pour fournir une faible latence et une distribution E/S cohérente pour les charges de travail à rapport cyclique élevé. Cette technique d'optimisation des performances est connue sous le nom de qualité de service (QoS). C'est ainsi que les clients peuvent mesurer les performances des disques SSD d'entreprise pour s'assurer de choisir une solution qui les aidera à gérer et à garantir les niveaux de performances à leurs clients avec un degré de confiance élevé.
Les indicateurs QoS démontrent que, dans le pire des scénarios pour une charge de travail testée sur une période donnée, les profils de latence et IOPS d'un SSD restent dans une plage spécifiée (généralement jusqu'à un minimum de 99,9 % des points de données sur une période prédéfinie), sans qu'aucune anomalie inattendue ne provoque de chute soudaine des performances de l'application. Les professionnels du stockage attendent aujourd'hui d'un disque SSD de data center/entreprise qu'il garantisse la cohérence E/S et une faible latence. Dans le cadre du processus de développement des produits, Kingston établit le profil de milliers de points de données pour atteindre un niveau QoS acceptable pour les applications de data centers. Les clients des data centers ont besoin d'un faible coefficient de variation de leurs E/S et ne veulent pas subir de fortes variations des performances.
Les taux d'endurance plus élevés testés pour des charges de travail de data center/entreprise sont une autre fonctionnalité importante à bien comprendre. L'endurance des disques SSD est une mesure clé dans la conception de SSD de data centers. Les SSD ont un nombre limité de cycles de programmation/effacement (P/E) pendant la durée de vie utile du disque. Les SSD de data centers ont généralement un taux d'endurance plus élevé que les SSD clients en raison de la mémoire Flash à cycle P/E supérieur qui est utilisée. Chez Kingston, nous concevons des SSD de data center/entreprise pour une plage d'endurance spécifique, typiquement 1 DWPD. Cela signifie qu'un utilisateur peut écrire la capacité totale du SSD chaque jour pendant la période de garantie du disque. Il est important de choisir le SSD approprié en fonction de la charge de travail prévue et de la durée de vie du serveur dans lequel il sera utilisé.
Les SSD de data centers de Kingston incluent également une protection matérielle contre la perte d'alimentation (PLP) grâce à des condensateurs intégrés au disque SSD. La protection contre la perte d'alimentation est destinée à sauvegarder les données en cas de coupure soudaine de l'alimentation du serveur. Enfin, les SSD de data center/entreprise de Kingston sont testés sur des plateformes de serveurs et associés à des contrôleurs RAID tiers et OEM pour la compatibilité. Les SSD clients ne sont pas testés sur des plateformes de serveurs.
Kingston propose cinq solutions SSD de grade data center/entreprise. Pour les solutions SATA, le DC500R est conçu pour les applications centrées sur la lecture, le DC500M est destiné à un usage mixte, et le DC450R est destiné aux applications d'entrée de gamme qui requièrent des taux d'endurance inférieurs et ne nécessitent pas de protection PLP matérielle coûteuse. Pour NVMe, Kingston propose le DC1500M pour une solution U.2 PCIe 3.0 NVMe et le DC1000B, qui est une solution M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe typiquement recommandée pour les applications de démarrage de serveur.
Pour choisir le produit adapté à une conception, il est important de comprendre les principales différences entre les SSD destinés aux clients et ceux destinés aux data centers/entreprises. Le cas d'utilisation, les performances du produit et les fonctionnalités clés doivent être étudiés en détail afin de veiller à ce qu'ils répondent aux exigences informatiques du client. Kingston Technology conçoit, fabrique et teste les SSD adaptés à votre conception et à votre budget.
#kingstoniswithyou
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum