Marlow Mini-Harvester and Linear Tech Eval Board

Green is the color of the day. Everyone is looking for the most organic, most efficient, most economical, most environmentally friendly options to drive their world. The world is now concerned about the environment and global warming and trying to move more toward the use of renewable energy.

If you’re on board with this type of thinking and don’t know where to start, check out the Linear Technology DC2042A evaluation board for evaluation of piezoelectric, thermoelectric, and solar cell energy harvesters, as well as diode voltage drop harvesting. We’ve paired this with the Marlow TEG Mini-Harvester EHA-PA1AN1-R03 for a demo on just how they work together. These two devices paired together make a great place to start with energy harvesting. The board will take the input voltage of any of these harvesters and provide a regulated output voltage of 3.3 VDC.

For further information check out the following links:

Energy Harvester EEiki Post - http://www.eewiki.net/display/projects/Marlow+Industries+Inc.+-+Evergen+TEG+Mini-Harvester

Evaluation Board EEWiki Post  - http://www.eewiki.net/display/projects/Linear+Technology+-+Evaluation+Board+for+Energy+Harvesting

If you have any questions you can also check out our corresponding TechForum posts –

Energy Harvester - https://forum.digikey.com/t/thermo-electric-generator-energy-harvesting/1120

Eval Board - https://forum.digikey.com/t/dc2042a-nd-evaluation-board/1118

À propos de l'auteur

Travis Weesner, technicien en ingénierie des applications associé chez DigiKey, travaille chez DigiKey depuis 2008, occupant depuis peu son poste actuel où il est chargé de fournir une assistance technique aux clients du monde entier. Il était auparavant spécialiste de la tarification des fournisseurs pour les semi-conducteurs, et il s'est familiarisé avec les applications de semi-conducteurs, en particulier dans le domaine de la mémoire ainsi que dans celui des microcontrôleurs. Travis Weesner est titulaire d'une licence en technologies électroniques et systèmes automatisés. Même s'il a tendance à privilégier les semi-conducteurs, il pense néanmoins que les capteurs et l'automatisation sont la voie de l'avenir.

More posts by Travis Weesner
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum