Concevoir simplement des produits connectés à Internet

La connexion d'un produit à Internet offre de nombreux avantages. Par exemple, les fabricants de produits peuvent obtenir de précieuses statistiques d'utilisation de produits déployés sur le terrain afin d'avoir une idée sur la façon de les améliorer. De leur côté, les utilisateurs profitent d'une commande pratique à distance et de fonctionnalités supplémentaires via une application mobile ou Web.

Éléments cachés

Quelles sont les tâches qu'une entreprise doit effectuer pour connecter ses produits électroniques à Internet ?

Premièrement, elle doit choisir un module de communication (Wi-Fi, cellulaire, Ethernet, RF) et le raccorder physiquement au microcontrôleur principal (« maître »).

Deuxièmement, elle doit mettre à jour le micrologiciel sur le microcontrôleur maître pour introduire la logique de mise en réseau, les interruptions de commande à distance, la sécurité, les échanges de données, les mises à jour sans fil, etc. Il y a de fortes chances que les nouvelles fonctionnalités ne fonctionnent pas sur le microcontrôleur maître actuel. Dans ce cas, il est nécessaire de migrer le produit vers une autre architecture non testée, ce qui présente un risque majeur.

Troisièmement, l'entreprise doit développer un service cloud qui termine les connexions des dispositifs, gère le registre des dispositifs et inclut la gestion et le stockage des données, en s'appuyant sur des services comme AWS IoT, Azure ou une infrastructure développée en interne.

(Source de l'image : vcon.io)

Quatrièmement, elle doit développer une application mobile/Web pour les clients finaux et la partie cloud respective du système avec un niveau approprié de contrôle d'accès, d'authentification et d'autorisation, et des mécanismes d'échange de données.

Un objectif en apparence simple, comme « permettre à mon appareil d'être contrôlé à distance », se retrouve alors confronté à différents défis qui couvrent plusieurs domaines d'expertise (par exemple, le développement d'un micrologiciel de dispositif orienté réseau, d'un service cloud qui communique avec les dispositifs, de mécanismes de contrôle d'accès et de provisionnement, etc.), qu'une entreprise ne maîtrise peut-être pas.

C'est la raison pour laquelle la réalisation de ce type de projets prend plusieurs années. Les entreprises se retrouvent à « réinventer la roue » en créant des « modules de communication universels » personnalisés qu'elles peuvent intégrer à leurs produits en utilisant une infrastructure qu'elles ont conçue.

VCON, une approche alternative

(Source de l'image : Espressif Systems)

Et si un tel « module de communication universel » existait déjà ?

Un module pouvant être connecté à un microcontrôleur maître pour obtenir : une commande à distance sans aucune mise à jour du micrologiciel pour n'importe quel microcontrôleur maître (du petit microcontrôleur AVR 8 bits de Microchip jusqu'au puissant microcontrôleur 32 bits STM32F7 de STMicroelectronics), un service de gestion cloud et un contrôle d'accès pour les clients mobiles. Et ce, prêt à l'emploi, éprouvé et testé par des déploiements commerciaux existants ?

Ayant travaillé pendant de nombreuses années sur divers projets IoT avec nos clients, Cesanta a créé ce type de module. Il est basé sur la puce ESP32 d'Espressif Systems. Il prend en charge la communication Wi-Fi, Ethernet ou cellulaire et effectue exactement ce qui est décrit ci-dessus.

D'après nos observations, l'implémentation d'une infrastructure similaire prend environ un an et demi à deux ans d'efforts de développement. Alors, si vous êtes fournisseur de produits IoT et souhaitez connecter votre dispositif à Internet dans un délai raisonnable et à un coût optimal, n'hésitez pas, contactez-nous et essayez VCON dès aujourd'hui.

(Source de l'image : vcon.io)

À propos de l'auteur

Image of Sergey Lyubka

Sergey Lyubka est le co-fondateur et le directeur technique de Cesanta Software. Avec son équipe, il vise à simplifier l'accès à l'Internet des objets pour tous les développeurs. Il a veillé à ce que les logiciels de Cesanta Software (VCON.io, mDash.net, Mongoose OS et Mongoose Web Server) soient construits avec les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité. Il est également connu comme l'auteur de la bibliothèque Mongoose Embedded Networking Library, qui est sur le marché depuis 2004. Ses innovations sont mises en œuvre par des pionniers technologiques tels que la NASA, Google, Bosch, Siemens, Samsung, LG, Thyssenkrupp, Schneider Electric, Rockwell Collins, HP et de nombreux autres.

Fait amusant : s'il ne s'attaque pas à l'IoT, il saute dans la mer d'Irlande pour se baigner, quel que soit le temps !

More posts by Sergey Lyubka
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum