Transformer une installation LabJack en 15 minutes maximum avec le logiciel JEDI One de Machinechat

Fondé en 2001, LabJack est un fabricant populaire de modules d'acquisition de données (DAQ) industriels robustes qui permettent aux développeurs et aux intégrateurs de systèmes d'extraire des données de capteurs et d'actionneurs de commande via des entrées et des sorties analogiques et numériques. Les solutions basées sur USB, Wi-Fi et Ethernet de LabJack sont utilisées pour des applications s'étendant des installations commerciales aux laboratoires, en passant par les systèmes d'immeubles qui nécessitent une mesure de la vitesse, de la lumière, du son, des vibrations, de la température, de la concentration de gaz et bien plus encore. Les données provenant des capteurs et des actionneurs sont transmises via un module LabJack à un serveur ou à un PC.

(Source de l'image : Machinechat)

Dans cet article, les développeurs et les intégrateurs de systèmes peuvent apprendre comment transformer les mesures de LabJack en données IoT utilisables et exploitables en trois étapes simples (et en moins de 15 minutes). Grâce à JEDI One de Machinechat pour PC ou Mac, les développeurs et les intégrateurs de systèmes pourront traiter les données de LabJack en périphérie et effectuer les actions suivantes :

  • Configurer des rapports d'historique en temps réel basés Web grâce à des tableaux de bord affichant les données, le dispositif et le système
  • Configurer des règles, des alertes et des notifications
  • Activer le stockage local configurable des données

En plus de ce qui précède, JEDI One permet aux développeurs et intégrateurs de systèmes de :

  • Créer des plug-ins d'actions qui s'exécutent lorsque certains paramètres de données sont satisfaits
  • Surveiller les périphériques réseau critiques
  • Réduire voire éliminer les coûts de cloud computing et le temps consacré au développement de logiciels personnalisés

Les instructions incluses dans ce mode d'emploi s'appliquent à toutes les solutions DAQ de LabJack, y compris :

À propos de l'auteur

Image of Daryl Miller

Daryl possède plus de 30 ans d'expérience dans le développement de technologies émergentes dans le domaine des réseaux et des logiciels IoT. Il a écrit de nombreux articles et donné des conférences sur des sujets relatifs aux systèmes embarqués, à l'IoT, aux logiciels, aux outils d'ingénierie, à l'infographie et à la mise en réseau. Il se passionne pour l'informatique et l'électronique depuis qu'il est capable de tenir un fer à souder.

Avant de rejoindre Machinechat en tant que responsable des plateformes, Daryl était vice-président du service d'ingénierie chez Lantronix, où il était chargé du développement des nombreuses innovations de produits clés de la société. Précédemment, il a passé 14 ans chez Tektronix et a occupé plusieurs postes au sein des divisions Microcomputer Development Products (MDP) et Video and Networking (VND).

Daryl est titulaire d'une licence en systèmes d'information et d'une maîtrise en administration des affaires, et détient plusieurs brevets. Aujourd'hui, quand Daryl ne passe pas son temps à imaginer de nouvelles façons d'appliquer les logiciels de Machinechat, il s'adonne au camping, à la randonnée, à la cuisine et à l'exploration des vignobles du nord-ouest du Pacifique avec sa femme et son Shiba Inu.

More posts by Daryl Miller
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum