Kit de rétroéclairage LED ajustable universel pour le remplacement LED ou la conversion CCFL

À notre époque, il nous suffit de regarder nos écrans pour accéder à l'information. Réglez votre radio pour votre trajet du matin, envoyez un SMS pour dire bonjour, programmez la machine à café, puis allumez votre ordinateur où cet auteur vous éclairera sur l'un des composants essentiels de votre écran, qui rend tout cela possible : le rétroéclairage. Il est la clé de la lumière ou de l'obscurité de votre écran, de son allumage ou de son extinction, et de la connaissance ou non de toutes les informations vitales dont nous avons besoin lorsque nous allumons nos écrans.

Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière s'éteint ? Comme toutes les autres ampoules, les rétroéclairages ont une durée de vie limitée. Un écran LCD typique utilisant des ampoules de rétroéclairage CCFL a une durée de vie comprise entre 40 000 et 60 000 heures, tandis que les rétroéclairages LED peuvent durer jusqu'à 120 000 heures. Le temps de fonctionnement avant défaillance prévu pour votre écran dépend de plusieurs facteurs, tels que la fréquence d'utilisation, la température ambiante, la durée moyenne de fonctionnement et le type d'affichage. La défaillance du rétroéclairage interviendra plus rapidement pour les entreprises qui dépendent fortement des écrans LCD ou LED. En faisant passer votre rétroéclairage de CCFL à LED avec un rétroéclairage universel, vous pouvez étendre la durée de vie et la qualité de votre écran.

Le coût de remplacement de vos dispositifs ou machines peut être conséquent, et un écran noir peut être catastrophique. L'investissement dans de nouveaux modèles a un coût élevé, lorsqu'on sait que les nouveaux modèles des fabricants coûtent des milliers d'euros. La perte de temps et de productivité est encore plus importante lorsque vous dépendez d'écrans en état de marche pour la réussite de vos opérations et la génération de revenus. Même le choix de la réparation peut s'avérer problématique, car les innombrables modèles d'écrans utilisés entraînent des diagnostics longs, des délais d'exécution étendus et une maintenance complexe.

Heureusement, il existe une solution simple et rentable pour la réparation des écrans LCD : le rétroéclairage universel. Plazmo a mis au point un kit de rétroéclairage LED universel, ajustable pour toutes les tailles d'écran LCD ou LED de 10,4 pouces à 27 pouces. Ce kit LED universel résout les nombreux défis inhérents à la réparation du rétroéclairage LCD. En passant de CCFL à LED, vous améliorez la qualité et la luminosité de votre écran, et vous doublez sa durée de vie moyenne. Cela se traduit par une réduction drastique des coûts de maintenance et une diminution du risque de perte de temps et de productivité, tout en évitant l'investissement onéreux dans une nouvelle machine.

Pour toutes les personnes confrontées au besoin immédiat de remplacer un rétroéclairage, cette solution est un vrai soulagement. Le remplacement de votre éclairage ne nécessite plus de recherches exhaustives de composants et de longues comparaisons de produits pour trouver une solution adaptée à votre machine. Au lieu de cela, le choix d'une solution de rétroéclairage universelle vous garantit la simplicité pour que votre écran et votre entreprise continuent de briller.

Caractéristiques du produit

Le kit LED universel de Plazmo inclut tout ce dont vous ou votre technicien de réparation avez besoin pour un remplacement aisé. Il contient 2 bandeaux LED haute luminosité, un circuit d'attaque LED CC/CC et un faisceau de câbles.

Les bandeaux LED peuvent être facilement découpés par incréments de 3 LED pour s'adapter à n'importe quelle taille d'écran LCD, avec deux options de produits : de 10,4 pouces à 24 pouces ou de 19 pouces à 27 pouces (assurez-vous de choisir le modèle correct). Ces modèles sont dits ajustables. Ce bandeau LED peut être utilisé pour le remplacement LED ou la conversion CCFL. Ce produit est fréquemment utilisé pour le remplacement du rétroéclairage dans une variété d'écrans LCD différents, tels que ceux que l'on trouve dans les machines de jeux, les points de vente, les distributeurs automatiques de billets, les ordinateurs et de nombreuses autres applications.

Spécifications techniques

Spécifications des bandeaux LED :

Dimensions des bandeaux LED : 540 mm x 4 mm x 2 mm

Quantité de puces LED : 96

Taille des puces LED : 3528

Connecteur : JST 2 broches

Tension d'entrée recommandée pour un seul bandeau LED : 10 V - 11 VCC

Spécifications du circuit d'attaque LED :

Dimensions : 7 cm x 2 cm

Entrée : 9 - 30 VCC

Sortie : 9,6 VCC

Modulable, connexion à la broche ADJ pour permettre la gradation

Définition de l'affectation des broches, du rouge au noir sur l'image :

  1. VIN, 9-30 V (rouge)
  2. ON/OFF, 0 V=OFF, 2 V - 5 V=ON (jaune)
  3. Gradation/luminosité ADJ, 0 V - 5 V, 0 V = luminosité maximale, 5 V = luminosité minimale (jaune)
  4. Masse GND (noir)

Assurez-vous de disposer d'une alimentation appropriée avant de procéder à l'installation. Le circuit d'attaque doit recevoir une tension CC analogique et il est conçu pour faire fonctionner deux bandeaux LED simultanément ; l'utilisation d'un seul bandeau LED peut offrir une luminosité plus élevée, mais réduira la durée de vie du bandeau LED (à moins de 10 000 heures). Si vous connectez un seul bandeau LED directement à une source CC analogique, l'entrée recommandée est de 10 V – 11 VCC.

À propos de l'auteur

Image of Plazmo Logo

Austin Parsons is a marketing manager and digital marketing expert for Plazmo Industries, the world’s foremost supplier of LCD Backlights and LCD replacement parts, specializing in premium CCFL/ LED backlights and Touchscreen replacements since 2002.

Since earning a B.A. in Political Science from the University of Iowa, Austin has applied his skills in the world of business marketing, where he strives to create meaningful, lasting relationships and partnerships between businesses and their consumers.

More posts by Austin Parsons
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum