À quoi correspondent les symboles schématiques ?
Que vous soyez amateur novice ou étudiant en électronique, l'une des premières choses consiste à apprendre à lire un schéma. Qu'est-ce qu'un schéma ? Il s'agit d'une représentation simplifiée du câblage montrant tous les composants et toutes les connexions électriques d'un circuit. Mais avant de lire un schéma, vous devez connaître les différents symboles de composants. Ce guide passe en revue les composants les plus courants que les débutants doivent apprendre en premier.
Les symboles schématiques ont été normalisés par deux directives différentes : ANSI (American National Standards Institute) et CEI (Commission électrotechnique internationale). Chaque norme a sa propre version du symbole schématique d'un composant. Il est important de suivre l'une de ces deux normes pour permettre à toute personne de lire correctement un schéma que vous avez créé. Sans ces normes, la lecture d'un schéma pour réparer des dispositifs électroniques serait presque mission impossible.
Exemples :
Résistances
À gauche : ANSI. À droite : CEI.
Potentiomètres
Ajoutez simplement une flèche aux symboles des résistances ANSI et CEI. La flèche indique la borne de curseur.
À gauche : ANSI. À droite : CEI.
Condensateurs
La polarisation n'apparaît pas toujours avec le symbole +.
À gauche : polarisation ANSI. Au centre : polarisation CEI. À droite : sans polarisation ANSI/CEI.
LED : diode électroluminescente
Elles ont le même aspect que les diodes, à l'exception des petites flèches indiquant un rayon lumineux.
Les symboles schématiques ANSI et CEI sont interchangeables.
Sources d'alimentation
Principales
Les deux symboles à gauche sont des sources d'alimentation pour cellules de batterie CC, celui le plus à gauche étant pour plusieurs cellules et l'autre pour une seule cellule. Ils ne sont pas toujours accompagnés des symboles + et -. Le troisième en partant de la gauche, avec les symboles + et - dans un cercle, est une source CC sans batterie. Celui tout à droite représente une source d'alimentation CA.
Secondaires
Ces symboles sont principalement utilisés dans les grands schémas englobant plusieurs pages ou pour simplifier le schéma lorsqu'il y a trop de connexions vers la source d'alimentation principale.
Commutateurs
Ces symboles sont des variantes de commutateurs montrant plusieurs combinaisons de pôles et de directions.
Circuits intégrés
Également appelés puces.
Le circuit intégré physique peut avoir une encoche à une extrémité ou un point près d'un coin. La broche à gauche de l'encoche et à gauche du point sur les exemples ci-dessus correspond à la broche 1. En descendant (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), le côté gauche présente les broches 1-4, puis le côté droit présente les broches 5-8 de bas en haut, la broche 8 étant en haut à droite dans les exemples de gauche et du milieu. Le symbole à droite indique la manière dont les circuits intégrés sont le plus souvent représentés dans un schéma. Ici, les broches sont placées de manière aléatoire en fonction de l'endroit où elles s'intègrent le mieux dans le schéma. Il est important de faire attention à cela lors de la réalisation de connexions.
Ce sont les symboles que l'on trouve le plus souvent sur un schéma. Il en existe bien d'autres, mais il est plus facile de les apprendre au fur et à mesure des besoins. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, visitez le site https://www.digikey.com/schemeit/project/, cochez l'option « Show only catalog parts with symbols » (Afficher uniquement les composants du catalogue avec des symboles) et amusez-vous à faire glisser différents composants sur le schéma pour voir à quoi ressemblent les symboles.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum