Pourquoi utiliser des actionneurs hydrauliques et pneumatiques plutôt que des actionneurs électromécaniques ?

Il arrive parfois que les actionneurs électromécaniques soient trop lents ou n'aient pas assez de puissance pour effectuer une tâche spécifique. En tant que solutions alternatives, les actionneurs pneumatiques peuvent fournir des vitesses très élevées, tandis que les actionneurs hydrauliques peuvent produire une force impressionnante.

Ces deux alternatives impliquent l'ajout de composants supplémentaires tels que des soupapes, des limiteurs de pression, des tubes et des réservoirs, mais cela permet d'avoir un projet amélioré qui répond aux exigences de conception, voire les dépasse. Les actionneurs utilisent soit un piston (linéaire), soit une pale (rotative) comme composant mobile. L'injection d'un fluide dans un actionneur exerce une pression sur le piston ou la pale, ce qui les fait bouger.

Choisir la bonne alternative

Les systèmes pneumatiques créent un mouvement en injectant de l'air comprimé dans l'actionneur. Selon la pression de l'air, le volume et la charge appliquée, l'actionneur réagit rapidement. Étant donné que l'actionneur utilise de l'air comprimé, un changement de charge peut entraîner le déplacement du piston ou de la pale de l'actionneur sous l'effet de la pression, en fonction de la nature de ce changement (augmentation ou réduction). En règle générale, les actionneurs pneumatiques sont les plus rapides, mais leur mouvement n'est pas proportionnel et leur position finale est mobile.

Les systèmes hydrauliques créent un mouvement en pompant un fluide non compressible dans l'actionneur. Le déplacement du piston/de la pale est directement proportionnel à la quantité de fluide pompé, et la vitesse est déterminée par la pression appliquée au fluide. Étant donné que le fluide n'est pas compressible, la position finale n'est pas mobile via un changement de la force de charge. Un fluide hydraulique a une viscosité beaucoup plus élevée que l'air et nécessite donc plus de temps pour pomper un volume donné.

Conclusion

Même s'ils sont beaucoup plus puissants et précis en termes de position, les systèmes hydrauliques se déplacent plus lentement que les systèmes pneumatiques. Même s'ils sont beaucoup plus rapides, les systèmes pneumatiques ne sont pas positionnables et peuvent se déplacer avec un changement de charge. Les deux options offrent des performances supérieures à celles de nombreux systèmes électromécaniques, mais nécessitent davantage de composants. Choisissez soigneusement l'option qui vous convient.

À propos de l'auteur

Image of Don Johanneck

Don Johanneck, développeur de contenu technique chez DigiKey, travaille dans l'entreprise depuis 2014. Occupant ce poste depuis peu, il est responsable de la rédaction des descriptions vidéo et du contenu produit. Don a obtenu sa licence en sciences appliquées en technologies électroniques et systèmes automatisés du Northland Community & Technical College dans le cadre du programme de bourses de DigiKey. Il aime le radiomodélisme, la restauration de machines anciennes et le bricolage.

More posts by Don Johanneck
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum