Seek Thermal
Catégories de produits
À propos de Seek Thermal
Seek The Unseen® - Un monde d'énergie invisible nous entoure. Nous n'en voyons qu'une partie avec nos yeux, la lumière d'une source d'énergie se réfléchissant sur les objets qui nous entourent. Mais même si nous ne pouvons pas le voir, tous les objets produisent ou retiennent de la chaleur. Lorsqu'il est visualisé à travers une caméra de Seek Thermal, ce monde de chaleur peut être converti en images, fournissant des informations importantes, utiles pour résoudre des problèmes quotidiens autrement invisibles à l'œil nu. L'imagerie de Seek Thermal vous permet de voir le monde de la chaleur au lieu du monde de la lumière.
Expérience éprouvée - La société a été fondée en 2012 par deux scientifiques pionniers de l'industrie, Bill Parrish, PhD et Tim Fitzgibbons PhD, qui ont passé 40 ans à faire progresser la technologie d'imagerie thermique de grades militaire et professionnel. Après leurs deux sociétés précédentes, Amber Engineering et Indigo Systems, chacune avec des acquisitions réussies, Seek Thermal est leur troisième entreprise avec pour mission d'intégrer l'imagerie thermique dans la vie quotidienne.
Conception pour la qualité et l'évolutivité - Seek Thermal s'est associé à Raytheon et NXP pour concevoir et fournir des capteurs et des produits d'imagerie thermique abordables et de haute qualité, dans le monde entier à grande échelle. Seek Thermal, qui est l'une des rares entreprises au monde à pouvoir fabriquer des capteurs, a expédié des centaines de milliers de produits d'imagerie thermique à travers le monde tout en continuant à faire de l'imagerie thermique un outil accessible au quotidien, afin que les gens puissent faire leur travail de manière plus sûre, plus rapide et plus intelligente.