Conception de circuit d'amortissement résistance-capacité (RC) pour commutateurs de puissance

Par Fairchild Semiconductor

Avec la contribution de DigiKey


Les commutateurs de puissance sont au cœur de chaque convertisseur de courant. Leur fonctionnement détermine directement la fiabilité et le rendement du produit. Pour améliorer les performances du circuit de commutation des convertisseurs de courant, des circuits d'amortissement sont placés sur les commutateurs de puissance pour éliminer les pointes de tensions et atténuer l'oscillation causée par l'inductance de circuit à l'ouverture du commutateur. La conception correcte d'un circuit d'amortissement résulte en une fiabilité plus élevée, un rendement supérieur et des interférences électromagnétiques (EMI) inférieures. Parmi les différents types d'amortisseurs, le circuit d'amortissement résistance-capacité (RC) est le plus populaire. Cet article explique pourquoi un circuit d'amortissement est requis pour les commutateurs de puissance. Des informations pratiques pour une conception de circuit d'amortissement optimale sont également fournies.

Image de quatre circuits de commutation de puissance de base
 
Figure 1 : Quatre circuits de commutation de puissance de base.

De nombreuses topologies différentes sont utilisées dans les convertisseurs de courant, les variateurs moteurs et les ballasts. La Figure 1 illustre quatre circuits de commutation de puissance de base. Dans chacun de ces quatre circuits fondamentaux, comme dans la plupart des circuits de commutation de puissance, le même réseau d'inductances commutateur-diode est montré avec les lignes bleues. Le comportement de ce réseau est identique dans tous ces circuits. Par conséquent, un circuit simplifié comme celui illustré à la Figure 2 peut être utilisé pour l'analyse des performances de commutation pour les commutateurs de puissance durant un transitoire de commutation. Vu que le courant dans l'inductance ne change pratiquement pas durant un transitoire de commutation, l'inductance est remplacée par une source de courant, comme le montre l'illustration. La forme d'onde de commutation de courant et tension idéale du circuit est également illustrée à la Figure 2.

Image du circuit de commutation de puissance simplifié
 
Figure 2 : Circuit de commutation de puissance simplifié et forme d'onde de commutation idéale.

Lorsque le commutateur MOSFET est désactivé, la tension le traversant augmente. Toutefois, le courant IL continue à passer dans le MOSFET jusqu'à ce que la tension du commutateur atteigne Vol. Le courant IL commence à chuter lorsque la diode est activée. Quand le commutateur MOSFET est activé, la situation est inversée, comme le montre l'illustration. Ce type de commutation est appelé commutation dure. La tension et le courant maximum doivent être supportés simultanément durant le transitoire de commutation. Donc, cette commutation dure expose le commutateur MOSFET à une contrainte élevée.

Image du dépassement de tension au transitoire de blocage du commutateur MOSFET
 
Figure 3 : Dépassement de tension au transitoire de blocage du commutateur MOSFET.

Dans les circuits pratiques, la contrainte de commutation est beaucoup plus élevée à cause de l'inductance parasite (Lp) et de la capacité parasite (Cp), comme illustré à la Figure 4. Cp inclut la capacité de sortie du commutateur et la capacité parasite causée par le montage et la configuration des circuits imprimés. Lp inclut l'inductance parasite du trajet de circuit imprimé et l'inductance des bornes MOSFET. Ces capacités et inductances parasites des dispositifs de puissance forment un filtre qui résonne juste après le transitoire de blocage et se superpose par conséquent à l'oscillation de tension excessive des dispositifs, comme illustré à la Figure 3. Pour supprimer la tension de crête, un circuit d'amortissement RC typique est appliqué sur le commutateur, comme illustré à la Figure 4. La valeur de la résistance doit être proche de l'impédance de la résonance parasite qu'elle est destinée à atténuer. La capacité du circuit d'amortissement doit être supérieure à celle du circuit résonnant, tout en restant suffisamment petite pour maintenir la dissipation de puissance de la résistance au minimum.

Image de la configuration du circuit d'amortissement RC
 
Figure 4 : Configuration du circuit d'amortissement RC.

Lorsque la dissipation de puissance n'est pas critique, il existe une approche de conception rapide pour un circuit d'amortissement RC. Empiriquement, choisissez le condensateur d'amortissement Csnub égal à deux fois la somme de la capacité de sortie du commutateur et la capacité de montage estimée. La résistance d'amortissement Rsnub est sélectionnée de manière à ce que Équation 1. La dissipation de puissance sur Rsnub à une fréquence de commutation donnée (fs) peut être estimée comme suit :

Équation 2

Si cette conception empirique simple ne limite pas suffisamment la tension de crête, une procédure d'optimisation doit être appliquée.

Circuit d'amortissement optimisé : dans les cas où la dissipation de puissance est critique, une approche de conception optimisée doit être utilisée. Il faut d'abord mesurer la fréquence d'oscillation (Fring) au nœud de commutateur MOSFET (SW) lorsqu'il se bloque. Soudez un condensateur à faible résistance série équivalente 100 pF de type film sur le MOSFET. Augmentez la capacité jusqu'à ce que la fréquence d'oscillation atteigne la moitié de la valeur initialement mesurée. La capacité de sortie totale du commutateur (la capacité ajoutée plus la capacité parasite initiale) est augmentée d'un facteur quatre, et la fréquence d'oscillation est inversement proportionnelle à la racine carrée du produit inductance capacité du circuit. La capacité parasite Cp est donc un tiers de la valeur de condensateur ajouté en externe. L'inductance parasite Lp peut maintenant être obtenue en utilisant l'équation suivante :

Équation 3

Une fois l'inductance parasite Lp et la capacité parasite Cp estimées, la résistance d'amortissement Rsnub et le condensateur d'amortissement Csnub peuvent être sélectionnés sur la base du calcul suivant.

Équation 4

Équation 5

La résistance d'amortissement peut être davantage ajustée pour réduire l'oscillation si le résultat est insuffisant.

La dissipation de puissance sur Rsnub à une fréquence de commutation donnée (fs) est Équation 6.

En utilisant toutes ces valeurs calculées, la conception d'un circuit d'amortissement de commutateur d'alimentation est complète et peut être implémentée dans l'application.

DigiKey logo

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Fairchild Semiconductor

Fairchild Semiconductor est un fournisseur leader mondial de solutions de puissance discrètes et analogiques écoénergétiques. Fairchild, reconnu pour « The Power Franchise® », offre des technologies silicium et de boîtiers, une qualité de production et une expertise de pointe pour les systèmes grand public, industriels, portables, informatiques, automobiles et de communications.

À propos de l'éditeur

DigiKey

DigiKey, dont le siège se trouve à Thief River Falls, Minnesota, est un fournisseur mondial de services complets, à la fois en termes de volumes de production et de prototypes/conceptions de composants électroniques, et propose plus de six millions de produits de plus de 750 fabricants reconnus sur le site Web de DigiKey.