Connecteurs SKEDD à insertion directe pour circuit imprimé

Qu'obtenez-vous lorsque vous combinez un contact à insertion en force directe fiable avec un connecteur pouvant être facilement raccordé et retiré ?

Source de l'image : Wurth Electronics

Source de l'image : Phoenix Contact

Les connecteurs basés sur la technologie de contact SKEDD se raccordent directement dans les trous traversants plaqués de la carte à circuit imprimé sans recourir à une embase. Aucun traitement de carte spécial n'est requis, mais il est impératif de suivre la disposition des trous et de respecter les spécifications des trous traversants plaqués pour la technologie d'insertion par pression.

Source de l'image : Wurth Electronics

Les contacts sont conçus avec un faisceau divisé pour pouvoir facilement brancher le connecteur au circuit imprimé et le retirer. Aucun outillage spécial n'est nécessaire pour la connexion au circuit imprimé, car les connexions sont effectuées directement à la main. Lorsqu'il est correctement raccordé à un circuit imprimé, le contact forme une connexion étanche aux gaz, éliminant ainsi le risque de corrosion.

Applications

Des connexions spécifiques peuvent être implémentées pour la transmission de signaux, de données ou de puissance. Plusieurs types de trous de connexion peuvent être conçus dans un seul circuit imprimé pour assurer la modularité et les différentes fonctions lors de l'assemblage du produit final. Le connecteur étant amovible, il peut être temporairement utilisé pour la programmation durant la fabrication ou sur le terrain pour le débogage. En éliminant une embase de circuit imprimé et les étapes de traitement ou d'assemblage associées, vous pouvez réaliser des économies.

Wurth Electronics

Les connecteurs basés SKEDD de Wurth Electronics combinent l'enfichage direct des circuits imprimés avec des connecteurs autodénudants de câbles plats ou avec des câbles plats pré-pressés. Ils sont dotés de broches de guidage à verrouillage par friction et d'une protection contre l'inversion de polarité, et ils prennent en charge un minimum de 10 cycles de raccordement.

Phoenix Contact

Les connecteurs basés SKEDD de Phoenix Contact combinent l'insertion directe des circuits imprimés avec des contacts à ressort push-in. La gamme SDC 2.5 à une rangée prend en charge des calibres de 24-12 AWG tandis la gamme SDDC 1.5 à deux rangées prend en charge les conducteurs pleins et divisés de 24-16 AWG. Ces gammes sont dotées de rivets latéraux liés au corps pour une stabilité mécanique supplémentaire et elles prennent en charge un minimum de 25 cycles de raccordement.

Ressources supplémentaires

Modules de formation sur la technologie SKEDD et ses avantages :

REDFIT IDC SKEDD Connector Solutions par Wurth Electronics

SDC 2.5 and SDDC 1.5 with SKEDD Direct Plug-in Technology par Phoenix Contact

À propos de l'auteur

Image of Scott Raeker

Scott Raeker, ingénieur d'application principal chez DigiKey, travaille dans l'entreprise depuis 2006 et il est principalement responsable de l'assistance aux clients dans le domaine de l'espace sans fil. Il affiche plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie électronique et il est titulaire d'un diplôme en génie électrique de l'Université du Minnesota. Durant son temps libre, Scott aime réparer sa ferme du début du siècle.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum