Les câbles Ethernet plats réduisent le risque de trébucher au bureau ou à l'usine
Le Wi-Fi est une technologie formidable qui est présente partout, mais vous avez parfois simplement besoin de brancher un câble Ethernet au routeur. Cela vous permet de profiter de la connexion la plus rapide et la plus fiable, particulièrement pour des transferts de données volumineux. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai dû télécharger des giga-octets de données d'ingénierie depuis l'ordinateur portable que j'utilise au quotidien. Malheureusement, l'Ethernet câblé ne présente pas l'un des avantages du Wi-Fi, à savoir l'absence de câbles à acheminer ou sur lequel vous pouvez trébucher.
L'Ethernet câblé est le choix de mise en réseau privilégié dans un grand bureau ou un environnement industriel pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il est plus rapide et plus fiable que le Wi-Fi. En outre, en tant qu'ancien spécialiste en support technique, je peux affirmer qu'il est bien plus facile d'effectuer les diagnostics de problèmes de connexion par téléphone avec les réseaux câblés qu'avec des réseaux sans fil.
Le routage du câble Ethernet est si important qu'il est déterminé dès le début de la planification de l'aménagement du bureau, au même titre que l'emplacement des machines à café. Mais il arrive parfois que des événements imprévus se produisent. J'ai déjà travaillé dans un bureau où un box isolé avait besoin d'une connexion Ethernet dédiée supplémentaire pour le transfert de nombreux giga-octets de fichiers de conception technique et, comme par hasard, aucune connexion n'était disponible.
Nous avons donc installé un joli câble CAT5e bleu vif sur le sol et l'avons fixé avec du ruban adhésif. Cela n'a pas empêché les gens de trébucher sur le câble, si bien que des cônes de signalisation lumineux ont été placés autour de celui-ci par la suite. Malgré la popularité du câble Ethernet standard, nous avons découvert que sa forme n'est pas adaptée à un routage au sol.
Une évolution pratique de la technologie Ethernet câblée serait un câble Ethernet plat. Cela vous paraît déraisonnable ? Cicoil, un fabricant d'assemblages de câbles plats, n'est pas de cet avis et c'est pourquoi il fabrique l'assemblage de câble Ethernet plat DC-500-CA012 qui peut être utilisé en toute sécurité au bureau ou à l'usine (Figure 1).
Figure 1 : Le DC-500-CA012 est un câble Ethernet CAT5e plat de 3,5 m de long. Il est doté de quatre paires torsadées et prend en charge la technologie PoE jusqu'à 3 A pour chaque paire. (Source de l'image : Cicoil)
Il mesure seulement 11,4 mm de largeur et 3,6 mm de hauteur (Figure 2), ce qui vous permet d'éviter de trébucher dessus sur le chemin des toilettes ou des postes de travail voisins. Le câble mesure 3,5 m de longueur et se termine aux deux extrémités par un connecteur RJ45 standard. Il est même doté de quatre paires torsadées de fils de 30 AWG et prend en charge la technologie Power over Ethernet (PoE) jusqu'à 3 A pour chaque paire torsadée.
Figure 2 : Le DC-500-CA012 présente une hauteur au-dessus du sol de 3,6 mm, ce qui permet de ne plus trébucher dessus. Il contient quatre paires torsadées de fils de 30 AWG et peut supporter des températures extrêmes de -65°C à +165°C. (Source de l'image : Cicoil)
La gaine du câble est transparente, ce qui permet à chacun de voir le blindage et les quatre paires torsadées. Cela permet de lever les doutes chez les sceptiques qui regardent un câble CAT5e plat et se demandent : « Comment est-ce possible ? » Bien sûr, la curiosité suscitée par un câble Ethernet plat et transparent peut tout de même alimenter plusieurs minutes de discussion propice à la réflexion jusqu'à ce que tout le monde soit prié de se remettre au travail.
Bien qu'il soit plat, le DC-500-CA012 de Cicoil est, à tous égards, un câble Ethernet blindé entièrement conforme CAT5e, capable de prendre en charge des débits de données atteignant 1 gigabit par seconde (Gb/s). La gaine du câble avec paires torsadées en cuivre étamé est spécifiée comme ultra-flexible. Elle est conçue pour les environnements difficiles et peut supporter des températures de -65°C à +165°C.
La lumière du soleil et les liquides constituent un problème pour les câbles grand public, car ils peuvent provoquer des fissures et rétrécissements. Ce câble plat DC-500-CA012 de Cicoil est résistant à la lumière du soleil, aux rayons ultraviolets (UV), à l'alcool, à l'eau salée et à de nombreux produits chimiques corrosifs. Bien que ce ne soit pas spécifié dans la fiche technique, je suppose qu'il est également résistant au café.
Dans les environnements d'automatisation industrielle, un temps d'arrêt imprévu peut nécessiter le routage et la connexion d'un câble Ethernet aussi rapidement que possible pour remettre les équipements en marche. Souvent, dans ces situations d'urgences, les subtilités du routage du câble pour qu'il n'encombre pas le passage passent au second plan derrière la nécessité d'agir au plus vite. Dans ce cas, un câble Cicoil placé à plat sur le sol peut permettre d'éviter un temps d'arrêt coûteux tout en garantissant la sécurité de tous.
Conclusion
Il est intéressant de noter que les avancées en matière de technologies des matériaux ont également permis d'améliorer les câbles réseau qui semblent défier ce que nous supposons être pratique. Un câble Ethernet plat entièrement conforme CAT5e et capable de fournir une alimentation PoE jusqu'à 3 A tout en prenant en charge des débits de données de 1 Gb/s semble relever de la science-fiction, mais nous y sommes. Toutefois, comme avec la conduite autonome, ce n'est pas une excuse pour ne pas regarder où vous allez lorsque vous vous dirigez vers la machine à café.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum