Winzige Step-Down-Leistungsmodule vereinfachen das 'Make or Buy? Entscheidungsfreiheit

Von Bill Schweber

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

Elektronische Geräte sind allgegenwärtig und überall eingebettet, vom Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) über medizinische klinische Geräte und Wearables bis hin zu intelligenten Gebäuden, intelligenten Sensoren und unzähligen Konsumgütern. Unabhängig davon, ob ihre primäre Stromquelle ein netzbetriebener Wechselstrom-Gleichstromwandler oder eine Batterie ist, besteht die Herausforderung darin, diese Geräte mit einer oder mehreren ordnungsgemäß geregelten, gut funktionierenden Niederspannungs-Gleichstromschienen zu versorgen. Neben der primären Funktion, eine strenge Regelung zu liefern - wobei oft über einen weiten Eingangsspannungsbereich gearbeitet wird -, muss das DC/DC-Abwärts-Subsystem in diesen Geräten klein, effizient und elektrisch leise sein und strenge regulatorische Anforderungen erfüllen.

Konstrukteure haben zwei klare Optionen für die Bereitstellung dieser Gleichstromversorgung: Sie können ihr eigenes Gleichstrom-Gleichstrom-Subsystem entwerfen und bauen ("herstellen"), oder sie können sich dafür entscheiden, ein Modul aus dem Regal zu kaufen, das komplett und einsatzbereit ist. Die "Herstellung" hat ihre Vorteile in Bezug auf die Anpassung an Kundenwünsche, kann aber zu zusätzlichen Kosten und Verzögerungen führen, da das Design von Stromversorgungen Technologie, Handwerk, Kunst und etwas Glück kombiniert. Bis vor kurzem war die "Make-over-Buy"-Grenze so hoch, dass es technisch und kostenmäßig sinnvoll war, für Geräte im oberen (>100 Watt (W)) und mittleren Leistungsbereich (>~10 W bis <~ 100 W) zu kaufen, während es im unteren Leistungsbereich (<~10 W) oft eine "Make"-Entscheidung war. Konstrukteure könnten mit einem Low-Dropout- (LDO) oder Schaltregler-IC sowie einigen wenigen externen passiven Komponenten ihre eigene Abwärtskompensationseinheit herstellen.

Durch eine Kombination von immer anspruchsvolleren Time-to-Market-Anforderungen, kombiniert mit Innovationen in Richtung winziger, kompletter Module, ist die Kaufentscheidung jetzt aber auch auf den niedrigeren Leistungsstufen wesentlich attraktiver und sinnvoller.

Dieser Artikel befasst sich mit den Schlüsselparametern, Leistungsanforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit einer niedrigeren DC-DC-Leistungsabgabe, wobei als Beispiel die Himalaya uSLICHimalaya uSLIC Step-down DC-DC-Leistungsmodulfamilie von Maxim Integrated verwendet wird.

Die Grundleistung ist erst der Anfang

Wie andere Stromquellen auch, sind DC/DC-Abwärtsregler mit geringer Leistung zunächst durch einige wenige Grundparameter gekennzeichnet: Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannungseinstellung (fest oder einstellbar) und maximaler Ausgangsstrom. Dies sind die Startparameter. Es gibt zusätzliche Faktoren, die mit der Qualität zusammenhängen, einschließlich der Regulierung und Stabilität bei unterschiedlichen Lasten, dem Welligkeitsstrom und dem transienten Verhalten. Es gibt auch wertvolle Funktionen wie Unterspannungssperre (UVLO), Kurzschluss- und Wärmeschutz, Überspannungsschutz (OVP) und Überstromschutz (OCP).

Die Liste der wichtigen Parameter umfasst auch die Betriebseffizienz. In einigen Fällen ist ein hoher Wirkungsgrad erforderlich, um "grüne" Regulierungsauflagen zu erfüllen, obwohl diese Vorschriften für Stromquellen im unteren Bereich nicht so streng sind wie für Quellen im mittleren und oberen Bereich. Ein höherer Wirkungsgrad trägt auch zur Verlängerung der Laufzeit bei batteriebetriebenen Anwendungen bei und ist unter Nennlast- und Schwachlastbedingungen sowie im Ruhemodus wichtig. Selbst wenn eine Wechselstromleitung als Primärquelle vorhanden ist und die Laufzeit nicht durch den Wirkungsgrad bestimmt wird, ist es immer noch entscheidend, die Verlustleistung und die thermische Belastung zu minimieren.

Überlegungen zur elektromagnetischen Interferenz (EMI) sind in zweierlei Hinsicht ebenfalls ein regulatorisch bedingter Faktor:

  • Erstens dürfen DC-DC-Regulatoren nicht anfällig für "eingehende" EMI und Rauschen sein, da dies ihre Leistung und ihre Stromversorgung beeinträchtigen würde.
  • Sie dürfen keine Quellen für abgestrahlte und leitungsgeführte EMI sein, wobei die zulässigen EMI-Grenzwerte von der Endanwendung (z.B. Verbraucher, Automobil, Industrie und Medizin), dem Leistungsbereich und der Frequenz abhängen.

Die Zertifizierung eines Produkts zur Erfüllung der verschiedenen EWI-Mandate ist ein komplizierter und zeitaufwendiger Prozess, der sowohl Entwurfs- als auch Testkompetenz erfordert.

Keine Diskussion über die Anforderungen an die Leistungsregulierungsfunktionen kann zwei andere Faktoren außer Acht lassen: Größe und Kosten. Im Allgemeinen ist kleiner besser und oft erforderlich, obwohl dies bei Produkten mit größeren Formfaktoren nicht unbedingt oberste Priorität hat. Niedrigere Kosten sind natürlich immer willkommen, auch wenn ihre relative Bedeutung von den Antragsvoraussetzungen bestimmt wird.

'Make vs buy' erhält neue Bewertungskriterien

Es gibt eindeutig Kompromisse zwischen der Make- versus Buy-Entscheidung, einschließlich der relativen Gewichtungen der zugrunde liegenden Faktoren. Wie viel ist zum Beispiel eine kleinere Lösung wert? Wie viel für eine bessere Leistung entlang einer Achse? Zum Beispiel ist ein 2-Megahertz (MHz)-Schaltregler kleiner als die 1-MHz-Version mit vergleichbaren Basisspezifikationen, aber sein Wirkungsgrad ist aufgrund der höheren Verluste beim Betrieb auf der höheren Frequenz wahrscheinlich geringer.

Angesichts der vielen anscheinend einfach zu bedienenden, leistungsstarken DC/DC-Regler-ICs, die für niedrigere Leistungsstufen erhältlich sind, mag es scheinen, dass "Make" eine vernünftige Entscheidung ist. Die Realität sieht jedoch so aus, dass dies zunehmend nicht der Fall ist. Dies ist auf eine Anhäufung von Faktoren zurückzuführen, darunter die vielen Anforderungen an die Leistung der Schaltung und die mit der "Herstellung" verbundenen Risiken, einschließlich der Einführung der Schaltung in die Produktion, die Herausforderungen bei der Beschaffung der zugehörigen passiven Bauelemente und die strengen Test-/Zertifizierungsanforderungen.

Ein Induktor klärt die Situation

Schaltregler benötigen eine kleine Induktivität zur Energiespeicherung, die nicht on-chip hergestellt werden kann. Im Prinzip ist eine Induktivität ein fast triviales Bauelement und ihr Ausgangsmodell zeichnet sich lediglich durch ihre Induktivität und ihren Gleichstromwiderstand aus. Sobald dem Konstrukteur die Werte für diese beiden Faktoren vorliegen, kann die Modellierung und Konstruktion des Gleichstrom-Gleichstromreglers theoretisch erfolgen.

In der Praxis sind die Dinge nicht so einfach, und selbst ein vereinfachtes "verbessertes" Modell eines Induktors beinhaltet die Selbstkapazität als Funktion der Frequenz (Abbildung 1).

Das Diagramm selbst des einfachen Induktor-Ersatzschaltkreises weist einige Komplexitäten aufAbbildung 1: Selbst die einfache Induktor-Ersatzschaltung hat einige Komplexitäten, und ihr Modell ändert sich mit der Frequenz des Induktorbetriebs. (Bildquelle: Springer Nature Switzerland AG)

Es gibt kein einzelnes "richtiges" Modell, und fortgeschrittene, hochdetaillierte Modelle enthalten zusätzlich schwer zu bewertende parasitäre Elemente (Abbildung 2).

Diagramm der Frequenz, bei der der Induktor verwendet wird, steigtAbbildung 2: Wenn die Frequenz, bei der die Induktivität verwendet wird, zunimmt, entwickelt die Ersatzschaltung viel mehr Feinheiten, wobei einige davon von der Induktivitätsplatzierung, benachbarten Komponenten und der Leiterplatte abhängen. (Bildquelle: Sonnet Software, Inc.)

Die physische Größe und Platzierung des Induktors erschwert dieses Modell; und selbst eine leichte Verschiebung seiner Position oder Ausrichtung verändert die Genauigkeit des Modells und wirkt sich auf Leistung, EMI und Effizienz aus. Da sich die Schaltfrequenzen bis in den Megahertz-Bereich erstrecken, müssen die Modelle diese zusätzlichen Faktoren zunehmend erfassen.

Darüber hinaus gibt es ein Problem, das erfahrene Ingenieure bestätigen können: Manchmal ersetzen Einkaufsabteilungen oder Produktionseinrichtungen ein ähnliches Teil anstelle des spezifischen Lieferanten und Modells, das der Ingenieur in der Stückliste (BOM) genannt hat. Diese "unschuldige" Substitution scheint kein Thema zu sein, da die Spezifikationen der obersten Ebene der verschiedenen Einheiten identisch sind. Die subtileren Spezifikationen der zweiten Stufe der Komponente können sich jedoch so unterscheiden, dass sich die Leistung des Gleichstrom-Gleichstromreglers von dem, was gebaut, getestet und genehmigt wurde, zu einem Regler ändert, der nicht wie getestet und freigegeben funktioniert.

Aus diesen und anderen Gründen ist der "Do-it-yourself"-Pfad mit einem der vielen verfügbaren Regulator-ICs und einigen wenigen passiven Komponenten zunehmend riskant im Hinblick auf Leistung, Compliance und Time-to-Market. Es läuft darauf hinaus, das "Kaufen" mit praktikablen Alternativen sehr attraktiv aussehen zu lassen.

Balance gibt starke Tipps zum 'Kaufen'.

Die Kauflandschaft in diesem unteren Leistungsbereich hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Konstrukteure können jetzt aus einer großen Auswahl an Geräten der Himalaya uSLIC Step-down DC-DC-Leistungsmodul-Familie von Maxim Integrated wählen. Bei diesen Modulen gibt es keine Kompromisse oder Abstriche in Bezug auf Leistung und Größe oder das Risiko einer "Make"-Entscheidung.

Die Himalaya uSLIC-Familie umfasst zwei feste Ausgabeeinheiten, die MAXM17630 (3.3-Volt-Ausgang) und den MAXM17631 (5-Volt-Ausgang) sowie den einstellbaren Widerstand MAXM17632 (0,9-Volt- bis 12-Volt-Ausgang) - alle mit einer Strombelastbarkeit von 1 Ampere (A). Jedes dieser synchronen Abwärts-DC-DC-Module enthält einen integrierten Controller, MOSFETs, Kompensationskomponenten und eine Induktivität. Die eingebaute Kompensation über den gesamten Ausgangsspannungsbereich macht externe Kompensationskomponenten überflüssig, die oft schwierig zu wählen sind, da sie an die Betriebsarten der Regler angepasst werden müssen.

Die Module arbeiten über einen weiten Eingangsbereich von 4,5 Volt bis 36 Volt; andere uSLIC-Module sind für den Betrieb an Eingängen von bis zu 60 Volt erhältlich, was für industrielle Designs nützlich ist. Die Genauigkeit der Rückkopplungsspannungsregelung für die Modulfamilie beträgt ±1,2%. Die Module verfügen über einen Übertemperaturschutz und sind für eine Umgebungstemperatur von -40°C bis +125°C spezifiziert.

Diese Module benötigen nur wenige unkritische externe Widerstände und preiswerte Keramikkondensatoren, um zu funktionieren und die Betriebseigenschaften festzulegen (Abbildung 3).

Schema von MAXM17631 der Maxim Himalaya uSLIC-Familie von DC-DC-AbwärtsleistungsmodulenAbbildung 3: Das MAXM17631 ist ein Mitglied der Maxim Himalaya uSLIC-Familie von DC/DC-Abwärtsleistungsmodulen, die einfach zu konfigurieren und zu verwenden sind; beachten Sie das Fehlen einer sichtbaren Induktivität. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Es handelt sich um "reine Hardware", ohne dass ein Software-Initiierungs- oder Setup-Port in Betracht gezogen werden muss. Obwohl sie keine ICs sind, sehen sie ihnen doch sehr ähnlich. Die interne Induktivität ist in dem winzigen, flachen, 16-poligen, 3 Millimeter (mm) × 3 mm großen 1,75 mm-Gehäuse gekapselt, das auf der Unterseite mit einem integrierten thermischen Pad versehen ist (Abbildung 4).

Bild der Messungen der Maxim Himalaya uSLIC-Familie<Abbildung 4: Die Mitglieder der Maxim Himalaya uSLIC-Familie messen nur 3 mm × 3 mm × 1,75 mm mit 16 Pins; die Gehäuse haben außerdem ein Thermal-Pad auf der Unterseite, um die Wärmeableitung zu vereinfachen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Trotz ihrer geringen Größe bieten die Himalaya uSLIC-Module hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Konfiguration. Sie unterstützen einen Betrieb mit einstellbarer Frequenz von 400 Kilohertz (kHz) bis 2,2 MHz mit der Option einer externen Taktsynchronisation. Darüber hinaus besteht kein Grund zur Sorge, dass das Leistungsmodul ein Grund für die Nichterfüllung der strengen EMI-Mandate sein könnte, da die Einheiten die Anforderungen von CISPR 22 (EN 55022) Klasse B für leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen erfüllen (Abbildung 5 und Abbildung 6).

Grafik der Maxim-Himalaya-USLIC-Familie führte die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte durchAbbildung 5: Die Mitglieder der Maxim Himalaya uSLIC-Familie erfüllen problemlos die CISPR 22 (EN 55022) Emissionsgrenzwerte der Klasse B. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Grafik der Maxim-Himalaya-USLIC-Familie für strahlende EmissionenAbbildung 6: Die Mitglieder der Maxim Himalaya uSLIC-Familie unterschreiten auch die CISPR 22 (EN 55022) Klasse B-Zulassung für gestrahlte Emissionen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Sie erfüllen auch die JESD22-B103-, B104- und B111-Normen für Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit; dies ist bei einem "Fabrikat"-Design eine zusätzliche Belastung über die Erfüllung der elektrischen Leistungsanforderungen hinaus.

Warum nicht stattdessen eine LDO verwenden?

Low-Dropout-Regulatoren (LDOs) werden jedes Jahr millionenfach eingesetzt und erfüllen die Anforderungen vieler Anwendungen. Sie sind einfach anzuwenden und weisen praktisch kein Ausgangsgeräusch auf. Ihre Effizienz nimmt jedoch ab, wenn der von ihnen gelieferte Strom steigt und die Spannungsdifferenz zwischen ihrer Versorgungsschiene und ihrem Ausgang zunimmt. In vielen Anwendungen mit geringerer Leistung können sie trotz der Effizienzminderung eine einigermaßen attraktive Lösung für die Bereitstellung einer geregelten Leistung sein.

Dies ist jedoch oft nicht der Fall. Betrachten Sie das Beispiel eines platzsparenden optischen Näherungssensors, der 5 Volt bei 80 Milliampere (mA) von einer nominellen 24-Volt-Gleichstromversorgung (d. h. 19,2 Volt Gleichstrom bis 30 Volt Gleichstrom) benötigt (Abbildung 7).

Diagramm des Maxim uSLIC-Moduls kann verwendet werden, um die 5 Volt bei 80 mA effektiv zu liefern Abbildung 7: Ein winziges uSLIC-Modul kann verwendet werden, um die 5 Volt bei 80 mA effektiv zu liefern, die in diesem Beispiel eines kompakten, optisch basierten Näherungssensordes benötigt werden. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Eine Zusammenfassung einer vergleichenden Analyse unter Verwendung eines Standard-LDOs im Vergleich zum MAXM17532 uSLIC-Leistungsmodul - ein Gerät mit 0,9 bis 5,5 Volt Ausgang und 100 mA - zeigt den dramatischen Unterschied (Tabelle 1).

Komponente Effizienz Eingangsleistung Verlustleistung
MAXM17532 83% 482 mW 82 mW
LDO 21% 1920 mW 1520 mW
MAXM17532/LDO-Verhältnis 395% 25% 1/19

Tabelle 1: Die Energieeinsparung bei Verwendung eines uSLIC im Vergleich zu einem LDO ist dramatisch, ebenso wie der Unterschied in der Gesamtdissipation, die etwa 5% der Menge bei Verwendung der LDO-Lösung beträgt. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Die uSLIC-Stromversorgungslösung ist viermal effizienter als der LDO und reduziert die Verlustleistung auf 1/19 (bis auf etwa 5%) der LDO-Lösung mit dem nominalen 24-Volt-Eingang; der Unterschied ist noch größer, wenn der DC-Eingang auf seinem 30-Volt-Wert liegt (die Einzelheiten dieser Analyse sowie weitere Beispiele finden Sie in Referenz 1).

Vollständig, aber noch konfigurierbar

Obwohl es sich bei den uSLIC-Bausteinen um "versiegelte" Module handelt, die eine Spitzenstrom-Regelungsarchitektur implementieren, hat der Benutzer die Möglichkeit, eine von drei Betriebsarten für sie zu wählen. Dies ermöglicht die Auswahl von Leistungsmerkmalen, die am besten zu den Anwendungsprioritäten und Kompromissen passen, und muss nicht bei der Bestellung der Teile ausgewählt werden; stattdessen wird sie bei Bedarf vom Konstrukteur durch geeignete Verbindung eines Gehäusepins vorgenommen. Auf diese Weise kann dasselbe Gerät in seinen verschiedenen Modi für mehrere Produkte und sogar innerhalb desselben Produkts verwendet werden, was die Stückliste vereinfacht und Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt im Designzyklus ermöglicht.

Die drei Modi sind:

- Pulsbreitenmodulation (PWM)-Modus: Der interne Induktionsstrom darf negativ werden. Diese Betriebsart ist bei frequenzsensitiven Anwendungen nützlich und bietet eine feste Schaltfrequenz bei allen Lasten. Im Vergleich zu den beiden anderen Modi ergibt sich jedoch eine geringere Effizienz bei geringer Belastung.

- Pulsfrequenzmodulation (PFM)-Modus: Dieser Modus deaktiviert den negativen Ausgangsstrom in der Induktivität, wodurch ein höherer Wirkungsgrad bei geringer Last aufgrund des geringeren Ruhestroms, der aus der Versorgung gezogen wird, erreicht wird. Der Nachteil ist, dass die Welligkeit der Ausgangsspannung im Vergleich zu den anderen Betriebsarten höher ist und die Schaltfrequenz bei geringer Last nicht konstant ist.

- Discontinuous Conduction Mode (DCM): Dieser Modus ermöglicht auch unter leichten Lastbedingungen einen hohen Wirkungsgrad und umfasst den Betrieb mit konstanter Frequenz bis hinunter zu leichteren Lasten als der PFM-Modus, indem der negative Induktionsstrom bei leichten Lasten deaktiviert wird. Er bietet einen Wirkungsgrad, der zwischen PWM- und PFM-Modus liegt, und die Ausgangsspannungswelligkeit im DCM-Modus ist vergleichbar mit dem PWM-Modus und relativ niedriger im Vergleich zum PFM-Modus.

Bei diesen uSLIC-Modulen können Anwender auch Faktoren wie die Anfahrzeit durch die Verwendung eines externen optionalen Kondensators einstellen. Diese Funktion ist bei Mehrschienendesigns nützlich, bei denen die Leistungssequenzierung und die Hochlaufraten kritisch sind.

Module eliminieren den Charakterisierungsaufwand

Eine der vielen Aufgaben von Ingenieuren, die sich für die "make"-Option entscheiden, besteht darin, ihr Endprodukt unter verschiedenen statischen und dynamischen Betriebsbedingungen und über viele verschiedene Parameter hinweg richtig zu bewerten. Dies ist eine zeitraubende Anstrengung und auch eine mit vielen Gelegenheiten für unbeabsichtigte Fehler. Zu den vielen Anforderungen gehört, dass die Last sorgfältig und aktiv kontrolliert werden muss.

Im Gegensatz dazu kann das Designteam diesen Schritt überspringen, wenn es die Maxim Himalaya uSLIC-Module verwendet. Da die Einheiten vollständig sind, sind sie auf ihren Datenblättern von den Eingangspins bis zu den Ausgangsschienen vollständig charakterisiert. Zusätzlich zu den Tabellen mit elektrischen Kenndaten gibt es über hundert Diagramme, die die Leistung definieren und Faktoren wie Wirkungsgrad im Verhältnis zum Laststrom, Ausgangsspannung im Verhältnis zum Laststrom, Ausgangsspannungswelligkeit, Lasttransienten, Anlauf- und Abschaltleistung und Bode-Diagramme über einen großen Bereich von Betriebsbedingungen, einschließlich der immer wichtigen Temperatur, abdecken. Darüber hinaus stehen leistungsstarke Design- und Simulationswerkzeuge zur Verfügung, die die Einbindung des Verhaltens eines Moduls in eine größere systemweite Simulation erleichtern.

Schnell zum Anfassen

Obwohl die Maxim uSLIC-Module einfach anzuwenden sind und mit vollständig charakterisierten Leistungsmerkmalen sowie Simulationsmodellen geliefert werden, kann es sein, dass die Konstrukteure dennoch ein "praktisches" Gefühl für ihre Fähigkeiten bekommen und einen Komfortfaktor mit diesen winzigen Geräten entwickeln müssen. Da die USLICs so klein sind, bietet Maxim das MAXM17630EVKIT# Evaluation Board an, um die Beurteilung zu beschleunigen (Abbildung 8). Diese Karte hat drei benachbarte unabhängige Abschnitte, jeweils einen für die Module MAXM17630, MAXM17631 und MAXM17632.

Bild von Maxim MAXM17630EVKIT# Bewertungs-Board<Abbildung 8: Das MAXM17630EVKIT#-Evaluierungsboard bietet über drei benachbarte und unabhängige Abschnitte direkte Unterstützung bei der Konfiguration und Bewertung des MAXM17630-, MAXM17631- und MAXM17632-Modultrios. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Es ermöglicht dem Benutzer, den uSLIC-Betrieb in einer der grundlegenden Betriebsarten (PWM, PFM und DCM) zu üben und zu beurteilen, sich auf Wunsch mit einem externen Taktgeber zu synchronisieren, ein Modul zu aktivieren und zu deaktivieren und die UVLO-Einstellungen zu ändern. Bei der Ersteinrichtung konfiguriert das Evaluation-Board das Modul MAXM17630 (3,3 Volt @ 1 A) für den Betrieb bei einer Schaltfrequenz von 900 kHz über einen Eingangsbereich von 4,5 bis 36 Volt; das Modul MAXM17631 (5 Volt @ 1 A) ist für den Betrieb bei einer Schaltfrequenz von 1,250 MHz über einen Eingangsbereich von 7 bis 36 Volt konfiguriert; und das einstellbare Modul MAXM17632 ist für den Betrieb bei 13 Volt @ 1 A bei einer Schaltfrequenz von 2,150 MHz über einen Eingangsbereich von 20 bis 36 Volt eingestellt.

Der Schaltplan des Evaluation-Boards sowie das Layout der oberen und unteren Platine und die Maske sind im Datenblatt ausführlich beschrieben. Alles, was für die Verwendung des Evaluation-Boards erforderlich ist, sind ein einzelnes 0 bis 36 Volt DC @ 1 A Netzteil, ein Digitalmultimeter und Lastwiderstände, die bei 3,3 Volt, 5 Volt und 12 Volt bis zu 1 A aufnehmen können. Die Leiterplatten-Layouts des Bausatzes sind auch so ausgelegt, dass die abgestrahlten Emissionen von Schaltknoten des Leistungswandlers begrenzt werden, so dass die abgestrahlten Emissionen unter den CISPR22-Grenzwerten der Klasse B liegen.

Der Ausschuss erkennt auch an, dass eine Evaluierungsanordnung nicht dasselbe ist wie die endgültige Design-in-Konfiguration. Aus diesem Grund sind optionale Elektrolytkondensatoren vorgesehen, die Eingangsspannungsspitzen und Schwingungen dämpfen, die während des heißen Einsteckens auftreten können oder auf lange Eingangskabel zurückzuführen sind, die oft Teil des Evaluationsaufbaus sind, aber im tatsächlichen Gebrauch nicht vorhanden sein werden. Diese Kabel verlaufen zwischen der Eingangsstromquelle und der Schaltung des Bausatzes und können aufgrund ihrer Induktivität Eingangsspannungsschwingungen induzieren. Der Reihenersatzwiderstand (ESR) des Elektrolytkondensators hilft, die Schwingungen, die sie verursachen können, zu dämpfen.

Fazit

Die Maxim Himalaya uSLIC-Module von Maxim Himalaya zeigen deutlich, dass die "Make versus Buy"-Bilanz jetzt auch bei relativ niedrigen DC-DC-Abwärtswandler-Leistungsniveaus den Kauf stark begünstigt. Ihre geringe Größe, die vollständig charakterisierte Leistung, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des EWI und der Effizienz sowie die Vereinfachung der Stückliste des Endprodukts machen ihre Auswahl zu einer logischen Entscheidung.

Referenzen:

  1. "Erfüllen der Anforderungen an Effizienz und Verlustleistung von Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot"
  2. "Wie man winzige Industriesensoren effizient mit Strom versorgt"
  3. Anwendungshinweis 6417, "Montagerichtlinien für uSLIC-Pakete"
DigiKey logo

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.

Über den Autor

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber ist ein Elektronikingenieur, der drei Lehrbücher über elektronische Kommunikationssysteme sowie Hunderte von Fachartikeln, Stellungnahmen und Produktbeschreibungen geschrieben hat. In früheren Funktionen arbeitete er als technischer Website-Manager für mehrere themenspezifische Websites für EE Times sowie als Executive Editor und Analog Editor bei EDN.

Bei Analog Devices, Inc. (einem führenden Anbieter von Analog- und Mischsignal-ICs) arbeitete Bill in der Marketingkommunikation (Öffentlichkeitsarbeit). Somit war er auf beiden Seiten des technischen PR-Bereichs tätig. Einerseits präsentierte er den Medien Produkte, Geschichten und Meldungen von Unternehmen und andererseits fungierte er als Empfänger derselben Art von Informationen.

Vor seinem Posten in der Marketingkommunikation bei Analog war Bill Mitherausgeber der renommierten Fachzeitschrift des Unternehmens und arbeitete auch in den Bereichen Produktmarketing und Anwendungstechnik. Zuvor arbeitete Bill bei Instron Corp. als Designer von Analog- und Leistungsschaltungen sowie von integrierten Steuerungen für Materialprüfmaschinen.

Er verfügt über einen MSEE (University of Massachusetts) und einen BSEE (Columbia University), ist ein registrierter Fachingenieur und hat eine Amateurfunklizenz für Fortgeschrittene. Darüber hinaus hat Bill Online-Kurse zu verschiedenen Themen geplant, verfasst und abgehalten, etwa zu MOSFET-Grundlagen, zur Auswahl von Analog/Digital-Wandlern und zur Ansteuerung von LEDs.

Über den Verlag

Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey