Reflektierendes Klebeband von 3M - Die Dunkelheit überlisten
Das Reisen im Norden Minnesotas kann eine Herausforderung sein, besonders in den Wintermonaten, wenn das Tageslicht begrenzt ist. In diesen dunklen Stunden ist es schwer, nachts etwas zu sehen. Was jedoch deutlich zu erkennen ist, sind die Verkehrsschilder entlang der Straße, die in der Dunkelheit hell leuchten. Was jedoch vielleicht nicht bekannt ist: Diese Schilder nutzen reflektierende Folien, Druckfarben und Überzüge von 3M. Seit über 80 Jahren macht 3M die Straßen sicherer. Zahlreiche Studien, darunter auch eine der National Highway Traffic Safety Administration (nationale Verkehrssicherheitsbehörde der USA), haben gezeigt, dass die Anbringung von reflektierenden Bändern an Fahrzeugen dazu beitragen kann, Unfälle, Verletzungen und Todesfälle im Straßenverkehr zu vermeiden.
Ich beschloss, etwas von diesem Material zu kaufen und es auszuprobieren. Ich war so beeindruckt von der Einfachheit: einfach aufkleben und sofort die zusätzliche Sicherheit erkennen, die es für mein 4-Rad, meinen Anhänger und meinen Briefkasten bot. In meinen Beispielbildern unten habe ich das Material mit der Teilenummer 19-913-32-2 "X18"-ND verwendet. Hier finden Sie weitere Informationen über die Serie 913.
(Bildquelle: Kathy Hutton)
(Bildquelle: Kathy Hutton)
(Bildquelle: Kathy Hutton)
Nachstehend sehen Sie drei verschiedene Leistungsstufen und die Anwendungen, für die sie am besten geeignet sind. Die reflektierenden Folien in Diamantgüte (DG3) entsprechen Typ XI des ASTM D4956. Diese hochreflektierende Folie nutzt eine zu 100 % wirksame Vollwürfelprismentechnologie, die fast doppelt so viel Licht zurück zur Quelle reflektiert wie hochintensive prismatische Folien. Die hochintensiven prismatischen Folien erfüllen die Leistungsstandards der mittleren Klasse gemäß Typ IV des ASTM D4956. Diese reflektierende Folie bedient sich der Polycarbonat-Tripelprismentechnologie und kommt häufig bei reflektierenden Verkehrs- und Straßenschildern zum Einsatz. Konstruktionsgüte (Engineering Grade) bietet Sicherheit, aber an einem nicht kritischen Ort (ein Beispiel hierfür könnte ein Briefkasten sein). Die genannten Informationen stammen von hier.
Bei DigiKey bieten wir diese Bänder in einer Vielzahl von Farben, Größen und Formen an und haben derzeit über 900 Artikel zur Bestellung verfügbar. Wenn es etwas gibt, das wir nicht haben, können wir Ihnen ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Kontaktieren Sie uns einfach unter CustomCut.3MProducts@digikey.com.
Hier finden Sie einige zusätzliche Informationen, die ich bei der Recherche zu dieser Produktlinie hilfreich fand.
- Anbringung und Entfernung: hier klicken
- Großartige Fallstudie zum Unterschied, den dieses Produkt im täglichen Leben machen kann
- Pressemitteilung zur UN-Initiative für Straßenverkehrssicherheit
- Extrem gefährliche Landstraßen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das reflektierende Klebeband von 3M eine Investition in die Sicherheit für Sie, Ihre Mitreisenden und andere Verkehrsbeteiligte ist. Ein Muss für Motorräder, Anhänger, Traktoren, Wohnmobile, Allradfahrzeuge, Schneemobile, Briefkästen, Boote, Fahrräder, Golfwagen, Eishäuser, Motorroller, Kleidung, Schuhe, Fahrradhelme, Schwimmwesten, Kinderrucksäcke, Pfosten, Treppen, tief hängende Gegenstände und sogar für Ihren Wildstand. Die Anwendungsmöglichkeiten sind endlos. Wozu würden Sie es verwenden? Wir freuen uns auf Ihre Berichte und Fragen in unserem TechForum.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum