Cute Little Robot Helps Children Argue Better

Resolving conflict is hard. It’s even tougher when you are a kid and haven’t quite mastered the skill of productive arguing. Keepon, a cute little social robot, is being tested by researchers to see if social robots in general could be used as a way to teach children conflict resolution.

Keepon isn’t really doing anything that an adult couldn’t do; and it’s not autonomous, with two people remotely controlling everything that it says and all the movements that it makes. But the point of this research was to see whether a social robot could be used beneficially in situations like this: Would the children resolve conflicts more effectively with the help of the robot than they would by themselves?

Read more about Keepon and this robotic project on IEEE Spectrum.

Über den Autor

Image of Jenn Toso

Jenn Toso, Social Media Marketing Spezialist, ist auf alle sozialen Aspekte spezialisiert. Sie ist ein engagiertes Mitglied des Social-Media-Teams von DigiKey. Sie werden ihre Blog-Beiträge, geteilten Artikel, Tweets und Posts auf allen sozialen Medienkanälen von DigiKey finden. Die Leidenschaft von Jenn sind die Maker- und STEM-Communities, und sie glaubt, dass die jungen Menschen von heute der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für alle sind. Jenn hat einen Bachelor of Science in Business, einen Master of Science in Internet-Marketing und einen Doktortitel als Hockey-Mom. In ihrer Freizeit erkundet Jenn gerne ihre neu entdeckte Affinität zur tragbaren Technologie und fördert ihre Sucht nach Hockey. Gewöhnlich findet man Jenn auf irgendeiner Art von sozialen Medien oder in einer Hockeyarena - manchmal genießt sie beides zur gleichen Zeit.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum