TRAILAR - Solarenergie im Transportwesen einsetzen

Das britische Startup-Unternehmen TRAILAR bietet Solarmatten-Kits für Nutzfahrzeuge an und möchte den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen durch umweltfreundlichere Transporte senken.

Die Solarmatten treiben nicht den Motor des Lastwagens an, sondern Zusatzfunktionen wie die Ladebordwand, die Klimaanlage usw., die normalerweise von der Fahrzeugbatterie gespeist werden. Laut TRAILAR ermöglichen die Einsparungen an Kraftstoff den Kunden eine finanzielle Rentabilität in weniger als 2 Jahren, und das schließt nicht die eingesparten Wartungskosten und die längere Lebensdauer der Batterien ein.

Die Systeme von TRAILAR werden über Steckverbinder der UTS-Serie von SOURIAU verbunden, robusten und wasserdichten Kunststoff-Steckverbindern nach IP69K, die speziell für raue Umgebungen entwickelt wurden.

Solarmatten auf dem Anhänger versorgen die Ladebordwand, die Klimaanlage und andere Funktionen, um die Batterie des Lkw-Motors zu entlasten und so Kraftstoff zu sparen. (Bildquelle: SOURIAU)

Aaron Thomas, ein Mitbegründer von TRAILAR, erklärt, warum die Steckverbinder der UTS-Serie ihre ideale Wahl waren:

Diese Anschlussdose hebt die Verwendung von Souriau-Steckverbindern und ihre Verwendung in TRAILAR-Solarmatten hervor. (Bildquelle: SOURIAU)

„Ursprünglich waren wir auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Steckverbinder, der unsere Bedürfnisse am besten erfüllt. Wir haben mit einigen Unternehmen Kontakt aufgenommen, aber als wir mit Mark Richardson (Field Sales Engineer, SOURIAU UK) Kontakt aufnahmen, wussten wir durch seine Professionalität, seine Produktkenntnisse und vor allem seine freundliche, hilfsbereite Einstellung sofort, dass wir an der richtigen Stelle sind.

Die Gründe, warum wir uns für den UTS-Steckverbinder entschieden haben und warum er unseren Bedürfnissen am besten entspricht, sind vielfältig. Wir brauchten:

a. Einen robusten Steckverbinder, der in der Transportindustrie eingesetzt werden kann, und der allen Arten von Witterungsbedingungen und Vibrationen ausgesetzt werden kann und diesen widersteht.

b. Einen Steckverbinder mit der hohen IP-Einstufung 68/69, passend zu unserem Gehäuse.

c. Eine Steckverbinderserie, die verschiedenen Strombereichen von 3 bis 15 Ampere ausgesetzt und diesen standhalten kann.

d. Eine auf Rolle gegurtete Steckverbinderserie mit Crimpanschlüssen, so dass wir den Prozess des Kabelanschlusses automatisieren konnten, was wiederum die Produktion beschleunigen würde.

Im Rahmen unserer laufenden Entwicklung freuen wir uns über mehrere zukünftige Produkte. Durch die Beziehung, die wir aufgebaut haben, und die Unterstützung, die SOURIAU uns in den letzten 10 Monaten gegeben hat, werden wir auch weiterhin zusammenarbeiten.

Die TRAILAR-Geschichte

TRAILAR wurde aus dem DHL-Innovationsprogramm geboren und vom deutschen Transportunternehmen DHL gesponsert. TRAILAR wurde durch die auf dem Land entstehenden Solarparks inspiriert, und Aaron und Denny kamen auf die Idee, die Solarenergie zum Antrieb von Kühlgeräten auf Lastwagen zu nutzen.

Die größte Herausforderung war die Entwicklung der richtigen Art von Solarpaneelen für den Transport, da die traditionellen statischen Paneele viel zu schwer und zerbrechlich sind. Die flexiblen Solarmatten von TRAILAR passen sich perfekt an die Bedingungen des Straßentransports an, einschließlich Vibrationen und Stöße sowie raue Wetterbedingungen. Innerhalb von einem Jahr ist das Unternehmen von 3 auf 30 Mitarbeiter gewachsen und hat Solaranlagen an Kunden in Großbritannien, Deutschland, Thailand, Südafrika und Singapur geliefert, wobei Amerika für 2020 im Visier ist.

Außerdem wollen sie ihre Produktlinie erweitern, um andere Fahrzeugtypen wie Busse und Müllwagen auszurüsten und ihr Geschäftsmodell durch die Bereitstellung von Daten, die über die Fahrzeuge gesammelt wurden, einschließlich der Geolokalisierung und des Energieverbrauchs, zu bereichern.

Die Technologie

Die TRAILAR-Mitbegründer halten eine der Solarmatten des Unternehmens. (Bildquelle: SOURIAU)

TRAILAR hat eine hoch entwickelte, flexible Solarmattentechnologie patentiert, um den Anforderungen des Schwerlasttransports gerecht zu werden:

  • Wirkungsgrad 18 %
  • Leicht mit 2 kg pro m²
  • Aerodynamisch mit einer Dicke von 3 mm
  • Hervorragende Performance auch im Schatten
  • Bruchsicher und langlebig
  • CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)

Sie haben auch den intelligenten TRAILAR-Laderegler (TRAILAR Smart Charge Controller) entwickelt, um das an die Matten angeschlossene Stromnetz zu verwalten:

  • Speziell für den Transportsektor entwickelt
  • Hohe Wandlungseffizienz
  • Elektrisches Managementsystem
  • Echtzeit-Datenanzeige
  • GPS-Tracking
  • Gehäuse mit IP-Klassifizierung

Mit nur zwei Jahren Geschichte ist TRAILAR ein großartiges Beispiel dafür, wie Technologie-Start-ups einen unmittelbaren Einfluss auf ihre Branche haben können. Sie zeigt, dass Innovation nicht unbedingt die Entwicklung bahnbrechender Technologie erfordert, sondern manchmal darauf hinausläuft, dass bestehende Technologien auf neue Anwendungen angewendet werden.

Aus technischer Sicht ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Nachdenken über Steckverbinder bereits in den frühen Phasen Ihres Designs von entscheidender Bedeutung ist, da dies eine erhebliche Menge an Ärger ersparen kann.

Über den Autor

Image of Jeremy Welburn

Jeremy Welburn is Digital Marketing Manager at SOURIAU-SUNBANK Connection Technologies, and regularly collaborates with the company’s engineers and technicians to deliver interesting content on the company’s interconnect solutions as well as the innovative, harsh environment applications that they are used in.

More posts by Jeremy Welburn
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum