Erstellen von EELs für IoT Studio von DigiKey
Sie möchten das IoT Studio von DigiKey verwenden, aber der gewünschte Sensor ist nicht verfügbar? Was machen Sie in diesem Fall? Sie können Ihre eigene Bibliothek eingebetteter Elemente (EEL, Embedded Element Library) erstellen und in IoT Studio importieren. DigiKey verfügt über eine GitHub-Seite, auf der einige Beispiele und Anweisungen zu finden sind. Für diesen Prozess wäre Programmiererfahrung von Vorteil. Wenn Sie jedoch wie auf unserer eeWiki-Seite beschrieben vorgehen, ist es aber auch ohne Programmiererfahrung möglich. Es dauert vielleicht nur etwas länger und Sie müssen nach der Versuch-und-Irrtum-Methode vorgehen. EELs können für Windows, Linux oder für den Mac erstellt werden. Auf der eeWiki-Seite finden Sie Beispiele für Windows und Linux. Die Erstellung von EELs für den Mac ist dem Beispiel für Linux sehr ähnlich.
Zuerst müssen Sie node.js herunterladen. Hierbei handelt es sich um ein Terminal, mit dem das Klonen des benötigten Repository möglich ist. Nach diesem Schritt müssen Sie die benötigten Informationen eingeben. Den Anfang machen die High-Level-Daten, bevor die tiefer gehenden Informationen folgen. Die Erstellung der EEL umfasst drei Schritte. Als Erstes erstellen Sie das Quellverzeichnis. Anschließend schreiben Sie Ihren Code. Zum Schluss erzeugen Sie die EEL.
Wenn Sie also das nächste Mal in diese Situation geraten, erstellen Sie einfach Ihre eigene EEL und fahren mit der Entwicklung Ihres Designs fort.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum