Articles et blogs

Image of Leveraging Digital Twins for Technology Design and Manufacturing Exploiter les jumeaux numériques pour la conception technologique et la fabrication

Les jumeaux numériques intègrent la simulation avec l'apprentissage automatique et l'analyse des données pour permettre aux ingénieurs de tester, d'affiner et de perfectionner les conceptions.

Image of Cultivated Meat Technologies and Efficiencies Technologies et rendement liés à la viande cultivée

De nouveaux produits de substitution de la viande et d'autres protéines dites alternatives voient sans cesse le jour. L'automatisation est au cœur de leur fabrication.

Image of The Cautionary Tale of Loran and LoRaWAN L'histoire édifiante de Loran et LoRaWAN

LoRaWAN est une technologie de communication haute efficacité comparable à une sorte de Wi-Fi longue portée et à faible débit de données pour les dispositifs IoT.

Image of Simplifying the Sourcing of Fiber-Optic Cables Simplifier l'approvisionnement en câbles à fibre optique Date de publication : 2024-02-22

Les câbles à fibre optique offrent une bande passante supérieure, des interférences électromagnétiques réduites et une sécurité améliorée des données pour les applications industrielles.

Image of Unique Device Identification Technologies Automate Medical ID and Barcode Reading Les technologies d'identification unique des dispositifs permettent d'automatiser la lecture des codes-barres et des identifiants médicaux Date de publication : 2023-10-26

La règle du système d'identification unique des dispositifs de la FDA américaine améliore la sécurité des patients en fournissant un moyen cohérent de suivre et d'identifier tous les dispositifs médicaux.

Image of How SCARA, Six-Axis, and Cartesian Pick-And-Place Robotics Optimize and Streamline Electronics Manufacturing Processes Les robots de placement SCARA, à six axes et cartésiens optimisent et rationalisent les processus de fabrication électronique Date de publication : 2023-07-12

Les puces fabriquées, les composants et les produits électroniques entièrement assemblés ont une valeur élevée, ce qui justifie les investissements dans les technologies d'automatisation.

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation Résoudre les problèmes de pénurie d'eau grâce à des systèmes d'irrigation agricole sophistiqués Date de publication : 2023-03-23

Les contrôles d'irrigation agricole sont devenus de plus en plus sophistiqués. De nombreux agriculteurs ont remplacé les systèmes traditionnels par des composants avancés.

Image of Robotics in Today’s Automotive Manufacturing La robotique dans la production automobile actuelle Date de publication : 2023-03-14

La grande majorité des centres de production automobile ont recours à la robotique. Ils peuvent justifier d'investissements dans des usines qui ne généreront peut-être pas de retour sur investissement avant des années.

Image of Component Designs to Satisfy Functional Safety Standards Développement de composants répondant aux normes de sécurité fonctionnelle Date de publication : 2022-12-15

Dans les applications industrielles, la sécurité est une priorité absolue pour protéger les employés et les équipements. Les machines automatisées doivent donc satisfaire aux exigences de sécurité fonctionnelle.

Image of Basics of Safety Interlocks Principes de base des dispositifs de verrouillage de sécurité Date de publication : 2022-11-10

La sécurité du personnel dans les usines exige qu'il soit protégé contre les risques mécaniques de dommages corporels. Ce domaine est appelé réduction des risques industriels.

Image of Programming PLCs: A Technical Summary with Siemens Examples Programmation de PLC : synthèse technique avec des exemples de Siemens Date de publication : 2022-05-25

Avec la quatrième révolution industrielle et l'Industrie 4.0, l'automatisation étendue et intelligente se définit par des contrôles, une surveillance et des diagnostics avancés.

Image of Visual Signaling for Informed Management of Production Lines Signalisation visuelle pour une gestion informée des chaines de production Date de publication : 2022-04-20

Les composants de signalisation visuelle communiquent rapidement et efficacement les données de la machine et d'autres informations exploitables au personnel par le biais de lumières ou d'autres moyens visuels.

Utilisation d'IO-Link dans les applications industrielles Date de publication : 2022-02-08

Avec la quatrième révolution industrielle et l'Industrie 4.0, l'automatisation étendue et intelligente se définit par des contrôles, une surveillance et des diagnostics avancés.

Options de connecteurs, de presse-étoupes et de serre-câbles pour le câblage dans l'automatisation industrielle Date de publication : 2021-05-27

Les différents connecteurs utilisés pour relier les câbles et les composants dans l'automatisation industrielle doivent transmettre tous les flux de signaux d'alimentation et de données circulant sur les câbles.

Câbler les capteurs en tenant compte de l'induction, du couplage électrostatique et de la conduction Date de publication : 2021-04-30

Les composants d'automatisation actuels sont fréquemment conçus pour éviter le bruit en protégeant les signaux de l'environnement électromagnétique.

Des câbles spéciaux pour lutter contre le bruit des variateurs de fréquence et des moteurs Date de publication : 2021-04-28

Les variateurs de fréquence (VFD) alimentent avec précision différents types de moteurs électriques dans les équipements automatisés. Cet article traite également des câbles conçus pour les VFD.

Actualités sur EtherCAT pour 2021 Date de publication : 2021-01-28

EtherCAT utilise la structure de télégramme des données Ethernet pour établir un primaire et sa relation avec des capteurs et actionneurs secondaires dans l'usine.

Connecteurs M12 par rapport aux alternatives dans les applications industrielles Date de publication : 2021-01-14

Les connecteurs M12 constituent une option de terminaison de câble rond et sont utilisés pour connecter des composants à des systèmes dans des machines automatisées.

IO-Link 1.0 à IO-Link 1.1 Date de publication : 2020-11-03

IO-Link est une interface SDCI (Single-drop Digital Communication Interface) permettant de mettre en réseau de petits capteurs et actionneurs avec les concentrateurs de contrôleurs IO-Link ou primaires.

Maintenir la qualité de l'alimentation électrique dans les systèmes automatisés Date de publication : 2020-10-20

Comment résoudre les deux principaux types de problèmes de qualité d'alimentation provenant des équipements, à savoir le bruit et les perturbations harmoniques.