Richieste di alta potenza: soddisfarle un connettore alla volta

Quando il settore dei beni di consumo ha visto un'enorme impennata nella domanda di prodotti, uno degli effetti si è riversato sul cuore della produzione: l'ingegneria. Le sfide di progettazione, compresi i requisiti di alta potenza, i vincoli di spazio e i guasti dei prodotti finali, sono alcuni degli ostacoli che gli ingegneri devono ancora superare.

Soluzioni alle sfide di progettazione

Fortunatamente, con l'aumento degli acquisti di beni di consumo, molti produttori sono riusciti a tenere il passo con la produzione e a sostenere adeguatamente i loro clienti commerciali. Mentre i produttori di apparecchiature originali (OEM) forniscono supporto, si rivolgono ad aziende come Molex per i prodotti elettronici che forniranno la potenza richiesta. La tendenza verso un maggior numero di beni di consumo continua ad aumentare e Molex offre soluzioni di alimentazione solide per molte delle sfide di progettazione.

Immagine delle soluzioni di alimentazione di Molex e DigiKey Figura 1: Molex e DigiKey hanno soluzioni di alimentazione per qualsiasi applicazione. (Immagine per gentile concessione di Molex)

Soddisfare la domanda di potenza con soluzioni compatte

Con il numero crescente di persone che lavorano da casa, i prodotti di consumo sono i più richiesti dai clienti. La necessità di apparecchiature per il lavoro agile e la didattica a distanza, compresi portatili, monitor, cuffie e tablet, è aumentata in modo significativo. Quando si progettano questi prodotti di consumo, gli ingegneri possono trovare scoraggiante soddisfare tutte le aspettative. Alcune applicazioni ad alta potenza richiedono componenti elettronici più piccoli a causa dello spazio limitato. Di conseguenza i progettisti hanno il compito di soddisfare la necessità di capacità di corrente più elevate in un confezionamento compatto senza sacrificare lo spazio occupato dai connettori. Molex offre una varietà di connettori di alimentazione compatti per soddisfare questo requisito e fornire una soluzione di qualità.

Affidabilità dell'alimentazione tramite capacità e caratteristiche

I connettori di alimentazione Nano-Fit, Micro-Fit e Mini-Fit forniscono ai progettisti terminali per basetta completamente protetti in un contenitore compatto. Questi connettori hanno un passo da 2,50 a 4,20 mm e offrono da 8,0 a 20,5 A di corrente per la flessibilità di progettazione.

Gli ingegneri affrontano anche problemi di qualità quando progettano per i mercati di massa. I produttori esigono componenti affidabili per soddisfare le loro esigenze e prevenire i guasti nei prodotti finali. Durante l'assemblaggio dei connettori, il distacco dei terminali e l'affaticamento dell'operatore a causa delle attività ripetitive possono portare a guasti del prodotto finale.

Quando si considerano questi tipi di problemi, gli OEM possono fidarsi di Molex per trovare soluzioni di qualità. I connettori di alimentazione della famiglia Fit di Molex, ad esempio, sono eccellenti nell'affrontare le sfide degli ingegneri nel corso della progettazione. Questi connettori offrono un ingombro compatto e un'alta corrente per le apparecchiature senza compromettere il limitato spazio disponibile. I connettori Fit offrono anche la garanzia di posizione del terminale (TPA) integrata per ridurre significativamente il distacco del terminale grazie alla ridondanza di bloccaggio. Inoltre, con il loro design TPA migliorato, questi connettori riducono l'errore di assemblaggio e il conseguente distacco dei terminali e resistono a elevati cicli di accoppiamento, il tutto prevenendo la fatica dell'operatore. Scopri di più sui connettori di alimentazione della famiglia Fit di Molex su DigiKey.it.

Vantaggi dell'opzione combinata V-0/GlowWire di Molex

Una vasta gamma di OEM richiede connettori di alimentazione che supportino la flessibilità di progettazione. Per soddisfare queste esigenze, diversi prodotti della linea Fit offrono anche alloggiamenti polarizzati di diversi colori con terminali isolati, bloccaggio intrinseco e terminali angolati.

Anche il settore dei beni di consumo può soddisfare i requisiti di costo. Ad esempio, i connettori completi della famiglia Fit di Molex offrono una resina combinata V-0/GlowWire che riduce il costo dei materiali e della manodopera richiedendo meno articoli in distinta base. Questi connettori permettono ai clienti di soddisfare inoltre lo standard di sicurezza europeo per i requisiti elettrici.

Immagine della basetta 2074780006 di Molex conforme alla prova del filo incandescenteFigura 2: 2074780006 di Molex è un esempio di basetta conforme alla prova del filo incandescente. (Immagine per gentile concessione di Molex)

In generale, molti prodotti di consumo richiedono un profilo progettato per risparmiare spazio e una robustezza superiore in spazi angusti. I produttori possono rivolgersi ai connettori della famiglia Fit di Molex come soluzione completa di potenza e affidabilità.

Soddisfare la domanda di potenza con tenuta stagna

Ora che sempre più proprietari di casa iniziano ad aggiornare le loro abitazioni con lavatrici e frigoriferi intelligenti, gli ingegneri richiedono una maggiore flessibilità di progettazione. Queste applicazioni sono esposte a umidità che potrebbe causare avarie in connettori non stagni. Inoltre, poiché ci si aspetta sempre maggiori capacità nelle applicazioni consumer, lo spazio per tutti i componenti elettrici necessari diviene affollato.

Affidabile, anche in ambienti umidi

Il sistema di connettori sigillati Squba di Molex offre un passo da 1,80 mm e da 3,60 mm con un grado di protezione IP67 per garantire una connessione affidabile anche in condizioni di umidità. In genere, con l'aumento della corrente nominale, aumenta anche la sezione dei conduttori, compromettendo la compattezza e aumentando i costi per i produttori di dispositivi consumer. I connettori di alimentazione Squba forniscono più potenza su un filo più piccolo rispetto ai prodotti della concorrenza. Di conseguenza, i clienti possono fornire più potenza con un filo più sottile, supportando le applicazioni con vincoli di spazio e diminuendo i costi.

Molte applicazioni consumer sono esposte a umidità che potrebbe causare avarie in connettori non stagni. Le guarnizioni possono essere danneggiate durante l'assemblaggio, la manipolazione, la spedizione e l'uso, causando avarie del prodotto finale. Tutti i connettori Squba sono dotati di cappucci di protezione delle guarnizioni, per connessioni più affidabili. I cappucci forniscono anche una guida per l'inserimento del terminale per proteggere le guarnizioni dal rischio di perforazione durante l'assemblaggio.

Gli OEM in molti settori possono rivolgersi ai connettori Squba per soddisfare le esigenze di alimentazione. I prodotti consumer finali sono più affidabili con il sistema Squba, offrendo una protezione eccezionale con la giusta tenuta. Visita DigiKey per ulteriori informazioni sui connettori di alimentazione Squba di Molex.

Immagine del connettore Squba a due circuiti 2077820002 di MolexFigura 3: 2077820002 di Molex è un esempio di connettore Squba a due circuiti. (Immagine per gentile concessione di Molex)

Soddisfare la domanda di potenza con affidabilità eccellente

Mentre il nostro stile di vita va verso una nuova normalità, è sempre più importante avere soluzioni robuste per soddisfare l'aumento della domanda, con un'affidabilità garantita. Nel settore dei beni di consumo, alcune applicazioni hanno problemi per l'alto numero di errori di accoppiamento, dovuti a requisiti di accoppiamento ripetitivi e distacco dei terminali, con conseguente guasto del prodotto finale. I connettori di alimentazione L1NK di Molex forniscono la soluzione, con i prodotti L1NK 250, 300 e 396. Questi connettori impediscono l'accoppiamento errato grazie all'esclusivo design di polarizzazione con un chiaro clic udibile che assicura la connessione. Il design TPA dei connettori L1Nk 396 garantisce la sicurezza dei terminali all'interno della presa, evitando guasti nei prodotti finali e riducendo il distacco dei terminali. Gli sviluppatori hanno difficoltà a trovare alternative drop-in dirette per gli attuali progetti di PCB. Le basette L1NK 250 e L1NK 396 possono essere un'alternativa drop-in su PCB ai prodotti JST-XA e JST-VH, rispettivamente.

Alcune caratteristiche del connettore includono la polarizzazione unica, TPA, basette adatte per la rifusione, resina combinata V-0/GlowWire e una chiusura a bloccaggio intrinseco. Per ulteriori informazioni sui connettori di alimentazione L1NK di Molex, visita DigiKey.it.

Soddisfare la domanda di potenza con la flessibilità di progettazione

Via via che le nuove tecnologie migliorano l'efficienza, i clienti hanno bisogno di maggiori densità di corrente per soddisfare le loro esigenze. I connettori B2B EXTreme Guardian HD di Molex offrono alta potenza (fino a 80 A) in un fattore di forma compatto, fornendo una delle soluzioni più efficaci per soddisfare le esigenze di alta densità di corrente. La densità di corrente lineare di questi connettori è di 155 A/cm. Più potenza trasmessa a parità di spazio, per la flessibilità di progettazione.

La richiesta di soluzioni più compatte continua ad aumentare; di conseguenza, la distanza tra le apparecchiature si riduce, creando il rischio di limitare il flusso d'aria. Se questo desta preoccupazione, gli ingegneri possono guardare ai connettori di alimentazione B-to-B EXTreme Guardian HD di Molex, che offrono un profilo ribassato di 12,70 mm per una migliore circolazione dell'aria. Il sistema ibrido di potenza e segnale a profilo ribassato assicura un migliore flusso d'aria per i sistemi di raffreddamento.

Caratteristiche

I connettori di alimentazione EXTreme Guardian di Molex offrono opzioni di produzione flessibili con code in lega saldante a foro passante e code per inserimento a pressione. Questi connettori assicurano un accurato posizionamento a foro passante e una salda ritenzione con i loro puntali per PCB. Anche la doratura dei contatti è una caratteristica di rilievo e assicura una bassa resistenza di interfacciamento. Il design a contatti ridondanti gestisce fino a 125 V e supporta applicazioni c.a. e c.c. ad alta tensione con la più bassa caduta di tensione possibile e perdite di potenza dissipativa irreversibili. Dotati delle certificazioni UL e CSA, questi connettori hanno l'approvazione di un'agenzia di sicurezza accreditata e soddisfano i requisiti di sicurezza.

Immagine del connettore di alimentazione 1510340014 EXTreme Guardian a quattro posizioni di MolexFigura 4: 1510340014 di Molex è un esempio di connettore di alimentazione EXTreme Guardian a quattro posizioni. (Immagine per gentile concessione di Molex)

Soddisfare la domanda di potenza con una tecnologia eccezionale

L'anno scorso, con il grande aumento dell'uso del Wi-Fi in ambito domestico, i clienti hanno improvvisamente acquistato nuovi sistemi Wi-Fi perché avevano bisogno di aumentare la larghezza di banda. Quando le palestre hanno chiuso i battenti o limitato il numero dei clienti, molte persone hanno acquistato attrezzature ginniche domestiche come tapis roulant, cyclette e specchi per l'home fitness, tutti con requisiti elettronici ad alta potenza.

Anche l'efficienza energetica è fondamentale per la gestione dei costi in operazioni ad alto consumo di energia, come i data center. Per soddisfare le richieste di potenza con efficienza, il sistema di interconnessione ad alta corrente Coeur di Molex offre una bassa resistenza di contatto e cadute di tensione significativamente basse attraverso l'interfaccia di contatto. I clienti possono minimizzare la generazione di calore e assicurare una maggiore capacità di condurre corrente rispetto ad altri design dei contatti.

Immagine del connettore da 6 mm a montaggio superficiale Coeur 2043180006 di MolexFigura 5: Esempio di connettore Coeur di Molex, il modello 2043180006 da 6 mm a montaggio superficiale. (Immagine per gentile concessione di Molex)

A causa dei problemi di impilamento delle tolleranze inerenti a qualsiasi progetto meccanico, è difficile allineare zoccoli e pin quando si accoppiano le PCB o le barre di distribuzione in parallelo. Un certo grado di auto-allineamento è importante per raccogliere i connettori durante l'accoppiamento e mitigare qualsiasi disallineamento. I connettori ad alta potenza di tipo mezzanine Coeur incorporano una tecnologia leader per fornire fino a 1,00 mm di auto-allineamento durante l'accoppiamento, per aiutare a garantire l'assenza di deformazioni del raggio di contatto che potrebbero generare punti caldi locali. I clienti possono scegliere tra quattro dimensioni per applicazioni in parallelo di PCB o sbarre omnibus dove l'auto-allineamento è un fattore decisionale critico.

Connettori di alimentazione di Molex
Connettori di alimentazione della famiglia Fit Connettori di alimentazione Squba Famiglia di connettori di alimentazione L1NK Sistema di interconnessione EXTreme Guardian Sistema di interconnessione Coeur
Corrente (A) Fino a 25,0 Fino a 14,0 Fino a 11,0 Fino a 80,0 Fino a 200,0
TPA - - -
V-0/GlowWire - - -
Grado di protezione - IP67 - - -
Passo (mm) 2,50 ~ 5,70 1,80 e 3,60 2,50; 3,00 e 3,96 5,15 e 5,78 3,40; 6,00 e 8,00

Tabella 1: Confronto delle linee di connettori di alimentazione di Molex (Tabella per gentile concessione di Molex)

Il vantaggio offerto da Molex

Molex è in prima linea per le risorse ingegneristiche, i prodotti e le competenze necessarie per aiutare i produttori a soddisfare l'elevata domanda di disponibilità e qualità dei prodotti. Con connettori di alimentazione di qualità che offrono capacità e caratteristiche superiori, Molex fornisce soluzioni complete per aiutare a risolvere oggi i difficili problemi dei mercati e soddisfare le richieste di alta potenza. Molex si sforza continuamente di rendere il mondo un posto migliore proponendosi come una fonte affidabile di soluzioni di valore per molti settori. Come comunità globale, lavoriamo insieme per trovare nuovi modi per costruire e crescere in modo più intelligente.

Scopri su DigiKey i connettori di alimentazione di Molex che soddisfano ogni esigenza in termini di affidabilità, qualità e rapporto costi/benefici.

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.