Ottimizzare i sistemi di carico utile dei droni mediante encoder capacitivi

Di Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control presso Same Sky

Gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) si sono trasformati da novità ricreative a strumenti indispensabili in settori quali l'agricoltura di precisione, l'ispezione delle infrastrutture, la cinematografia aerea, il monitoraggio ambientale, la risposta alle emergenze e la difesa. Con la crescente complessità dei profili di missione, aumentano anche i requisiti funzionali e prestazionali dei sottosistemi APR, in particolare quelli relativi al controllo del movimento del carico utile.

Dalla stabilizzazione di apparecchiature di imaging ad alta risoluzione al dosaggio accurato di prodotti agricoli, molte funzioni di carico utile degli APR dipendono da una retroazione di posizione precisa e in tempo reale. L'elemento centrale di questi sistemi ad anello chiuso è l'encoder rotativo: un sensore che converte la rotazione meccanica dell'albero in segnali digitali interpretabili dai driver per motori e dalle unità di controllo. Quando la retroazione è imprecisa o ritardata, il risultato sono prestazioni ridotte del sistema, una minore affidabilità della missione e persino un completo guasto operativo.

Gli encoder serie AMT di Same Sky sono stati progettati appositamente per affrontare queste sfide. Grazie a una combinazione unica di tecnologia di rilevamento capacitivo, struttura modulare, risoluzione programmabile e robustezza, la serie AMT è per i progettisti di sistemi APR una soluzione ideale per le moderne applicazioni di controllo del movimento aereo. Questo articolo esaminerà gli encoder AMT e fornirà suggerimenti per la loro integrazione in applicazioni APR come cardani, spruzzatori e sistemi di sorveglianza.

Vincoli tecnici nel controllo del carico utile degli APR

Progettare un controllo del movimento affidabile per i carichi utili degli APR richiede la gestione di una serie di limitazioni meccaniche ed elettriche inerenti ai sistemi aerei. Gli ingegneri devono ottimizzare i seguenti fattori prestazionali:

  • Robustezza ambientale: gli APR lavorano spesso in ambienti polverosi, umidi o termicamente volatili. I componenti devono resistere non solo all'infiltrazione di particelle e umidità, ma anche alle vibrazioni persistenti indotte dalle armoniche del rotore e dalle turbolenze di volo.
  • Efficienza energetica: la potenza disponibile degli APR è strettamente limitata dalla capacità della batteria. I sottosistemi come gli encoder devono mantenere un'elevata integrità del segnale, assorbendo una corrente minima per preservare la durata del volo.
  • Limitazioni di dimensioni e peso: ogni grammo di carico utile aggiunto influisce direttamente sui requisiti di spinta e sulla durata del volo. Gli encoder devono fornire le prestazioni richieste in ingombri compatti senza introdurre penalizzazioni termiche o inerziali.
  • Precisione e affidabilità del segnale: i carichi utili mission-critical, come quelli per la mappatura del terreno, l'irrorazione a portata variabile o il LiDAR, dipendono da una retroazione posizionale precisa. Anche un minimo deterioramento del segnale può trasformarsi in errori di controllo significativi a livello di sistema.

Dati questi vincoli, la scelta del codificatore diventa una decisione fondamentale per la progettazione. La soluzione prescelta deve combinare durata, bassa latenza e configurabilità in un fattore di forma adatto all'uso in volo.

Concentriamoci sulle applicazioni: sistemi di stabilizzazione cardanica

I cardani sono tra i meccanismi di carico utile più visibili degli APR e servono come sistemi di orientamento di precisione per telecamere, sensori termici, LiDAR e altri carichi utili per l'imaging. Questi gruppi elettromeccanici devono contrastare attivamente il movimento su più assi, tra cui beccheggio, imbardata e rollio, per mantenere costante l'immagine e la precisione del sensore durante il volo.

L'architettura di controllo di un giunto cardanico si basa sulla retroazione ad anello chiuso e ad alta velocità. Gli encoder rotativi fungono da dorsale di rilevamento di questa architettura, fornendo dati sulla posizione angolare in tempo reale ai controller per motori. Questa retroazione consente al sistema di eseguire correzioni rapide per eliminare la deriva, il jitter o le vibrazioni, anche quando l'APR è in movimento o è influenzato dalla turbolenza del vento.

Gli encoder serie AMT di Same Sky sono progettati per una perfetta integrazione nei sistemi cardanici degli APR e offrono un'uscita digitale ad alta risoluzione, un basso assorbimento di corrente e una risoluzione programmabile tramite software. Ciò consente ai progettisti di calibrare la sensibilità della retroazione in base alle esigenze di risposta dinamica dell'applicazione, sia che si tratti di inseguimento rapido e preciso per le missioni di sorveglianza o di movimento preciso e fluido per le riprese aeree. Adattando la risoluzione dell'encoder ai parametri meccanici e del sistema di controllo del cardano, gli ingegneri possono migliorare la stabilità complessiva, ridurre al minimo la sovraelongazione e ottimizzare le prestazioni di carico utile in una serie di condizioni operative.

Immagine di encoder che forniscono dati di posizione in tempo realeFigura 1: Gli encoder forniscono dati di posizione in tempo reale, consentendo ai sistemi cardanici di correggere attivamente il movimento e stabilizzare l'orientamento della telecamera durante il volo. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

Concentriamoci sulle applicazioni: sistemi di dosaggio per l'agricoltura

Nell'agricoltura di precisione, gli APR sono sempre più utilizzati da grandi aziende agricole per distribuire fertilizzanti, pesticidi, erbicidi e persino sementi. Questi sistemi mirano a ridurre l'uso delle risorse e l'impatto ambientale, puntando solo sulle aree che richiedono il trattamento, spesso utilizzando strategie di applicazione a tasso variabile basate su dati sul campo in tempo reale. I sistemi di carico utile di questi droni includono:

  • Valvole di dosaggio motorizzate: gli encoder assicurano l'azionamento preciso dei meccanismi dei portelli per controllare tempi e dosaggi.
  • Pompe per l'applicazione di liquidi: la retroazione di posizione dell'albero regola la velocità della pompa per mantenere una portata costante.
  • Spruzzatori rotanti: il controllo tramite encoder assicura una distribuzione uniforme indipendentemente dalla velocità di volo, dalle condizioni del vento o dall'angolo del terreno.

Gli encoder AMT supportano questi sistemi di precisione fornendo una retroazione affidabile sul movimento per una risposta adattiva ai fattori ambientali in tempo reale. Con una corretta integrazione nei sistemi di controllo potenziati dall'IA o coordinati dal GPS, questi encoder contribuiscono a massimizzare l'uniformità della copertura, a ridurre al minimo gli scarti e a migliorare i risultati agronomici.

Perché gli encoder AMT sono adatti ai carichi utili degli APR

La serie di encoder AMT di Same Sky è stata sviluppata tenendo conto dei vincoli ambientali e prestazionali dei moderni sistemi elettromeccanici. Diverse caratteristiche chiave li rendono particolarmente adatti all'integrazione negli APR:

  • Rilevamento capacitivo: a differenza degli encoder ottici, gli encoder AMT utilizzano la tecnologia capacitiva, che offre una resistenza superiore a polvere, detriti e vibrazioni, rendendoli ideali per le piattaforme aeree che operano in ambienti esterni. Leggete il blog di Same Sky: Confronto tra encoder capacitivi, magnetici e ottici.
  • Basso consumo energetico: progettati per applicazioni sensibili ai consumi, questi encoder riducono al minimo l'assorbimento di corrente, consentendo un funzionamento prolungato degli APR con riserve di batteria limitate. Leggete il blog di Same Sky: Risparmio energetico nella robotica mobile.
  • Risoluzione programmabile tramite software: i tecnici possono configurare digitalmente la risoluzione per soddisfare i requisiti di precisione specifici di ciascun sottosistema, dall'azionamento ad alta velocità alla stabilizzazione precisa dell'angolo.
  • Design compatto e modulare: gli encoder AMT sono disponibili in diversi fattori di forma e configurazioni di alberi, semplificando l'integrazione meccanica e favorendo la prototipazione rapida in involucri compatti.
  • Affidabilità: senza dischi ottici e con un minor numero di componenti mobili, questi encoder tollerano gli urti meccanici e resistono al deterioramento ambientale meglio delle soluzioni ottiche tradizionali.
  • Opzioni di uscita flessibili: i segnali incrementali, assoluti e di commutazione assicurano la compatibilità con un'ampia gamma di topologie di controllo dei motori, dai giunti cardanici brushless ai servosistemi ibridi.

Queste caratteristiche combinate formano una piattaforma di encoder versatile in grado di soddisfare le esigenze meccaniche, elettriche e ambientali dei sottosistemi di carico utile degli APR.

Conclusioni

Via via che gli APR assumono ruoli sempre più specializzati e impegnativi, i sistemi che trasportano devono fornire prestazioni costanti e ad alta fedeltà in ambienti operativi reali. I sottosistemi di carico utile per la stabilizzazione delle immagini, per il dosaggio dei prodotti o per altre applicazioni emergenti dipendono da un controllo preciso del movimento, che inizia con una retroazione affidabile.

Gli encoder serie AMT di Same Sky offrono agli ingegneri una soluzione flessibile, robusta ed efficiente, adatta ai vincoli aerospaziali della progettazione degli APR. Grazie al rilevamento capacitivo, al funzionamento a basso consumo e alle configurazioni meccaniche adattabili, questi encoder rappresentano una base ad alte prestazioni per i sistemi aviotrasportati di prossima generazione.

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control presso Same Sky

Articolo di Jeff Smoot di Same Sky.