Telematica per la diagnostica dei guasti dei motori

Di Tawfeeq Ahmad

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

I motori diesel sono componenti di sistema critici in moltissime applicazioni che vanno dall'industria, al settore minerario, alla sanità, all'edilizia, ai data center, alle banche e alle utility. L'insorgere di guasti e i tempi di inattività dei motori possono avere un impatto finanziario. Di conseguenza, è aumentata l'adozione di soluzioni di monitoraggio intelligenti per i motori diesel.

Perché la telematica è necessaria per i motori?

Il monitoraggio e la manutenzione dei motori diesel sono sempre state operazioni manuali e da effettuarsi in loco; ciò significa gravi perdite per le industrie, le agenzie di noleggio e i clienti a causa della mancanza di dati utili. La telematica per i motori diesel assicura il funzionamento ininterrotto.

La telematica fornisce visibilità su vari parametri quali la potenza del motore, il consumo di carburante, la posizione e le ore di utilizzo. Le informazioni su questi parametri possono aiutare a ottimizzare i programmi di manutenzione e a prevenire i guasti dei generatori. La telematica può anche supportare ulteriori analisi attraverso software che forniscono analisi predittive, avvisi agli utenti, dispacciamento intelligente e molte altre preziose funzioni. Con l'aiuto di queste potenti metriche, gli utenti e le aziende possono realizzare risparmi significativi, ottenere un maggiore ritorno sugli investimenti (ROI) e migliorare il servizio clienti.

Dati di diagnostica per i motori

I dispositivi telematici estraggono i dati dal sistema diagnostico di bordo per fornire informazioni preziose sull'integrità, le prestazioni e lo stato della macchina. Le informazioni diagnostiche comprendono il consumo di carburante, il tempo di funzionamento del motore e lo stato dell'alimentazione.

In genere, i risultati di questi dati arrivano all'utente in sistemi software di facile lettura, molti dei quali accessibili da qualsiasi dispositivo. Oltre a inviare i dati online, le soluzioni telematiche intelligenti inviano rapporti tramite notifiche SMS sugli eventi rilevati (Figura 1). Alcune delle sfide che le soluzioni telematiche possono risolvere sono la programmazione della manutenzione e il recupero delle attrezzature rubate.

Immagine di alcuni eventi che possono essere rilevati e trasmessi al personale competenteFigura 1: Alcuni degli eventi che possono essere rilevati e trasmessi al personale competente per l'eventuale intervento. (Immagine per gentile concessione di iWave Systems)

Un breve elenco dei motivi per i quali una soluzione di monitoraggio intelligente è necessaria per i produttori di motori:

  • Ottimizzazione delle prestazioni grazie al monitoraggio continuo dei parametri vitali in tutti i siti di distribuzione
  • Miglioramento delle decisioni grazie alla disponibilità di informazioni dettagliate e alle analisi in tempo reale delle prestazioni dei motori diesel
  • Miglioramento della soddisfazione dei clienti grazie alla gestione proattiva delle segnalazioni prima che diventino problemi
  • Avvisi SMS definiti dall'utente in caso di guasti al motore e uso improprio del motore
  • Classificazione delle informazioni (regione / modello / rivenditore)
  • Maggiori profitti grazie al monitoraggio del consumo di carburante, dei furti di carburante e degli utilizzi non autorizzati; riduzione dei costi operativi, poiché non vi è alcuna dipendenza manuale

Importanza di robuste attrezzature hardware telematiche

I motori diesel lavorano in condizioni difficili e in ambienti impegnativi. Per tracciare i motori in modo efficace, gli utenti hanno bisogno di una soluzione telematica che sia in grado di operare nel luogo in cui si trovano i motori e di lavorare nelle stesse condizioni difficili.

Per collegarsi ai motori, l'hardware telematico è integrato con opzioni di connettività quali CAN, RS232 e RS485. In base all'area di installazione, devono essere prese in considerazione anche diverse opzioni di connettività wireless, come LTE Cat-4, LTE Cat-M1 e Wi-Fi.

Un dispositivo telematico robusto è progettato per gli ambienti esterni più difficili, comuni nelle applicazioni industriali, per uso intensivo e di pubblica utilità. Il dispositivo telematico è dotato di un robusto involucro esterno che ne consente l'installazione all'esterno, resistendo al contempo a urti e scossoni. Il dispositivo è progettato secondo lo standard internazionale IP67 rafforzato per resistere all'intrusione di corpi solidi, polvere, contatti accidentali, freddo e acqua.

Hardware iWave per il monitoraggio dei motori diesel

Il nostro portafoglio innovativo di soluzioni telematiche e stack di protocolli è progettato per funzionare con qualsiasi motore per monitorare a distanza gli aspetti vitali e fornire informazioni in tempo reale sui parametri chiave. Il robusto dispositivo telematico di iWave Systems può essere installato insieme ai sensori intelligenti sui motori diesel per monitorare vari parametri quali il consumo di carburante, le ore di funzionamento del motore diesel, i rifornimenti di carburante, l'integrità, la tensione della batteria, il livello del refrigerante, la pressione, la temperatura e l'energia per un funzionamento senza interruzioni.

Diagramma dei sensori sul motore diesel che inviano i loro dati al dispositivo telematico di iWave (fare clic per ingrandire)Figura 2: I sensori sul motore diesel inviano i loro dati al dispositivo telematico di iWave, che a sua volta li trasmette al web perché gli utenti possano accedervi. (Immagine per gentile concessione di iWave Systems)

I sensori comunicano con il dispositivo gateway di iWave che poi trasmette queste letture a un server o al cloud tramite Internet (Figura 2). I sensori che monitorano i motori diesel funzionano con la tecnologia wireless 4G. Attraverso applicazioni web e mobili interattive, i parametri del motore possono essere visualizzati in tempo reale e si possono creare rapporti ovunque e in qualsiasi momento. Una piattaforma di monitoraggio remoto consente agli utenti di monitorare le apparecchiature 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in più sedi, gestendo gli eventuali problemi.

Lo stack di protocollo SAE J1939 viene utilizzato per raccogliere i parametri dei motori diesel. iWave ha sviluppato lo stack basato sullo standard ANSI C che supporta tutte le specifiche del protocollo SAE J1939 necessarie per la raccolta dei dati dai motori diesel. Lo stack funziona con un identificativo CAN esteso a 29 bit con tutte le velocità baud standard (100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps e 1000 kbps) supportate.

Il dispositivo gateway telematico interfacciato con i motori diesel offre i seguenti vantaggi:

  • Monitoraggio di una serie di parametri importanti relativi ai motori
  • Possibilità di aggiungere altri sensori
  • Capacità di archiviazione e analisi protette dei dati
  • Prevenzione dei furti di carburante
  • Monitoraggio del tempo di funzionamento della macchina
  • Registrazione del drenaggio e del consumo di carburante
  • Bilancio del carburante in situazioni di emergenza

iWave offre una soluzione completamente scalabile per monitorare e diagnosticare l'intero motore da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, assicurando la tranquillità dell'utente. La nostra tecnologia predittiva assicura l'integrità delle condizioni dei generatori per il funzionamento ininterrotto in caso di emergenza e la prevenzione dei furti di carburante e dei guasti ai generatori.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad è a capo di Marketing prodotti per iWave Systems Technologies Pvt. Ltd. Appassionato di l'elettronica e interessato di marketing e vendite, Tawfeeq mira ad aiutare le aziende di tutto il mondo a ridurre i cicli di sviluppo e aumentare l'efficienza di sviluppo prodotti attraverso la gamma di competenze embedded di iWave. Con una laurea in Elettronica e Comunicazione e un MBA in Marketing, Tawfeeq punta a fare di iWave Systems un leader globale come società di ingegneria prodotti.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey