Il ruolo dei relè di potenza nella progettazione di sistemi HVAC affidabili
2026-02-05
I relè di potenza costituiscono il confine elettrico tra l'elettronica di controllo a bassa tensione e i carichi ad alta potenza che svolgono il lavoro reale nei sistemi HVAC. Quando un termostato segnala l'avvio di un compressore o si attiva una soffiante interna o il riscaldamento ausiliario, un relè deve tradurre tale comando di controllo in una transizione di potenza sicura e ripetibile. Questi eventi di commutazione si verificano in condizioni elettriche e ambientali difficili, rendendo la scelta dei relè una decisione fondamentale per la progettazione.
Le apparecchiature HVAC sono soggette a correnti di inserzione elevate, a forti oscillazioni di temperatura, a un'elevata umidità e a frequenti cicli di commutazione. Con l'aumento dell'adozione dei sistemi di climatizzazione e delle pompe di calore, sollecitato dalle iniziative di elettrificazione, dalle tendenze climatiche e dai mandati di efficientamento energetico, aumentano parallelamente anche le aspettative di affidabilità e durata. Standard quali SEER, HSPF e codici energetici regionali spingono ulteriormente i progettisti a ridurre le perdite parassite, a controllare l'aumento termico sulle PCB e a mantenere prestazioni elettriche costanti per anni di funzionamento.
Come funzionano i relè nelle architetture HVAC
A livello di sistema, i relè agiscono come dispositivi di isolamento controllato che consentono ai circuiti logici a bassa potenza di gestire carichi ad alta tensione o alta corrente. I carichi di grandi dimensioni, come i compressori, vengono spesso commutati con contattori montati a pannello, mentre i relè montati su PCB gestiscono funzioni quali ventole interne, riscaldatori, pompe e valvole.
Le convenzioni in materia di tensione di comando variano significativamente. In molti sistemi nel Nord America, gli anelli di controllo a 24 Vc.a. rimangono comuni, mentre le nuove piattaforme con inverter si affidano sempre più spesso al controllo c.c. a bassa tensione (tipicamente 5 V o 12 V). Queste differenze influenzano la selezione delle bobine, i margini di attivazione e disattivazione e l'efficienza complessiva della scheda di controllo. Nei progetti multiregionali, la convalida del funzionamento dei relè attraverso le tolleranze di tensione e le condizioni di interruzione temporanea dell'energia elettrica è fondamentale per evitare guasti o eventi di commutazione incompleta.
Sebbene possano sembrare secondari durante le prime fasi di progettazione, fattori quali il tipo di bobina o il materiale dei contatti influiscono direttamente sul consumo energetico, sul rumore elettrico e sull'affidabilità a lungo termine dopo l'installazione sul campo dei sistemi.
Stress elettrico e impatto della corrente di inserzione
Uno dei fattori di stress più significativi per i relè HVAC è la corrente di inserzione del motore. I compressori e i motori delle ventole possono assorbire, durante l'avvio, una quantità di corrente stazionaria pari a diverse volte quella nominale. Quando i contatti di relè si chiudono in queste condizioni, si genera un arco elettrico durante la transizione dei contatti da aperti a chiusi. Nel tempo, la formazione di questo arco elettrico deteriora le superfici di contatto, aumenta la resistenza dei contatti e innalza le temperature a livello locale.
Il rimbalzo di contatto durante la chiusura intensifica ulteriormente la formazione di arco, accelerando l'usura e riducendo la vita operativa. Per questo motivo, i relè HVAC utilizzano spesso materiali di contatto, come l'ossido di stagno-argento, che offrono una migliore resistenza alla saldatura e all'erosione durante la commutazione di carichi induttivi.
Figura 1: L'arco elettrico causato dalla commutazione induttiva accelera l'usura dei contatti e riduce la durata in servizio dei relè. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)
Sebbene i compressori con inverter riducano lo stress all'avvio grazie all'aumento graduale della velocità del motore, i relè sono ancora molto utilizzati in altri punti del sistema. Le valvole di inversione, i riscaldatori ausiliari, le pompe e i circuiti di sbrinamento possono commutare frequentemente e anche carichi induttivi moderati possono generare transitori di tensione dannosi se non gestiti correttamente con componenti di soppressione quali soppressori RC o varistori.
Applicazioni HVAC comuni per i relè di potenza
I relè sono distribuiti in tutti i sistemi HVAC e supportano funzioni primarie e secondarie. Le ventole dei condensatori e le soffianti per interni sono tipici carichi comandati da relè, che richiedono componenti in grado di tollerare cicli ripetitivi e sollecitazioni induttive. Sebbene questi motori consumino meno energia rispetto ai compressori, il loro frequente azionamento rende essenziali la resistenza meccanica e la stabilità dei contatti.
Nei sistemi a pompa di calore, i relè spesso controllano i solenoidi a valvola di inversione, che determinano la direzione del flusso di refrigerante tra le modalità di riscaldamento e raffreddamento. È necessaria una commutazione precisa per evitare squilibri di pressione che potrebbero compromettere l'efficienza o l'affidabilità del sistema.
I relè gestiscono anche carichi resistivi come i riscaldatori del carter e i riscaldatori elettrici. Questi componenti possono funzionare in modo continuo o in configurazioni a stadi, richiedendo relè in grado di sopportare alte correnti stazionarie senza eccessivi aumenti di temperatura. Altre funzioni, come le pompe di condensa, gli umidificatori e gli accessori ausiliari, illustrano ulteriormente come i relè svolgano un ruolo fondamentale nell'intera piattaforma HVAC.
Considerazioni chiave per la scelta dei relè HVAC
Devono essere valutate caratteristiche elettriche superiori alla corrente di carico nominale. I progettisti devono tenere conto dei picchi all'avvio, delle condizioni di blocco del rotore e degli scenari di guasto peggiori. In molti casi, le sollecitazioni elettriche più gravi si verificano durante l'apertura dei contatti, quando l'energia induttiva genera un arco sostenuto che mette a rischio l'integrità del contatto.
L'esposizione ambientale è altrettanto importante. Le apparecchiature HVAC possono funzionare in tetti, scantinati o unità esterne dove le temperature variano da condizioni invernali sotto lo zero a quelle estive elevate. L'umidità, la condensa e i contaminanti presenti nell'aria possono ulteriormente compromettere le prestazioni se gli alloggiamenti e i sistemi di isolamento non sono progettati in modo adeguato.
Anche la strategia di comando influenza la scelta dei relè. Le bobine in c.a., le bobine in c.c. e la logica con riferimento di rete introducono ciascuna dei compromessi in termini di efficienza, EMI e gestione termica. L'allineamento precoce con i requisiti normativi, come gli standard UL e IEC che regolano la distanza di isolamento, la distanza minima in aria e l'infiammabilità dei materiali, consente di evitare riprogettazioni tardive e ritardi nella certificazione.
Sfide dei relè uniche per le pompe di calore ad aria
Le pompe di calore ad aria impongono requisiti aggiuntivi in termini di prestazioni del relè a causa della loro complessità operativa. Le valvole di inversione devono essere azionate in coordinamento con compressori e ventole, richiedendo una temporizzazione costante e una commutazione affidabile in condizioni di carico variabili.
I riscaldatori ausiliari elettrici introducono eventi di commutazione ad alta corrente, spesso in configurazioni multistadio. I relè che controllano questi elementi devono gestire correnti sostenute senza eccessivo deterioramento meccanico o riscaldamento dei contatti.
I cicli di sbrinamento aumentano ulteriormente l'attività dei relè. Durante il funzionamento a basse temperature, i sistemi invertono periodicamente il funzionamento per eliminare la brina dalle serpentine esterne, richiedendo più eventi di commutazione coordinati. I compressori a velocità fissa sono soggetti a correnti di inserzione più elevate alle basse temperature, aggravando lo stress elettrico durante questi cicli.
Per ridurre il consumo energetico in standby, molti progetti moderni incorporano relè a bassa potenza o bistabili a livello di scheda di controllo. Sebbene questi approcci migliorino l'efficienza del sistema, i progettisti devono comunque tenere conto dei carichi a valle, come i solenoidi a valvola di inversione, che richiedono un'alimentazione continua una volta in tensione.
Uno schema pratico per la scelta dei relè
Un approccio di valutazione strutturato semplifica la selezione dei relè per le applicazioni HVAC. I criteri chiave includono le caratteristiche elettriche in condizioni di picco, la robustezza ambientale, l'efficienza della bobina, la conformità alle normative e la resistenza meccanica. L'esame di questi fattori fin dalle prime fasi del processo di progettazione contribuisce a garantire prestazioni affidabili per l'intera durata operativa del sistema. La Tabella 1 che segue illustra questi fattori in modo più dettagliato.
|
Tabella 1: Lista di controllo per la selezione dei relè per HVAC. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)
Riflessioni conclusive
I relè di potenza possono sembrare piccoli componenti all'interno di un sistema HVAC, ma la loro influenza sull'affidabilità, l'efficienza e la durata è sostanziale. Con l'evoluzione dei progetti HVAC verso una maggiore efficienza e una maggiore elettrificazione, le prestazioni dei relè diventano ancora più critiche. Trattando i relè come componenti di progettazione fondamentali piuttosto che come elementi intercambiabili, si ottengono sistemi che commutano in modo pulito, funzionano in modo efficiente e resistono ad anni di servizio impegnativo. L'ampio portafoglio di relè di potenza di Same Sky supporta questi requisiti in un'ampia gamma di applicazioni HVAC.
Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.