Cavi flessibili multiconduttore per applicazioni industriali

Di Art Pini

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

I cavi multiconduttori utilizzati per l'alimentazione e il controllo in applicazioni come l'automazione industriale, i macchinari pesanti, i robot e la generazione di energia sono soggetti a continue flessioni e torsioni, a forti escursioni termiche e all'esposizione a oli, acqua e sostanze chimiche industriali. Queste condizioni possono inficiare la durata dei cavi, portare a un funzionamento inaffidabile e compromettere la sicurezza. Anche l'integrità del segnale è un problema, quindi i cavi possono richiedere una schermatura per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche (EMI).

I progettisti di sistemi per queste applicazioni devono conoscere bene i materiali capaci di resistere ai rigori degli ambienti industriali e comprendere le particolarità della disposizione e del posizionamento dei conduttori. Inoltre, devono garantire la conformità agli standard internazionali relativi alla capacità e alla sicurezza ambientale.

Questo articolo fornisce una breve panoramica dei requisiti di cablaggio delle applicazioni industriali. Presenta quindi esempi di cavi super flessibili e continui di LAPP e mostra come il materiale e la costruzione specializzata consentano ai progettisti di soddisfare queste specifiche.

Movimento industriale

Le fabbriche automatizzate sono costantemente in movimento. I bracci robotici si estendono, ruotano e si ritirano; le stazioni di lavorazione ruotano e posizionano i prodotti per la lavorazione e le operazioni di pick-and-place, mentre le macchine utensili ruotano e traslano le teste degli utensili (Figura 1).

Immagine di una fabbrica automatizzataFigura 1: Le macchine automatizzate richiedono cavi affidabili che possano piegarsi e torcersi per milioni di cicli. (Immagine per gentile concessione di LAPP)

Queste applicazioni, così come quelle destinate a gru, turbine eoliche e veicoli pesanti, richiedono cavi flessibili in grado di sopportare milioni di cicli di flessione e torsione. I movimenti tipici dei cavi comprendono la flessione continua, la flessione torsionale e la flessione di piegatura (Figura 2).

Immagine dei movimenti di flessione continua, torsionale e di piegaturaFigura 2: I tipici movimenti di flessione a cui sono esposti i cavi comprendono la flessione continua, la torsione e la piegatura. (Immagine per gentile concessione di LAPP)

Un cavo che procede avanti e indietro con un movimento lineare, comunemente in una traccia, è soggetto a una flessione continua. La flessione torsionale, comune nelle macchine robotiche, deriva dalla torsione di un cavo in senso longitudinale, orario o antiorario, in un intervallo compreso tra 90° e 360°. La flessione di piegatura, chiamata anche flessione tic-toc per la sua somiglianza con il movimento di un pendolo, deriva dal fatto che un cavo si piega avanti e indietro in riferimento a un punto fisso. In tutti questi casi, le sollecitazioni più elevate si verificano nel punto di piegatura stazionario e nel punto di trascinamento.

Capire il modo in cui sono progettati i cavi per gestire uno specifico tipo di piegatura è fondamentale per garantirne l'affidabilità e una lunga durata funzionale.

Cavo flessibile

La flessibilità di un cavo è funzione della sua struttura interna e inizia con un conduttore avvolto in un isolante. Il conduttore più comunemente utilizzato è il rame, seguito da alluminio e argento. L'isolante è scelto tra una gamma di materiali termoplastici o elastomerici e viene applicato per estrusione.

In generale, la maggiore flessibilità di un cavo deriva dall'uso di più fili di dimensioni ridotte. Poiché la resistenza di un cavo è una funzione dell'area di sezione trasversale del filo, è necessario utilizzare più fili di dimensioni ridotte per mantenere la resistenza in serie del cavo. La norma DIN VDE 0295/IEC 602258 specifica diverse classi di flessibilità per i cavi industriali (Figura 3).

Immagine delle classi DIN VDE 0295/IEC 602258 di LAPPFigura 3: Le classi DIN VDE 0295/IEC 602258 per le strutture di cavi flessibili vanno da quelle piene per le applicazioni fisse a quelle a trefoli extra sottili per le installazioni extra flessibili. (Immagine per gentile concessione di LAPP)

I conduttori in Classe 1 utilizzano un filo pieno, in genere di rame. Sono destinati all'installazione in edifici dove è necessario un cavo fisso, robusto e rigido.

I conduttori in Classe 2 contengono più fili a trefoli con una sezione individuale più piccola. Questa classe di cavi offre una maggiore flessibilità, ma è comunque destinata a installazioni fisse in applicazioni che possono richiedere piegature, avvolgimenti o movimenti occasionali, ad esempio durante la localizzazione e la posa iniziale.

I conduttori flessibili in Classe 5 utilizzano fili più sottili per creare cavi con una maggiore flessibilità. Questi cavi sono utilizzati nei cordoni di utensili elettrici portatili, nelle prolunghe e in altre applicazioni in cui la flessibilità è utile ma non è richiesta ripetutamente.

I conduttori extra flessibili in Classe 6 utilizzano fili ancora più sottili. Questo tipo di conduttore è utilizzato per i cavi installati in apparecchiature elettriche mobili come robot e macchine industriali, nonché in aree in cui i cavi sono soggetti a frequenti movimenti o torsioni.

I fili dei cavi multifilo sono attorcigliati o posati per ottenere una sezione trasversale circolare, ridurre al minimo il diametro e migliorare la flessibilità (Figura 4).

Schema delle configurazioni di cavi unilay o a fascio, concentrici controelicoidali e unilay concentriciFigura 4: Le pose più comuni dei cavi per ridurre il diametro, garantire una sezione trasversale circolare e aumentare la flessibilità. (Immagine per gentile concessione di LAPP)

I cavi a fascio contengono un numero qualsiasi di fili in uno schema casuale attorcigliati nella stessa direzione. Questa costruzione non avrà una configurazione geometrica ben definita e il cavo potrà avere una sezione trasversale variabile. Le relative costruzioni unilay avranno una geometria e una sezione trasversale ben definite.

I cavi a posa concentrica utilizzano un filo centrale circondato da strati ben definiti di conduttori posati elicoidalmente. Ogni strato concentrico ha una direzione di posa invertita. A causa della torsione, la lunghezza di posa aumenta in ogni segmento successivo. I cavi a posa concentrica sono utilizzati nelle applicazioni soggette a flessione continua.

I conduttori a posa concentrica circondano un'anima monofilare con uno o più strati di conduttori disposti elicoidalmente. Gli strati successivi sono avvolti nella stessa direzione di posa e aumentano la lunghezza di posa in ogni segmento successivo. Questa costruzione è tipicamente utilizzata in progetti che richiedono torsioni e flessioni continue.

Costruzione del cavo

Un cavo è costituito con diversi fili circondati da strati di materiali lubrificanti e isolanti. L'isolante più comunemente utilizzato è il polivinilcloruro (PVC). I diversi fili vengono posati e racchiusi da strati protettivi che formano il cavo. Ad esempio, i cavi di controllo flessibili continui ÖLFLEX FD 890 e FD 890 CY di LAPP (Figura 5) utilizzano conduttori multipli in rame con un isolante in PVC appositamente formulato.

Immagine della struttura dei cavi flessibili schermati e non schermatiFigura 5: La struttura dei cavi flessibili schermati e non schermati comprende conduttori in rame con isolante in PVC. (Immagine per gentile concessione di LAPP)

I cavi della famiglia FD 890 (Figura 5, in alto) hanno da 3 a 50 fili e diametri da 20 AWG a 2 AWG, mentre i cavi della famiglia FD 890 CY (Figura 5, in basso) hanno da 3 a 34 fili, con diametri da 20 AWG a 6 AWG. Le loro strutture sono simili, tranne che per l'aggiunta della treccia schermante.

I cavi serie FD 890 CY includono una treccia di rame stagnato per le applicazioni che richiedono una schermatura EMI. I cavi schermati sono necessari negli ambienti di fabbrica, che in genere presentano una maggiore concentrazione di cavi attivi di alimentazione e di controllo in uno spazio ristretto. I cavi schermati hanno una struttura dell'anima simile a quella dei cavi non schermati, con l'aggiunta di un rivestimento interno in PVC sotto la treccia per isolarla dai fili dell'anima. A causa degli strati aggiuntivi, il diametro del cavo è maggiore di quello di un analogo cavo non schermato. Il rivestimento esterno ha le stesse caratteristiche del cavo non schermato.

Un esempio della serie ÖLFLEX FD 890 è il cavo a quattro conduttori non schermato 8920044 con fili da 20 AWG; la specifica metrica equivalente ha una sezione trasversale conduttiva di 0,5 mm2. Il cavo assemblato ha un diametro di 7,4 mm. Un esempio della famiglia di cavi schermati ÖLFLEX FD 890 CY è il cavo a quattro conduttori 8914044S con fili da 14 AWG. Questo cavo ha una sezione trasversale conduttiva di 2,5 mm2 per un diametro di 14 mm. La treccia schermante copre l'85% superficie del filo centrale.

Entrambe le famiglie di cavi superano lo standard di flessibilità Classe 6, sono classificate per gestire tensioni di funzionamento fino a 600 V e sono sottoposti a test di cedimento fino a 2000 V. Le specifiche di temperatura per entrambe le serie di cavi dipendono dall'applicazione. Ad esempio, da -5 °C a +90 °C per le applicazioni che richiedono una flessione continua e da -25 °C a +90 °C per l'uso stazionario.

Il raggio di curvatura minimo è una cifra di merito per la flessibilità del cavo e indica il raggio di curvatura minimo che il cavo può sopportare senza subire danni, solitamente espresso in multipli del diametro (D) (Figura 6).

Schema del raggio di curvatura minimo espresso in multipli del diametro del cavo (D)Figura 6: Il raggio di curvatura minimo è espresso in multipli del diametro del cavo (D). (Immagine per gentile concessione di LAPP)

Il cavo illustrato nella Figura 6 ha un raggio di curvatura minimo pari a tre volte il diametro del cavo. I cavi FD 890 hanno un raggio di curvatura pari a 7,5 diametri di cavo. Grazie agli strati di rivestimento interno e di schermatura aggiunti, i cavi schermati FD 890 CY hanno un raggio di curvatura minimo maggiore, pari a 10 diametri. Ad esempio, il raggio di curvatura minimo per il cavo FD 890 CY da 14 mm è di 140 mm.

I cavi FD 890 e FD 890 CY sono certificati secondo gli standard UL, CSA, CE e RoHS per il movimento, ritardo di fiamma, resistenza all'olio e resistenza alla luce solare.

Conclusione

I cavi multiconduttori ÖLFLEX FD 890 e FD 890 CY di LAPP sono progettati per la flessione continua in applicazioni come l'automazione industriale, i macchinari pesanti, i robot e la generazione di energia. Questi cavi utilizzano trefoli sottili e composti specificamente formulati per ottimizzare la durata flessionale e garantire un'elevata resistenza a oli, acqua, refrigeranti e solventi industriali. È disponibile una versione schermata per le applicazioni in cui le EMI sono un problema.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini è un autore che contribuisce ai contenuti di DigiKey. Art ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica presso il City College di New York e un master in ingegneria elettrotecnica presso la City University di New York. Ha oltre 50 anni di esperienza nell'elettronica e ha lavorato in ruoli chiave di ingegneria e marketing presso Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek e Nicolet Scientific. È interessato nella tecnologia di misurazione e ha una vasta esperienza con oscilloscopi, analizzatori di spettro, generatori di forme d'onda arbitrarie, digitalizzatori e contatori.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey