Conoscere i connettori pin per schede a circuiti stampati (PCB)

Di Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control presso Same Sky

I pin per schede a circuiti stampati (PCB) sono componenti essenziali dei moderni sistemi di interconnessione elettronici. Pur essendo piccoli, svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di connessioni elettriche affidabili tra i singoli componenti e gli assemblaggi di circuiti stampati completi. I pin per PCB sono stati sviluppati per consentire il montaggio dei contatti dei connettori direttamente sulla scheda, riducendo la necessità di connettori standard ingombranti o i rischi di cablaggi allentati o di terminazioni saldate meno robuste.

I pin per PCB sono contatti metallici sagomati con precisione che possono essere installati uno alla volta oppure disposti in gruppi organizzati. Questa flessibilità supporta soluzioni di interconnessione economiche e specifiche per le applicazioni, che si tratti di collegare componenti a una singola scheda o di collegare più PCB all'interno di un sistema. Poiché i dispositivi elettronici diventano sempre più piccoli e performanti, i pin per PCB si sono evoluti per supportare densità più elevate e layout più compatti. Oggi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, forme, materiali e configurazioni.

Come vengono utilizzati i pin per PCB nei sistemi elettronici

A livello base i pin per PCB sono connettori maschio cilindrici montati direttamente su un circuito stampato, nella maggior parte dei casi utilizzando la tecnologia a foro passante. Possono essere posizionati singolarmente o raggruppati all'interno di un alloggiamento isolante denominato basetta pin.

Per stabilire una connessione elettrica, i pin per PCB si accoppiano con una presa o zoccolo corrispondente. Quando accoppiati, il pin e la presa assicurano continuità elettrica e stabilità meccanica. Ciò consente il trasferimento affidabile di segnali, alimentazione o dati tra i componenti o le schede separate di un sistema.

Anche i raggruppamenti di pin per PCB offrono flessibilità di layout. Le configurazioni diritte e ad angolo retto aiutano i progettisti a rispettare i vincoli di spazio e i requisiti specifici di instradamento all'interno di assemblaggi compatti.

Creano un percorso conduttivo semplice, supportando al contempo connessioni multiple in layout compatti e adattandosi facilmente a diverse configurazioni di schede. Quando utilizzati con le prese di accoppiamento, aggiungono anche resistenza meccanica all'assemblaggio. Grazie a un'ampia gamma di opzioni disponibili, i pin per PCB possono essere adattati alle esigenze delle specifiche applicazioni, garantendo connessioni stabili e sicure con una perdita minima di segnale. La loro struttura durevole resiste agli urti, alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura, mentre la bassa forza di inserimento semplifica il montaggio e la manutenzione.

Tipi comuni di pin per PCB

La continua crescita della tecnologia dei pin per PCB ha portato alla formazione di varie categorie ampiamente utilizzate:

  • Pin terminali - Singoli pin per PCB autonomi
  • Pin di basetta - Array di pin maschio integrati in una base in plastica stampata
  • Pin di zoccolo - Contatti tipo presa progettati per accettare pin di accoppiamento
  • Pin di ponticello - Piccoli connettori utilizzati per il collegamento a ponte a fini di configurazione, test o debug

Ciascun tipo supporta un approccio di interconnessione specifico mantenendo un ingombro compatto.

Immagine delle tipologie base di pin per PCBFigure 1: Tipologie base di pin per PCB (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

Tipici stili di pin per PCB

Per adattarsi alle applicazioni e ai metodi di fabbricazione differenti, i pin per PCB sono disponibili in una varietà di stili:

  • Terminazione singola o doppia - Per la connessione a una sola estremità o a entrambe
  • Fila singola o doppia - Disposizione su una sola fila o su due file parallele
  • Montaggio a bordo scheda - Per l'installazione parallela lungo il bordo della PCB
  • Testa a chiodo - Con testa piatta per migliorare il contatto o la tenuta
  • Scodellino a saldare - Con una cavità concava per contenere il filo e favorire il flusso di saldatura
  • Scanalato - Progettato con una scanalatura verticale per facilitare l'inserimento e la saldatura dei fili
  • Torretta - Con colletti rialzati per l'avvolgimento dei fili, la saldatura o l'uso come punti di prova
  • Crimpatura e avvolgimento - Pin dal profilo quadrato che consentono di realizzare connessioni avvolte sicure
  • Terminazione filo (terminale a crimpare) - Pin cavi che accettano fili di sezioni specifiche senza saldatura
  • Rivestito - Con elementi che proteggono il pin durante la manipolazione e l'assemblaggio
  • Pogo Pin - Contatti a molla adatti per connessioni temporanee o ad alto numero di cicli. Per maggiori dettagli, fare riferimento all'articolo sui Pogo Pin di Same Sky.

Questa ampia gamma di opzioni consente ai progettisti di adattare la scelta dei pin agli obiettivi di prestazioni elettriche e ai processi di assemblaggio.

Pin per PCB a confronto con i connettori standard

La progettazione a livello di scheda spesso privilegia l'efficienza dello spazio e l'alta densità di interconnessione. Sebbene i connettori tradizionali siano utili per molte applicazioni, possono occupare molta della preziosa superficie della PCB e limitare il numero di contatti.

Ad esempio, i comuni connettori circolari e i connettori D-sub supportano un numero definito di contatti, in genere inferiore al numero di pin richiesto da molti circuiti integrati. I pin per PCB possono essere disposti in array densi per supportare decine o addirittura centinaia di connessioni in un ingombro più compatto.

Anche i connettori di grandi dimensioni montati su scheda possono complicare le riprogettazioni o gli aggiornamenti. I pin per PCB offrono una maggiore flessibilità di raggruppamento e layout, caratteristica che può semplificare le modifiche alla scheda e l'evoluzione dei requisiti del sistema.

Metodi di montaggio dei pin per PCB

Sono diverse le tecniche consolidate che possono essere utilizzate per fissare i pin per PCB a un circuito stampato:

  • Inserimento a pressione - Inserimento in fori metallizzati passanti per una tenuta meccanica sicura
  • Rastrematura - Deformazione meccanica del pin per bloccarlo in posizione
  • Crimpatura - Fissaggio mediante compressione controllata
  • Saldatura - Fissaggio permanente alla scheda mediante un giunto di saldatura

Sono disponibili anche nei formati di montaggio più comuni:

  • Montaggio superficiale - Saldatura direttamente sulla superficie della PCB
  • Foro passante - Inserimento attraverso i fori, con saldatura sul lato opposto
  • Montaggio su filo - Sostituzione delle connessioni a filo scoperto utilizzando morsetti o viti di fissaggio
  • Volante - Per il collegamento di fili o cavi fuori dalla scheda

Il metodo appropriato dipende dai requisiti di resistenza meccanica, dalle esigenze di prestazioni elettriche e dai processi di fabbricazione.

Come specificare i pin per PCB per la propria applicazione

La scelta del giusto pin per PCB richiede la valutazione delle caratteristiche sia meccaniche che elettriche:

Specifiche fisiche

  • Dimensioni del conduttore e diametro del pin
  • Orientamento, es. verticale o ad angolo retto
  • Dimensioni dei fori di montaggio
  • Compatibilità con lo spessore della scheda
  • Geometria del pin, es. rotonda, quadrata o rettangolare
  • Valori di corrente e tensione
  • Tolleranze dimensionali
  • Densità dei pin richiesta

Materiale dei contatti

  • Tipicamente ottone, bronzo, leghe di rame o materiali a base di nichel

Opzioni di placcatura

  • Finiture in rame, oro, argento, stagno, nichel, palladio o piombo, scelte in base alla conduttività, alla resistenza all'usura e alla protezione dalla corrosione

Considerazioni sulla fabbricazione

  • Allineamento con le tecniche di inserimento e le attrezzature di assemblaggio
  • Anche le condizioni ambientali, quali vibrazioni, temperature estreme o esposizione a sostanze corrosive, possono influenzare la scelta del materiale e della placcatura

Applicazioni comuni dei pin per PCB

La tecnologia dei pin per PCB è utilizzata in un'ampia gamma di settori e sistemi elettronici, quali:

  • Apparecchiature informatiche e di calcolo
  • Dispositivi medici
  • Sistemi di test e misurazione
  • Infrastrutture di telecomunicazioni
  • Prodotti elettronici consumer
  • Elettronica automotive
  • Automazione industriale
  • Piattaforme aerospaziali e di difesa

La loro versatilità li rende adatti sia per i prodotti commerciali ad alto volume che per le applicazioni specializzate più orientate alle prestazioni.

Conclusione

I connettori pin PCB rimangono una soluzione di interconnessione flessibile e collaudata per l'elettronica moderna. Forniscono connessioni elettriche compatte e affidabili, supportando al contempo l'efficienza della fabbricazione e la semplicità della manutenzione. Il loro uso diffuso in tutti i settori industriali e la loro importanza nella prototipazione e nello sviluppo delle schede ne testimoniano la continua rilevanza negli odierni progetti in costante evoluzione.

Per i progettisti alla ricerca di un approccio tecnicamente valido ma efficiente in termini di spazio per l'interconnessione a livello di scheda, i pin per PCB rappresentano una soluzione pratica e affidabile. Same Sky offre una gamma di pin per PCB e di Pogo Pin per le più svariate esigenze di interconnessione.

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control presso Same Sky

Articolo di Jeff Smoot di Same Sky.