Perché scegliere le morsettiere a leva nei circuiti PCB

Di Poornima Apte

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

Le schede a circuiti stampati, unità costitutive dei circuiti elettronici, sono composte da diversi componenti. La morsettiera è un componente che collega due fili tra loro o un filo e una scheda nei circuiti elettrici o elettronici. Vari fattori elettrici, meccanici e di altro tipo determinano i criteri di selezione delle morsettiere.

L'ecosistema informatico determina l'uso delle morsettiere

Un numero crescente di aziende, anche quelle che gestivano linee di produzione tradizionali, si orienta sempre più ai dati e l'Industrial IoT (IIoT) sta crescendo per assecondare questo cambiamento. Si prevede che il numero di dispositivi IoT a livello globale raggiungerà i 40 miliardi entro il 2030.

Oltre all'aumento dell'IoT, le seguenti tendenze stanno stimolando l'aumento della domanda nell'uso di una varietà di componenti elettrici ed elettronici:

  • Impresa 4.0 e 5.0: IIoT e robot sono le pietre miliari della produzione avanzata. Entrambi richiedono numerosi sensori e apparecchiature elettroniche per leggere i dati della macchina e trasmettere le informazioni per l'elaborazione successiva. La crescita dell'automazione industriale sta alimentando la domanda di circuiti elettronici e, di conseguenza, di morsettiere.
  • IA ed edge computing: le operazioni IIoT hanno instradato i dati verso il cloud per l'elaborazione, ma questa situazione sta cambiando con la necessità di prendere decisioni in tempo reale e in una frazione di secondo. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'edge ha aumentato la domanda di calcolo ad alte prestazioni, che a sua volta richiede circuiti sofisticati e complessi.
  • Decarbonizzazione ed elettrificazione dell'economia: con l'intensificarsi della spinta verso la decarbonizzazione, un numero maggiore di circuiti elettrici verrà messo in funzione attraverso una serie di applicazioni, tra cui i veicoli elettrici e ibridi e le reti elettriche.

In questo contesto più ampio di crescita dei circuiti elettrici ed elettronici, anche le morsettiere registreranno una domanda crescente. Si prevede che il mercato globale delle morsettiere raggiungerà i 5,2 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita pari al 5,7%.

Meccanismi di collegamento per le morsettiere

Le morsettiere possono essere suddivise in diverse categorie e una delle loro caratteristiche distintive è il meccanismo utilizzato per effettuare i collegamenti. Una morsettiera a vite utilizza una vite per trattenere il filo in posizione. Il meccanismo a pulsante prevede la pressione di un pulsante per l'inserimento di un filo e il suo rilascio per bloccare il filo in posizione.

In una morsettiera innestabile, l'utente spinge semplicemente il filo all'interno e un morsetto a molla lo blocca in posizione. Ecco come funzionano le morsettiere a leva PCB serie 2601 di WAGO che utilizzano la tecnologia di collegamento Push-in CAGE CLAMP brevettata da WAGO®. Per effettuare il collegamento, l'utente spinge il filo in posizione. Per liberare il filo, l'utente alza la leva, allentando la pressione sul morsetto (Figura 1). Il semplice funzionamento a ribalta rende la morsettiera a leva facile e veloce da usare.

Immagine delle leve sulle morsettiereFigura 1: Le leve sui morsetti aiutano a garantire collegamenti rapidi e facili grazie a un semplice meccanismo che blocca i fili e li trattiene in posizione. (Immagine per gentile concessione di WAGO)

Vantaggi dei collegamenti a leva

La morsettiera a leva offre una serie di vantaggi significativi rispetto ad altri meccanismi di bloccaggio:

  • Funzionamento senza attrezzi: non dover ricorrere a un avvitatore per serrare i fili rende il montaggio più rapido ed efficiente. Le applicazioni che richiedono frequenti ricablaggi, come le installazioni sul campo o la prototipazione in laboratorio, traggono particolare vantaggio dalle morsettiere a leva.
  • Minori sollecitazioni sui cavi: le apparecchiature possono durare più a lungo, perché i cavi non sono avvitati e quindi sono meno soggetti a usura. Collegare e ricollegare i fili è più facile e meno faticoso per i circuiti, migliorando la durata prevista.
  • La giusta quantità di forza: i meccanismi a vite per i collegamenti delle morsettiere rischiano di essere serrati eccessivamente. L'aumento della pressione dovuto a un serraggio eccessivo può danneggiare più rapidamente i fili, riducendo la durata dei componenti elettrici ed elettronici. Le morsettiere a innesto con rilascio a leva eliminano la necessità di indovinare la quantità di forza necessaria per trattenere i fili in posizione.
  • Collegamenti più saldi e uniformi: anche i meccanismi a vite corrono il rischio che i collegamenti si allentino, con conseguenti segnali difettosi e perdita di dati. L'utilizzo di una morsettiera con tecnologia di serraggio a innesto garantisce collegamenti uniformi e indipendenti dall'esperienza del tecnico. L'uniformità di collegamenti a contatto pieno rendono queste morsettiere particolarmente utili in ambienti soggetti a forti vibrazioni, come nella produzione industriale e nel settore aerospaziale.
  • Flessibilità e compatibilità: quando vengono integrati in circuiti elettrici più grandi, i sensori IoT probabilmente presentano un mix di fili difformi, che necessitano di vari tipi di collegamenti per trasmettere dati e segnali. L'utilizzo di morsettiere a innesto con sgancio a leva è compatibile con diversi tipi di filo: pieno, a trefoli o a trefoli sottili.
  • Facilità d'uso: lo sgancio a leva dei fili dalla morsettiera facilita la valutazione dello stato di bloccaggio o rilascio del collegamento. Gli indizi visivi e tattili ne facilitano l'uso e riducono la possibilità di errori durante la configurazione di circuiti complessi.

Anche l'ispezione e la manutenzione sono più semplici grazie alla struttura modulare di ciascuna unità di una morsettiera. Il design modulare consente inoltre di sostituire i fili più rapidamente. I tecnici non devono più sostituire intere schede quando effettuano modifiche, ma possono concentrarsi sulle sezioni specifiche che necessitano di interventi e sostituire i moduli in modo selettivo.

Come scegliere la morsettiera giusta

Con l'aumento della complessità e della domanda di circuiti, la ricerca della morsettiera giusta per il collegamento dei fili si concentrerà probabilmente su unità in grado di funzionare in condizioni ambientali estreme e che possano adattarsi a fattori di forma più piccoli.

I criteri da considerare prima di scegliere una morsettiera includono la corrente e la tensione che devono sopportare i circuiti. In genere, i progettisti lasciano un certo margine di manovra (150% del valore nominale necessario) prima di scegliere un prodotto. Il numero di poli determina il numero di circuiti che può ospitare la morsettiera. La tolleranza di tensione/corrente della morsettiera, la distanza di isolamento superficiale, ecc. determinano il passo della morsettiera, ossia la distanza tra il centro di un polo e quello successivo (Figura 2). Infine, i progettisti devono assicurarsi che l'alloggiamento della morsettiera sia in grado di ospitare i fili, la cui sezione è di solito specificata in unità imperiali o metriche.

Immagine del passo di una morsettieraFigura 2: Il passo della morsettiera, uno dei criteri di selezione per i progettisti di circuiti, è la distanza tra il centro di un polo e quello successivo. (Immagine per gentile concessione di WAGO)

Prima di scegliere una morsettiera, è bene valutare sia le prestazioni elettriche sia i parametri meccanici. Ad esempio, le morsettiere a leva PCB serie 2601 di WAGO sono compatte e non richiedono l'uso di attrezzi, consentendo una terminazione rapida e semplice di fili da 26 AWG a 14 AWG. Grazie alla tecnologia di connessione Push-In CAGE CLAMP brevettata da WAGO®, i conduttori pieni e a trefoli fini con morsetti si collegano a spinta.

Con la possibilità di essere collegata verticalmente o orizzontalmente alla scheda e con un passo di soli 3,5 mm, la serie 2601 occupa uno spazio minimo sulla scheda. Con la serie 2601, WAGO continua a offrire un'esclusiva selezione di morsettiere a leva PCB, ideale per il collegamento dei dispositivi sul campo, indipendentemente dalla classe di prestazioni. Il cablaggio senza attrezzi è intuitivo per l'uso in tutto il mondo e la tecnologia a leva garantisce un punto di contatto sempre sicuro. La serie trova applicazione in alimentatori, schede di controllo, produzione/collegamenti di dispositivi, moduli di interfaccia, sensori, domotica e schede di controllo.

Conclusione

Le morsettiere sono fondamentali per stabilire l'integrità e le prestazioni di circuiti elettrici ed elettronici complessi. I progettisti devono considerare diversi fattori per la scelta, tra cui l'applicazione, le tolleranze di tensione e corrente e i meccanismi di collegamento meccanico. Le morsettiere a innesto con sgancio a leva sono particolarmente facili da usare, in quanto garantiscono collegamenti rapidi, uniformi e affidabili.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Poornima Apte

Poornima Apte

Poornima Apte is a trained engineer turned technology writer. Her specialties run a gamut of technical topics from engineering, AI, IoT, to automation, robotics, 5G, and cybersecurity. Poornima's original reporting on Indian Americans moving to India in the wake of the country's economic boom won her an award from the South Asian Journalists’ Association.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey