Cute Little Robot Helps Children Argue Better

Resolving conflict is hard. It’s even tougher when you are a kid and haven’t quite mastered the skill of productive arguing. Keepon, a cute little social robot, is being tested by researchers to see if social robots in general could be used as a way to teach children conflict resolution.

Keepon isn’t really doing anything that an adult couldn’t do; and it’s not autonomous, with two people remotely controlling everything that it says and all the movements that it makes. But the point of this research was to see whether a social robot could be used beneficially in situations like this: Would the children resolve conflicts more effectively with the help of the robot than they would by themselves?

Read more about Keepon and this robotic project on IEEE Spectrum.

Informazioni su questo autore

Image of Jenn Toso

Jenn Toso, Social Media Marketing Specialist, è specializzata in tutto ciò che è social! Come parte del team di social media in DigiKey, la troviamo sempre impegnata nei blog, a condividere, twittare e pubblicare sui canali social di DigiKey. La passione di Jenn per la comunità di Maker e STEM l'ha portata a credere che i giovani di oggi siano la chiave di volta per un futuro più luminoso per tutti. Jenn ha conseguito un Bachelor of Science in Business, un Master of Science in Internet Marketing e un dottorato in accompagnamento dei figli alle partite di hockey. Nel tempo libero, Jenn si cimenta alla scoperta della tecnologia per i dispositivi indossabili per alimentare la sua dipendenza da tutto ciò che riguarda l'hockey. Di solito troverete Jenn sui social o in un'arena da hockey – a volte godendosi entrambe le cose nello stesso momento.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum