Identificare la polarizzazione dei condensatori
I condensatori polarizzati avranno sempre una sorta di designatore che identifica la polarità. Questo è importante, perché un collegamento invertito può essere pericoloso.
I condensatori in alluminio possono recare marcature diverse. Involucri radiali a foro passante: hanno in genere una linea lungo il lato negativo, inoltre, il terminale negativo è più corto. Involucri radiali a montaggio superficiale: hanno una zona colorata sulla sommità che indica il polo negativo. Involucri assiali: sono contraddistinti da una linea su un lato dotata di frecce con la punta verso il terminale negativo; in alternativa presentano una striscia incassata che contrassegna il terminale positivo.
Chip al tantalio a montaggio superficiale: presentano una linea e/o una tacca sull'estremità positiva. Assiali: una tacca contrassegna il lato positivo. Radiali: recano o una freccia o il segno + sopra il terminale positivo.
Di seguito sono riportate le figure di alcuni condensatori descritti sopra, corredate da una chiara descrizione. Quando si lavora con questi prodotti e si è incerti o si hanno dubbi di interpretazione, la scheda tecnica o l'assistenza potranno fugare ogni dubbio.
Figura 1: Una linea e il terminale corto indicano il terminale negativo
Figura 2: Il blocco colorato in cima indica il terminale negativo
Figura 3: La linea contiene frecce che puntano verso il terminale negativo
Figura 4: La striscia incassata e il segno + indicano il terminale positivo
Figura 5: Il bordo smussato e la linea indicano il terminale positivo
Figura 6: Il bordo smussato indica il terminale positivo
Figura 7: La linea e il segno + non sono facilmente visibili in questo caso, ma come illustrato nella figura indicano il terminale positivo.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum