Nuovi concetti nei router cellulari, parte 2 - Implementazione di un router
Molte aziende utilizzano i router cellulari quando le connessioni Internet cablate non sono disponibili, non sono affidabili o non sono desiderate. Hanno reti remote, mobili o che devono essere isolate da altre reti. Alcuni esempi includono applicazioni di fabbrica, commerciali e di trasporto pubblico come autobus o treni. Questo blog è il secondo di una serie in due parti che esamina i router di Accelerated™, una società acquisita da Digi® International. Digi è un'azienda nota per la realizzazione di un'ampia gamma di prodotti wireless che includono i moduli Digi XBee® e la linea di router cellulari Digi Transport®.
(Immagine per gentile concessione di Digi International)
Nel mio precedente blog ho esaminato i modem cellulari di Accelerated. In questo blog, spiegherò quanto sia facile implementare un router cellulare. L'implementazione del router cellulare dovrebbe essere molto semplice. Montare l'unità, fornire alimentazione, collegare i cavi Ethernet e... fatto! Giusto? In effetti, sì e no. I router cellulari dipendono molto dalla potenza del segnale. Il punto più logico in un edificio è il data center, che generalmente è in una posizione centrale e ospita uno switch o un hub. Sfortunatamente, questi luoghi tendono ad essere al centro di un edificio, dove il segnale cellulare è debole o assente. Per questo motivo, la maggior parte dei router cellulari viene trasferita su un muro esterno e questo basta perché l'impiantista lo definisca buono. C'è un modo migliore ed è quello di Accelerated. Parliamo di un processo in due fasi. In primo luogo, trovare la posizione migliore per montare il router, quindi stabilire il modo più semplice per montarlo.
Fase 1: la ricerca della posizione ottimale può essere eseguita utilizzando la batteria temporanea Site Survey. Sulla parte anteriore dell'unità è presente un indicatore LED per la potenza del segnale. Se si collega la batteria e ci si sposta nella struttura, si individuerà la posizione con la maggior parte delle barre accese, ossia con la potenza del segnale più forte. È davvero facile.
Fase 2: montaggio del router. Montare il router sulla parete o sul soffitto utilizzando le fascette per cavi e gli attacchi a soffitto in dotazione. Le linee di alimentazione ed Ethernet sono semplificate dall'adattatore passivo Power over Ethernet (PoE). Questo adattatore consente di collegare l'alimentatore a una presa e al router. All'adattatore vanno collegati anche due cavi Ethernet. Un cavo proviene dalla rete e l'altro viene portato al router. L'adattatore PoE elimina la necessità di collegare un cavo di alimentazione separato al router. Sia i segnali di potenza che quelli delle comunicazioni vengono instradati tramite il cavo Ethernet.
(Immagine per gentile concessione di Digi International)
Accelerated offre due famiglie di router per un'implementazione semplice: 633x-MX e 631x-DX. Gli MX sono forniti di serie con la batteria Site Survey, l'adattatore PoE e il kit di montaggio. Per l'opzione DX, il kit di montaggio remoto deve essere acquistato separatamente.
Con Accelerated di Digi, l'implementazione del router cellulare è semplice, bastano due passaggi. Fase 1: utilizzare la batteria Site Survey per trovare la posizione ottimale. Fase 2: montare il router utilizzando l'adattatore PoE, il kit di montaggio e i cavi Ethernet per fornire alimentazione e comunicazioni al router dalla rete. Fatto! È facile.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum

Stephen Wegscheid, Senior Product Manager-Semiconductors presso DigiKey, è specializzato in elettronica analogica/lineare, prodotti di connettività e computer monoscheda. Ha conseguito un M.S. presso Bemidji State University e ha oltre 25 anni di esperienza di progettazione, produzione e distribuzione. Inoltre, è titolare di un brevetto statunitense.