Webinar - Perché la sicurezza informatica è fondamentale per la sicurezza complessiva

Negli ambienti di produzione odierni sempre più connessi, i dispositivi edge, i gateway IIoT, l'analisi cloud e i sensori di sicurezza collegati in rete stanno favorendo l'efficienza e la visibilità, ma stanno anche aprendo nuove strade alle minacce informatiche. I componenti di sicurezza che un tempo funzionavano in modo isolato ora comunicano attraverso le reti. Questa connettività apporta un valore enorme, ma crea anche dei rischi: un dispositivo di sicurezza compromesso può avere un impatto diretto sulle persone, sulle macchine e sulla produttività.
Una nuova era di standard di sicurezza
Sarah Starsiak e Jay Johnson, Market Product Manager per SICK, ci spiegheranno come le normative globali si stiano adeguando a questa realtà. Quadri normativi internazionali come lo standard IEC 62443 e il Regolamento Macchine UE aggiornato 2023/1230 stanno ridefinendo il modo in cui i produttori devono affrontare la gestione del rischio. Questi standard richiedono architettura sicura by design, integrità dei componenti verificata e misure documentate per proteggere sia i dati sia gli operatori umani.
SICK aiuta i produttori a mantenere sicurezza e conformità
Poiché i sistemi di sicurezza sono ormai al centro delle operazioni in rete, i produttori hanno bisogno di partner affidabili e tecnologie certificate. Le soluzioni di SICK, migliorate in termini di sicurezza informatica e allineate agli standard, offrono alle organizzazioni un percorso chiaro per proteggere le macchine, ridurre l'esposizione ed essere pronte per soddisfare i requisiti normativi attuali e futuri.
Punti chiave della nostra discussione
- I dispositivi di sicurezza sono ormai bersagli di attacchi informatici. Quando sensori, scanner e controller sono collegati in rete, gli attacchi possono interrompere i processi o addirittura disattivare le protezioni, mettendo a rischio persone e apparecchiature.
- Standard come IEC 62443 e UE 2023/1230 stabiliscono le regole. I produttori devono ora adottare pratiche di sicurezza informatica in linea con le aspettative globali per operazioni sicure e a norma.
- La sicurezza informatica deve essere integrata in ogni strategia di sicurezza. Proteggere le persone significa proteggere i sistemi digitali che le mantengono al sicuro.
- Grazie alle soluzioni certificate di SICK, questo obiettivo è realizzabile. Con hardware sicuro, processi trasparenti e concetti di protezione convalidati, SICK aiuta i produttori a realizzare ambienti di produzione resilienti e pronti per il futuro.
Perché partecipare?
Con l'evoluzione delle fabbriche, la sicurezza informatica non può essere un argomento separato rispetto alla sicurezza nel suo complesso. Sono due vettori della stessa missione: proteggere le persone, salvaguardare le risorse e consentire operazioni sicure e ad alte prestazioni.
Data: martedì 10 marzo 2026, 10:00 CDT
Durata: 1 ora
Iscriviti per partecipare alla diretta o per ricevere la registrazione completa dopo l'evento: https://event.on24.com/wcc/r/5190987/A77CB533E4EF5808AA6800E8DF73AE13?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum