DigiKey presenta:
Hardware per tutti -
Alimentare le startup
Per anni, parecchi imprenditori hanno dovuto lasciare molte grandi idee sul tavolino a causa dell'hardware che ne ostacolava la realizzazione. In questo episodio, facciamo visita ad alcune startup che utilizzano la rinomata piattaforma Arduino per dar finalmente vita alle loro idee.
DigiKey presenta:
Hardware per tutti -
I maker del futuro
In questo episodio, esaminiamo il movimento dei maker e il grande ecosistema di hardware/software open-source Arduino. Parliamo anche della direzione che pensano di prendere in futuro i principali produttori e costruttori di prodotti che facilitano un rapido cambiamento.
DigiKey presenta:
Hardware per tutti -
Il futuro di STEAM
In questo episodio, diamo un'occhiata alla prossima generazione dei corsi STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, discipline umanistiche e matematica). Vediamo perché molte scuole tecniche all'avanguardia utilizzano Arduino per lo studio di ingegneria, Internet delle cose, robotica, arte e progettazione.
Questo concorso si è concluso. Torna presto su digikey.it per scoprire nuove opportunità di vincita.
Prodotti correlati
Contenuto aggiuntivo
Fare clic qui per visualizzare le condizioni del concorso
Condizioni del rilascio video DigiKey IoT
I concorrenti possono iscriversi da marzo a maggio 2020. I vincitori saranno estratti in maniera casuale e l'annuncio verrà dato nella prima settimana di ogni mese, fino a giugno. Contatteremo i vincitori tramite email in merito ai recapiti.
I vincitori avranno 14 giorni per riscattare il premio. Nell'impossibilità di contattare un vincitore potremmo squalificarlo e selezionarne un altro. L'attribuzione del premio ai concorrenti può avvenire una sola volta.
Nessun obbligo di acquisto. Dovrete solo registrarvi per avere la possibilità di vincere. I concorrenti devono avere più di 18 anni.
I dipendenti di DigiKey e i loro famigliari non sono ammessi. Promozione nulla laddove proibita dalla legge. Coloro che risiedono nelle zone in cui il concorso è nullo possono partecipare ma non possono vincere alcun premio. La partecipazione al posto di un'altra persona non è consentita. È ammessa una sola partecipazione per persona.
I premi non sono trasferibili. I premi sono soggetti a disponibilità; ci riserviamo pertanto il diritto di sostituire qualsiasi premio con un altro di pari valore senza preavviso. Al vincitore spetta l'onere di tutte le eventuali tasse connesse alla vincita di un premio.
DigiKey si riserva il diritto di rifiutare o scartare qualsiasi dato incompleto o confusivo e tutti i dati non conferiti in conformità con le regole della promozione. Tutti i partecipanti al concorso accettano di essere vincolati da queste Regole ufficiali. DigiKey si riserva il diritto esclusivo di squalificare qualsiasi persona scoperta a manomettere il processo di immissione dei dati, il funzionamento del sito web o che abbia altrimenti violato tali regole. Con l'iscrizione si accettano tali condizioni e si rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti di DigiKey in relazione a questa promozione.
Riservatezza: qualsiasi informazione personale ricevuta in relazione a questa estrazione a premi verrà usata esclusivamente in modo conforme alle Informative sulla privacy di DigiKey.
In bocca al lupo!