Omnetics
Categorie di prodotto

The High-Speed Nano-D
Merging the needs for a miniature, ruggedized connector with the need for high-speed.

From 0 to 10,000G
Complex electronic systems are routinely designed to survive some of the harshest environments imaginable. So where exactly are these environments, what challenges do they present, and how do engineers cope with such immense forces?

Reduced SWaP Pressure Forcing Connector Redesigns
Most defense electronics programs don’t fail because the processor is too slow or the sensor isn’t accurate enough. They fail when the system can’t be packaged, powered, cooled, routed, and serviced inside the real-world envelope it has to live in.

Mission Possible
From hostile engagements over enemy territory to high-speed flybys that would make Maverick grin, every sonic boom and shimmering afterburner trail depends on one often-overlooked component: the connector.

Soldiers of the Future
Given the challenges faced by soldiers, the connectors that link their equipment are far from ordinary as they must balance seemingly contradictory requirements: ease of use, reliability, and environmental resilience.
Strumenti e supporto
PTM recenti
Omnetics
Omnetics Connector Corporation è leader mondiale nella produzione di connettori elettronici miniaturizzati e sistemi di interconnessione ad alta affidabilità. Specializzata in connettori microminiaturizzati e nanominiaturizzati, Omnetics fornisce soluzioni innovative per i settori militare, aerospaziale, medicale e della robotica. I robusti connettori sono progettati per funzionare anche negli ambienti più difficili, garantendo una connettività affidabile per le applicazioni mission-critical. Grazie a uno stabilimento di produzione interno, l'azienda offre un'ampia gamma di prodotti di interconnessione personalizzabili, progettati e realizzati per soddisfare i rigorosi standard del settore. Omnetics si impegna a far progredire la tecnologia con soluzioni progettate con precisione per le sfide più complesse dei nostri giorni.
Contenuto aggiuntivo
ARTICOLI
- Connettere il campo di battaglia
- I connettori personalizzati promuovono gli obiettivi SWaP per l'elettronica ad alta affidabilità
- Cinque tecnologie elettroniche militari alla base dei prodotti di consumo
- Come l'innovazione aerospaziale combatte le sfide insite nei satelliti
- Come si stanno espandendo gli usi militari dell'IoT per le applicazioni di difesa
- Perché cavi e connettori robusti sono essenziali nel settore petrolchimico
- Come i connettori miniaturizzati e resistenti stanno rivoluzionando il campo di battaglia
- Una storia vera: attrezzature installate nelle divise dell'esercito
- Più conoscenza tattica, meno peso: cavi e connettori miniaturizzati per ambienti difficili
- Ottimizzare la progettazione dei connettori per l'elettronica spaziale
- Omnetics supera le sfide dei connettori miniaturizzati personalizzati
- Piccoli, robusti e sicuri: le sfide della progettazione dei connettori per applicazioni LIDAR segrete
- Sostituiscilo: dimensioni, peso e potenza
- Il mercato di cavi e connettori: come si delinea il futuro
- La differenza tra interconnessione flessibile e cablata
- L'evoluzione delle comunicazioni militari: dalle radio ai sistemi digitali avanzati
- L'evoluzione dei connettori a sgancio rapido miniaturizzati nell'elettronica per la difesa
- L'ascesa della robotica: come i sistemi autonomi stanno plasmando il futuro della guerra
BROCHURE E CATALOGHI
- Brochure dei cavi assemblati - soluzioni di cablaggio
- Catalogo tecnologia per connettori digitali ad alta velocità
- Kilo 360® - K804 Push-Pull Series
- Catalogo Micro-D
- Catalogo dei sistemi di interconnessione Micro 360 e Nano 360
- Catalogo dei connettori a striscia Micro e Nano
- Catalogo Nano-D/Bi-Lobe
- Catalogo sintetico
- Catalogo sintetico per applicazioni spaziali