Guida ai regali di Natale 2020
Siamo in dirittura d'arrivo: la fine del 2020 è vicina e le festività sono alle porte. Quest'anno, niente lunghe code fin dal primo mattino davanti ai negozi per i saldi: ormai possiamo comodamente fare acquisti dal divano sorseggiando una bevanda a nostro piacimento. Anche se questo ci esula dallo stress di rincorrere l'ultimo esemplare rimasto nel superstore della "novità" di quest'anno, dobbiamo essere comunque consapevoli dei tempi di elaborazione e di spedizione degli ordini. Dopotutto, perché pagare una quota annuale per usufruire della spedizione entro due giorni se l'articolo che ci interessa non può essere evaso e spedito prima di cinque giorni?
Ho già detto che DigiKey offre la spedizione in giornata degli ordini in magazzino ricevuti entro le 20.00 CST? Adesso offriamo sconti sui costi di spedizione in due giorni per i clienti degli Stati Uniti fino alla fine del 2020.
Risolti questi irritanti problemi di logistica, permettetemi ora di offrire alcuni suggerimenti per aiutarvi a trovare il regalo perfetto per l'ingegnere, il maker o lo studente in famiglia che volete fare felice.
Livello di competenza: qualsiasi
Articoli che non richiedono alcuna conoscenza di elettronica ma che hanno un'attrattiva universale.

Kit Mecanum Wheel di Seeed per un'auto giocattolo radiocomandata
Non la vostra normale auto RC! Le ruote Mecanum permettono alla vostra auto di muoversi in qualsiasi direzione o di girare in tondo. Se poi aggiungete le luci blu e rosse lampeggianti e una speciale modalità per cui l'auto si muove al ritmo di musica, avrete un regalo che farà sicuramente felice la persona che lo riceverà.

Boroscopio di Klein Tools per dispositivi Android
Questo boroscopio portatile, dotato di un robusto cavo corazzato stagno a collo di cigno di 3 metri e di un controllo per regolare la luminosità dei sei LED integrati, offre immagini di 640x480 di alta qualità prodotte dalla telecamera da 9 mm con grado di protezione IP67. Perfetto per qualsiasi hobbista fai-da-te o appassionato di automotive.

Toolkit Pro Tech di iFixit
Grazie ai dati di centinaia di smontaggi e migliaia di guide di riparazione, iFixit ha realizzato il toolkit più efficiente per le vostre esigenze di riparazioni pratiche. Il kit comprende 64 punte per avvitatore, sia standard che di sicurezza, un coltellino, diversi infilacavi, plettri di apertura, un assortimento di pinzette, una ventosa e molto altro. Questo astuccio contiene di fatto tutto ciò che vi serve per accedere all'interno di qualsiasi dispositivo elettronico di casa vostra per assicurarne il funzionamento ottimale per molti anni.
Altre opzioni eccellenti:
Proiettore laser tascabile AnyBeam MEMS Nebra: il proiettore tascabile più piccolo al mondo
Kit circuitale: blocchi a scatto con guide di progettazione per insegnare i fondamenti dell'elettronica
Livello di competenze: base
Articoli che richiedono una conoscenza base di elettronica pratica o di scrittura di codice.

Kit TinyTV di TinyCircuits
Questo kit può essere facilmente assemblato in meno di cinque minuti e può essere caricato con un massimo di cinque ore dei vostri video. Come per qualsiasi TV, è incluso un telecomando che permette di cambiare canale, regolare il volume e accendere o spegnere il televisore. Aggiungete i vostri film classici delle feste, mettete il video in loop e appendete questo piccolo regalo all'albero per un addobbo veramente unico e personalizzato.

Pinza amperometrica c.a./c.c. 400 A RMS puro + NCV di FLIR EXTECH
La serie MA445 di EXTECH misura la tensione c.a./c.c., la corrente c.a., la corrente c.c., la resistenza, il diodo, la continuità, la capacità, la temperatura, la frequenza e il ciclo di lavoro. Inoltre, il misuratore MA445 offre la funzione Display hold, MIN‐MAX, modalità relativa, NCV (rilevamento della tensione senza contatto) e spegnimento automatico. Uno strumento che non può mancare nella cassetta degli attrezzi o nel laboratorio.

Custodia RetroFlag GPi per Raspberry Pi Zero
Questa custodia Pi Zero ispirata al Gameboy ha uno schermo a colori, un vano batteria e una presa per cuffie per divertirsi con il retrogaming. Basta installare un Pi Zero senza basette nella cartuccia utilizzando il design Pogo Pin senza saldature, caricare il software, inserire le batterie o utilizzare un adattatore per alimentazione c.c. e scegliere dei giochi del passato. Non dimenticate di scegliere un Pi Zero per completare il kit.

Starter kit Arduino
Lo starter kit è un modo eccellente per accostarsi ad Arduino, alla scrittura di codice e all'elettronica. Lo starter kit comprende i componenti necessari per realizzare 15 diversi progetti seguendo i tutorial passo-passo e una scheda Arduino Uno. Con diverse opzioni di lingua a disposizione, lo starter kit Arduino è un regalo splendido per chiunque desideri cimentarsi nella codifica di microcontroller.
Altre opzioni eccellenti:
Raspberry Pi 400: un computer Raspberry Pi inserito in una tastiera
Grow Raspberry Pi pHAT di Pimoroni: un monitor compatto per l'umidità delle piante con tre sonde per la terra
Addressable RGB Fairy Lights di SparkFun: 5 metri di LED RGB indirizzabili per creare illuminazioni animate personalizzate
Strisce di luci LED flessibili di American Bright: sottili, facili da usare e ottime per illuminazione ambiente o decorativa
Livello di competenze: intermedio
Gli utenti di questi prodotti dovrebbero avere qualche esperienza di elettronica o con la scrittura di codice.

Stazione digitale di saldatura e rilavorazione ad aria calda 888A 2 in 1
Una stazione ad aria calda e di saldatura da 60 W in un ingombro compatto. I controlli digitali permettono un'impostazione e un controllo precisi della temperatura, mentre un timer consente di regolare il tempo di sospensione. Una soluzione ideale per chi desidera aggiungere l'aria calda al proprio banco di lavoro a un prezzo entry-level interessante.

Kit di sviluppo IoT M5Stack FIRE
Dispositivo modulare, impilabile, scalabile e portatile basato su un core ESP-32. Open-source, costo contenuto, funzionalità complete e facile per una rapida prototipazione IoT. Il kit include tre componenti separati. Quella superiore alloggia il processore ESP32, un'antenna 2,4 G, gestione del consumo energetico e uno schermo LCD. Quella centrale è la base M5GO che alloggia una batteria al litio, presa M-BUS, barra LED e tre porte di espansione GROVE. La parte inferiore è il dock di ricarica, utilizzato per caricare la base M5GO tramite pin POGO. Una soluzione interessante per chiunque desideri realizzare un progetto smart o connesso.

Raspberry Pi 4 Model B
Un computer monoscheda a doppio display con un processore quad core da 1,5 GHz, Wi-Fi e Bluetooth, USB 3.0 e Gigabit Ethernet integrati. La basetta di espansione GPIO a 40 pin permette un facile controllo via software e di monitorare le schede di espansione oppure circuiti elettronici personalizzati. Disponibile nelle versioni a 2, 4 o 8 GB, Raspberry Pi 4 è un prodotto essenziale per qualsiasi appassionato di elettronica o di informatica.

BrainCraft HAT di Adafruit - Apprendimento automatico per Raspberry Pi 4
Progettato per potenziare Raspberry Pi 4 per applicazioni di apprendimento automatico utilizzando la piattaforma TensorFlow di Google, BrainCraft HAT ha un display IPS TFT di 240×240, slot per il cavo del connettore della fotocamera per progetti di imaging, un joystick a 5 vie e un pulsante per ingresso UI, due uscite microfono, cuffie stereo e altoparlante, tre LED RGB indirizzabili, due connettori di espansione STEMMA a 3 pin e una porta di espansione I²C Grove/STEMMA/Qwiic. BrainCraft HAT permette di realizzare diversi tipi di progetti di IA audio/video, nonché facili plug-in di sensori e robotica.
Altre opzioni eccellenti:
Programmatore per microcontroller PICkit 4: un programmatore e debugger per microcontroller della serie PIC di Microchip
Scheda di sviluppo IoT Pycom FIPY: una scheda ESP32 con Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox e LTE CAT M1/NB1 integrati
Proiettore laser AnyBeam HAT Nebra: un proiettore laser HAT a basso costo e ad alta definizione per Raspberry Pi
Altre opzioni
Anche se abbiamo elencato diversi prodotti eccellenti, sono solo alcuni degli oltre 11 milioni di prodotti offerti sul nostro sito. Per aiutarvi a trovare esattamente il regalo giusto per una persona speciale, ecco altre risorse che potrebbero darvi altri spunti interessanti.
- I componenti che non sapevi fossero disponibili presso DigiKey (post del blog)
- Altri componenti che non sapevi fossero disponibili presso DigiKey (post del blog)
- Edizioni passate delle guide ai regali di Natale
- Suggerimenti di prodotti DigiWish
- Categorie di prodotti suggeriti:
- Chiedi suggerimenti sul TechForum
- Chiedi assistenza tecnica tramite Chat live
- Sfoglia o cerca tra gli oltre 11 milioni di prodotti
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum