Implementare un progetto IoT sul posto in pochi giorni con hardware LoRa pronto per l'uso e software IoT all-in-one
Da una recente indagine è emerso che meno del 10% delle piccole imprese e meno del 30% di quelle medie ha implementato un progetto IoT. E, in alcuni casi, queste organizzazioni stanno rinunciando del tutto a perseguire una strategia IoT.
Tra i motivi principali di questo abbandono vi sono:
- Alti costi di implementazione e distribuzione
- Preoccupazioni per la privacy e la sicurezza dei dati
- Complessità tecnica e mancanza di competenze per integrare le soluzioni IoT con i sistemi esistenti
- Difficoltà nel mantenere e supportare i sistemi IoT
Per gli sviluppatori e gli integratori di sistemi, queste sfide rappresentano un'importante opportunità di business che, se sfruttata bene, può fornire valore al vostro cliente e maggiore crescita alla vostra azienda.
Come possono le piccole e medie imprese di oggi implementare con successo progetti IoT accessibili e sicuri?
Affinché le piccole e medie imprese investano nell'implementazione di un progetto IoT, gli sviluppatori e gli integratori di sistemi devono fornire soluzioni che siano:
- Convenienti e in grado di offrire un percorso veloce per realizzare il ROI
- Facili da usare e da manutenere e che possano essere ampliate in base alle esigenze
- Facilmente integrabili con i sistemi esistenti
- Sicure e che riducano al minimo i costi di elaborazione dati non necessari
Hardware LoRa pronto per l'uso e software IoT all-in-one senza codice: per un'implementazione nel giro di pochi giorni, non di mesi
La tecnologia LoRa sta guadagnando sempre più consensi come standard wireless per i progetti IoT in Europa e Asia e ora anche negli Stati Uniti. Grazie al suo basso consumo energetico, alla copertura di maggiori distanze (fino a 20 chilometri o più) e a costi di connettività accessibili, la tecnologia LoRa può essere applicata in una vasta gamma di scenari di casi d'uso IoT. Fra questi vi sono l'agricoltura intelligente, la città intelligente, la produzione intelligente.
(Immagine per gentile concessione di Machinechat)
Se abbinati al software IoT all-in-one senza codice (come JEDI One di Machinechat), i gateway e i sensori LoRa di grado industriale pronti per l'uso, come la linea SenseCAP di SEEED Studio, possono consentire agli sviluppatori e agli integratori di sistemi di implementare rapidamente progetti IoT pronti per entrare in azione in pochi giorni anziché in settimane o mesi.
Tutti sanno che le tecnologie IoT possono consentire alle piccole e medie imprese di ottenere risultati aziendali molto migliori, dall'incremento delle efficienze operative alla riduzione dei costi di manutenzione e di manodopera, fino all'identificazione di nuove opportunità di fatturato e di sviluppo prodotti. Utilizzando soluzioni hardware e software pronte per l'uso, gli sviluppatori possono aiutare i clienti ad accelerare il processo e offrire vantaggi significativi, tra cui:
- Minori costi complessivi di sviluppo e implementazione
- Controllo locale dei dati e riduzione dei costi di elaborazione dati nel cloud
- Maggiore privacy e sicurezza dei dati
- Integrazione più facile con i sistemi e le applicazioni esistenti
- Percorso di espansione in funzione del mutare delle esigenze, senza dover realizzare altro hardware o software personalizzato
- Riduzione della complessità e dei costi di manutenzione e supporto utilizzando hardware che può essere facilmente acquistato già pronto
E, ancora più importante, gli sviluppatori e gli integratori di sistemi possono dedicare più tempo e risorse tecniche per creare un'esperienza utente migliore e per semplificare l'integrazione del progetto IoT con le applicazioni e gli obiettivi aziendali del cliente. (Diciamolo chiaramente, la maggior parte degli sviluppatori non riceve elogi né meriti per il tempo speso a costruire software di livello intermedio personalizzato che nessuno vede o soluzioni hardware che possono far sentire i clienti "in prigione" e dipendenti da voi. Gli sviluppatori che possono fornire soluzioni flessibili e facili da adattare hanno maggiori probabilità di ottenere incarichi ripetuti e di far crescere la loro attività IoT.)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum