HUBER+SUHNER offre prestazioni e valore ineguagliabili alle applicazioni di test e misurazione
È normale che dedichi molto tempo e si spenda molto per definire i prodotti per una stazione di prova analogica o digitale ad alte prestazioni. È necessario procurarsi l'analizzatore di rete, l'oscilloscopio, il tester dell'errore binario o altre apparecchiature costose adatte per garantire risultati ad alta fedeltà. Troppo spesso, tuttavia, i cavi a microonde che collegano queste varie apparecchiature al dispositivo sotto test (DUT) sono solo una considerazione secondaria e spesso portano a prestazioni limitate del sistema integrato.
In HUBER+SUHNER offriamo un'ampia gamma di cavi per microonde con prestazioni elettriche e meccaniche superiori. Nelle attuali condizioni aziendali, le prestazioni rappresentano solo uno dei fattori importanti da considerare quando si valuta il proprio partner per la fornitura di cavi a microonde. In un ambiente di test è inoltre fondamentale poter reperire i cavi quasi in tempo reale per evitare costosi ritardi di un progetto. Al tempo stesso, altri stakeholder dell'azienda potrebbero essere più preoccupati di allinear i costi unitari al budget stanziato. Tutti questi fattori devono essere considerati contemporaneamente.
(Immagine per gentile concessione di HUBER+SUHNER)
La nostra famiglia di cavi Sucoflex™ è disponibile con varie interfacce di connessione che offrono una larghezza di banda da c.c. a 110 GHz. Troppo numerose per elencarle tutte, le opzioni includono interfacce N, SMA, 2,92 mm, 2,4 mm, 1,85 mm e 1,0 mm. I cavi possono essere forniti con armatura integrata o senza armatura, in base alle esigenze dell'applicazione. Sono disponibili cavi assemblati completamente terminati in configurazioni specifiche o personalizzati quando servono lunghezze personalizzate. Per protocolli di test sensibili alla fase e al ritardo elettrico, sono disponibili cavi assemblati appositamente progettati. Tutti i cavi Sucoflex sono consegnati con i risultati dei test di fabbrica, il che garantisce all'utente la massima sicurezza al momento dell'installazione. Inoltre, la produzione su larga scala in diverse strutture HUBER+SUHNER in tutto il mondo consente ai nostri partner di ridurre i costi e di usufruire di una pianificazione flessibile, garantendo così tempi di consegna veloci.
In ogni cavo della famiglia Sucoflex™, HUBER+SUHNER utilizza un processo di lavorazione rotativa applicato al conduttore centrale di cavi selezionati, che ne differenzia le prestazioni nel mercato. Non devi più scegliere tra stabilità, flessione eccessiva o perdita di prestazioni. Puoi davvero aver TUTTO.
Considerando il valore offerto dalla famiglia di cavi Sucoflex™, è chiaro che scegliere HUBER+SUHNER come partner per cavetti di prova ad alte prestazioni offrirà la migliore combinazione di prestazioni, prezzo e tempi di consegna.
Inoltre, in qualità di partner di fiducia di HUBER+SUHNER, DigiKey offre soluzioni Sucoflex già pronte per l'uso, per ridurre ulteriormente i tempi di fermo dovuti ai cicli di prova.
Ulteriori link e risorse:
DigiKey | HUBER+SUHNER | Catalogo Sucoflex_500
SUCOFLEX 500 - Huber+Suhner | DigiKey
Catalogo SUCOFLEX 500 - Huber+Suhner | DigiKey
La famiglia SUCOFLEX 500 unisce basse perdite ed elevata flessibilità - Huber+Suhner | DigiKey
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum