HUBER+SUHNER risolve le sfide della connettività nel Marketplace dedicato ai circuiti integrati
Le nostre vite stanno cambiando e le esigenze della società richiedono reti ad alta intensità di dati. I cluster di IA (intelligenza artificiale) e le reti neurali potenziano le applicazioni di apprendimento automatico per risolvere problemi complessi. Le architetture dei data center, che consentono di archiviare ed elaborare dati in modo "insondabile", supportano le reti sociali. L'esigenza di un'informatica avanzata continua a crescere: un fatto indiscutibile e non esagerato. Come esseri umani, cerchiamo di socializzare, collaborare e creare.
Queste tendenze sociali creano sfide ingegneristiche notevoli per lo sviluppo di nuove soluzioni di trasporto dati in rete. Praticamente a tutti gli studenti di ingegneria viene insegnato il concetto della Legge di Moore, l'osservazione di Gordon Moore di Intel sul raddoppio dei transistor per circuito integrato (CI) ogni due anni, ma riusciamo anche a estrapolare questa ipotesi in un contesto di problemi futuri? Poiché i CI offrono una maggiore potenza di calcolo, anche i loro cicli di progettazione e sviluppo richiederanno soluzioni innovative.
Chi ha una certa età ricorderà che un tempo i computer e le periferiche supportavano velocità di trasporto dei dati dell'ordine dei kilobit. Più recentemente, per supportare queste reti ad alta intensità di dati su larga scala con i loro CI all'avanguardia, parliamo di trasmissione di dati nell'ordine dei terabit! Tale innovazione, ovviamente, comporta sfide ingegneristiche di non poco conto, tra cui l'accuratezza delle operazioni di trasmissione e ricezione digitali eseguite da soluzioni di connettività a microonde a elevata larghezza di banda e alta fedeltà. In HUBER+SUHNER, ci concentriamo sulle sfide pratiche di test che si presentano nello sviluppo e nella produzione di semiconduttori ad alta velocità.
Per costruire le reti odierne e future, i circuiti integrati devono essere progettati, testati e convalidati per un elevato livello di prestazioni. È in quest'ottica che progettiamo continuamente nuove soluzioni di interconnessione per cercare di risolvere le sfide del mercato. Tra i vari problemi ci sono le attività di misurazione della velocità di trasmissione con un basso jitter e l'introduzione di rumore dalla configurazione di test. Gli OEM (produttori di apparecchiature originali) di CI hanno quindi bisogno di cavi e connettori idonei per microonde a banda larga in grado di gestire efficacemente le operazioni di test. Per la loro configurazione di test, richiedono prestazioni affidabili e ripetibili. Inoltre, ridurre al minimo l'attenuazione del segnale attraverso il sistema di test è importante per far sì che i segnali di bassa ampiezza raggiungano efficacemente le apparecchiature di test attualmente disponibili o i circuiti di test dei sottosistemi. Questo è un settore in cui HUBER+SUHNER eccelle.
I nostri cavi per microonde ad alte prestazioni e a bassa perdita, commercializzati con il nome SucoflexTM, sono disponibili in numerose opzioni fino a 110 GHz. Su richiesta e con rapidi tempi di consegna, sono disponibili lunghezze e connettori a scelta del cliente. Se utilizzati in combinazione con le nostre interfacce di interconnessione multicanale innovative e leader del settore, come MXP, MXPM e ora la nuova MXPD, questi connettori ad alta densità offrono al cliente un valore superiore.
SF104/11SMA/11SMA/1000MM è un esempio di cavo coassiale assemblato SMA-SMA della famiglia Sucoflex. (Immagine per gentile concessione di HUBER+SUHNER)
Inoltre, HUBER+SUHNER supporta regolarmente i propri partner con un'ulteriore competenza ingegneristica per massimizzare le caratteristiche prestazionali dei suoi prodotti nelle varie applicazioni.
(Immagine per gentile concessione di HUBER+SUHNER)
In qualità di partner di fiducia di HUBER+SUHNER, DigiKey offre molte di queste soluzioni di serie per la consegna a breve termine, in modo che possiate rispettare le tappe del progetto senza ritardi. Come si suol dire, il tempo è denaro. Trovate i prodotti giusti con le consegne più idonee e accelerate i vostri cicli di progettazione, oltre alla velocità di trasmissione dei dati!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum