Cable Creator personalizzato di Molex
Da sempre il mio spot preferito è quello in cui Larry Bird e Michael Jordan si sfidano per un hamburger con patatine di McDonald's™. In ginocchio, con rimbalzo sul tabellone, dalle tribune, dall'alto di un grattacielo... una serie di reti perfette. È uno spot divertente, fa ridere, da veri campioni! Mette in mostra le straordinarie abilità atletiche di due grandi campioni e il loro livello di bravura stratosferica. Se non avete mai visto questa pubblicità degli anni Novanta vi consiglio di farlo.
Mi chiederete che cosa ha a che fare con il Cable Creator personalizzato di Molex. Beh, se date un'occhiata alle opzioni disponibili nel portafoglio di connettori Molex, comprendente serie molto diffuse come PicoBlade, Micro-Fit, Mini-Fit, Milli-Grid, Nano-Fit, Ultra-Fit, KK 254, DuraClik, Mega-Fit, Pico-Clasp, CLIK-Mate e altre, arriverete presto alla conclusione che questo strumento sa fare di tutto. Grazie all'infinita gamma di opzioni offerta da Molex i clienti possono progettare facilmente la piedinatura, scegliere il colore dei fili, gli stili UL, le dimensioni dei circuiti, la lunghezza del cavo e semplificare una scelta altrimenti impegnativa. Molex offre persino una bozza progettuale, un modello 3D e un campione.

Molex e Digi-Key si spingono ancora oltre offrendo il Cable Creator personalizzato di Molex direttamente sul sito web di Digi-Key, dove i nostri tecnici collaborano con gli ingegneri Molex per farvi avere un preventivo il più in fretta possibile. Un lavoro di squadra veramente straordinario. Grande!
Se cercate un prodotto più standardizzato, che non necessita di molta personalizzazione, potrete sempre scegliere tra le 50 diverse serie di cavi assemblati standard di Molex che troverete su DigiKey.it.
Molex: Connettore PicoBlade a 4 circuiti
Molex: Connettore Mini-Fit Jr a 4 circuiti
In caso di domande, potete scrivere a molex@digikey.com.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum