Interpretare con attenzione i valori che descrivono la luminosità dei LED
Nell'ingegneria delle applicazioni, sono abituato a vedere i lumen e le millicandele come unità di misura. Sono il primo ad ammettere che prima di oggi non avevo mai sentito parlare dei nit.
Nel gergo tecnico, i nit misurano la quantità di luce emessa (luminanza) da un oggetto su un'area di un metro quadrato. Se i lumen misurano la luce complessiva emessa da un dispositivo, i nit misurano invece l'intensità della luce su un'area specifica.
Se ti piacciono le formule:
- 1 nit = 1 candela / m2
- 1 nit = 3,426 lumen
Quali sono alcuni tipici intervalli dei nit?
- Meno di 600 nit: televisori, monitor, laptop
- 800-1500 nit – distributori automatici, chioschi
- 2000-3000 nit – Display delle pompe di benzina, alcuni palmari con display
- 5000 nit – display con esposizione diretta alla luce solare
- Oltre 10000 nit – applicazioni uniche come HUD, riflessione virtuale
Perché è importante?
Pensa alle volte in cui ti sei trovato in una situazione in cui lo schermo era difficile da leggere... Le pompe di benzina e gli schermi di infotainment delle auto mi vengono subito in mente. Anche se il display può essere leggibile di notte o al chiuso, in presenza di luce solare la visualizzazione diventa quasi impossibile.
Quando si scelgono i display solo in base alla luminosità che emettono, non si tengono in conto le condizioni ambientali che possono influire sulla visibilità. La misurazione in unità di nit aiuta a calcolare l'intensità tenendo conto di tali ambienti.
Come faccio a trovare i prodotti adatti?
Leggi le schede tecniche che elencano le caratteristiche o le specifiche tecniche superiori a 2.000 nit (6.852 lumen). Ad esempio, i moduli Mini-LED di American Bright (Figura 1) hanno una luminosità di 3.000 nit e sono facili da usare con un semplice connettore HDMI standard.
Figura 1: I moduli display Mini-LED AB-MLD13-07 di American Bright sono disponibili nelle versioni da 3000 e 4000 nit. (Immagine per gentile concessione di American Bright)
Conclusione
Quando si è alla ricerca del display LED ottimale per un'applicazione specifica, non basta considerare solo il valore dei lumen. È bene esaminare anche le specifiche del valore dei nit per determinare se funzionerà adeguatamente nell'ambiente previsto. La scelta dei nit può determinare le prestazioni del prodotto in termini di soddisfazione del cliente e di leggibilità in ambienti luminosi o all'aperto. Quando si scelgono i display, è importante che siano nit-idi per il successo di un progetto!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum