Webinar – Alla scoperta delle interconnessioni VPX e VITA all'avanguardia

Ogni tipo di sistema di interconnessione ha specifiche che ne garantiscono l'affidabilità e l'idoneità all'uso. Quando un sistema è destinato all'uso nei settori militare e aerospaziale, rigorosi standard e la collaborazione tra governo e produzione determinano lo sviluppo di soluzioni avanzate che garantiscono elevate prestazioni nelle applicazioni con un traffico dati ad alta velocità. Il Consorzio SOSA facilita la collaborazione tra enti governativi e l'industria per lo sviluppo di tali standard e prassi.
Aziende come Amphenol hanno divisioni specializzate come Aerospace Operations (AAO) e SV Microwave che forniscono soluzioni mirate a soddisfare o superare gli standard VITA/VPX e ANSI per l'interconnessione dei componenti per computer (bus). In questo webinar, Stephanie Fritz, Senior Marketing Manager Amphenol Military High Speed (AHMS), Catalin Brandas, Amphenol Aerospace, Tom Lockard, Senior Sales Advisor, ed Eddie Alexander, Embedded Systems Program Manager per Amphenol SV Microwave, forniscono approfondimenti sulle offerte di prodotti VITA, sulle soluzioni hardware e di contatto di SV Microwave e sul sistema di interconnessione scheda-scheda R-VPX, rinforzato e ad alta velocità (25 Gbps) di Aerospace Operations.
Ulteriori informazioni sugli standard: I connettori ibridi RF/ottici sono conformi agli standard VITA e SOSA
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 10.00 CST. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4794919/98B6E07814AD363D7FEC511D8A4D17F2?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum