Come condividere gli ordini nuovi (e precedenti) di PCB personalizzate
Esistono vari modi per condividere gli ordini precedenti o i progetti correnti di PCB Builder/DKRed. Questo blog ti mostrerà come fare.
Come riordinare le PCB personalizzate precedenti
Se devi riordinare PCB ordinate in precedenza e originariamente acquistate tramite PCB Builder o DKRed di DigiKey, questo blog ti mostrerà come fare.
Webinar – Alla scoperta delle interconnessioni VPX e VITA all'avanguardia
Questo webinar illustra le soluzioni di connessione che soddisfano o superano gli standard VITA/VPX e ANSI per l'interconnessione dei componenti.
Webinar – Modernizzare la rete per le operazioni dei magazzini
Per garantire l'efficienza dei magazzini sono necessarie reti di comunicazione e dispositivi robusti che garantiscano un flusso di dati senza intoppi, dal ricevimento degli ordini, all'evasione automatizzata e alla spedizione.
Webinar – Tutto quello che devi sapere sugli altoparlanti nella progettazione audio
Un webinar che affronta il livello di pressione sonora, la potenza e l'impedenza, ma anche la risonanza, il campo di frequenza e altre caratteristiche spesso trascurate nella scelta degli altoparlanti.
Accelerare la progettazione di prodotti per Amazon Sidewalk con il kit Pro di Silicon Labs e sfruttare le reti wireless gratuite della comunità.
Come la fusione sensoriale può migliorare le prestazioni del sistema di gestione della batteria e la durata della batteria
Grazie alla fusione sensoriale, i progettisti possono combinare sensori di tensione, corrente e temperatura nei BMS per estendere la durata della batteria e migliorare le prestazioni.
Come implementare la connettività modulare ad alte prestazioni per le apparecchiature dei data center aziendali
data center aziendale, infrastruttura di comunicazione, server, storage, dispositivi di memorizzazione, apparecchiature di rete, connettore bordo scheda, connettore cablato, connettore per cavi, modulazione di ampiezza di impulso a 4 livelli, PAM4
Implementazione di generatori di clock programmabili ad alte prestazioni per data center e sistemi industriali
Implementazione di generatori di clock programmabili ad alte prestazioni
Non escludete la lampada al neon come indicatore di alimentazione c.a. attiva
Anche se i LED possono essere utilizzati per indicare che l'alimentazione c.a. è attiva, in molti casi la classica lampada al neon può offrire un'alternativa economica e tecnicamente migliore.
Saper come funziona LiDAR dimostra l'importanza di un'attenta selezione di TIA e comparatore
LiDAR per applicazioni automotive si basa su capacità di misurazione ToF avanzate, possibili con il giusto TIA front-end e comparatore.
Quanto incidono gli LDO a bassa Iq sulla durata della batteria dei dispositivi indossabili?
Utilizzando regolatori lineari a bassa caduta di tensione (LDO) con bassa Iq i progettisti possono estendere la durata della batteria dei dispositivi indossabili.
I kit di sviluppo completi semplificano la formazione nelle discipline STEAM e la prototipazione per professionisti e maker
I kit di sviluppo facilmente reperibili per professionisti e maker offrono tutte le opzioni hardware e software necessarie, semplificando molto la prototipazione.
I conduttori per cuffie fanno il doppio del lavoro
Le antenne e i loro conduttori possono fare molto di più che gestire le RF, possono anche trasportare l'alimentazione c.c. a un amplificatore front-end o fornire segnali audio alle cuffie dell'utente.
There are many ways to modify the widely used whip (monopole) antenna for use at frequencies where its optimum quarter-wavelength size would be too long.
La nuova soluzione per il controllo digitale dell'alimentazione INA228 di Texas Instruments mi ha permesso di misurare la corrente fino all'intervallo dei nanoampère con la versione aggiornata di BattLab-One.
Molti linguaggi di programmazione per i PLC sono entrati nello standard IEC 61131-3.
Un PLC di sicurezza è un controller dedicato, creato e certificato per soddisfare requisiti di sicurezza come le direttive di sicurezza funzionale IEC 62061, ISO 13849-1 o IEC 61508.