Cos'è una chiave di accesso?

Una chiave di accesso consente di effettuare l'accesso senza password utilizzando il dispositivo e un controllo rapido come riconoscimento facciale o impronta digitale, Windows Hello o il PIN del dispositivo. Le chiavi di accesso sono univoche per l'account DigiKey e il dominio digikey.com, il che le rende resistenti al phishing e più sicure delle password.

Vantaggi:

  • Maggiore sicurezza: i server memorizzano solo una chiave pubblica, nulla che eventuali hacker possano riutilizzare.
  • Resistenza al phishing: funziona solo sul sito DigiKey autentico.
  • Velocità e semplicità: si può sbloccare l'accesso mediante il riconoscimento facciale, l'impronta digitale o il PIN.
  • Autenticazione multifattore integrata: combina lo specifico dispositivo con il sistema biometrico/PIN in un unico passaggio.

Requisiti:

Le chiavi di accesso funzionano sui browser/sistemi operativi correnti. Versioni minime di WebAuthn: Chrome 67+, Edge 18+, Safari 13+ (o versioni successive). È fondamentale mantenere aggiornati il browser e il sistema operativo.

 

Abilitazione di una chiave di accesso per il proprio account DigiKey:

  1. Accedere al proprio account DigiKey utilizzando la password.
  2. Andare su Account e impostazioni in myDigiKey.
  3. Selezionare Accesso e sicurezza.
  4. Fare clic su Abilita la chiave di accesso e seguire le istruzioni.

Aggiunta di una chiave di accesso su più dispositivi:

È possibile registrare fino a 5 dispositivi per ciascun account.

  1. Andare su Account e impostazioniAccesso e sicurezza.
  2. In Chiave di accesso, fare clic su Aggiungi un'altra chiave di accesso.
  3. Seguire la procedura visualizzata sul nuovo dispositivo.

Rimozione di una chiave di accesso da un dispositivo:

  1. Andare su Account e impostazioniAccesso e sicurezza.
  2. In Chiave di accesso, selezionare l'icona Elimina accanto al dispositivo.
  3. Confermare l'operazione.

Altre risorse

Autenticazione multifattoriale

Aggiungi sicurezza al tuo account myDigiKey con l'autenticazione multifattoriale

Prevenzione delle frodi

Cose da tenere a mente per la prevenzione delle frodi

Reimposta la password myDigiKey

Richiedi un link per reimpostare la password e risolvere i problemi

Suggerimenti su problemi relativi al sito Web

Avete un problema con il sito Web di DigiKey? Ecco alcuni suggerimenti da provare.