Articoli e blog

Image of Optimizing Remote IoT Networks: Advanced Integration of Advantech Connectivity Solutions with Taoglas Antennas Ottimizzazione delle reti IoT remote: integrazione avanzata delle soluzioni di connettività di Advantech con le antenne di Taoglas

Scopri come la collaborazione tra Advantech e Taoglas porta a soluzioni di connettività affidabili e ininterrotte per le applicazioni IIoT.

Image of Better Beer with IoT La birra è migliore con IoT

Scoprite come Internet delle cose ha aiutato i microbirrifici a produrre birre più omogenee e gustose.

Image of How the Internet of Things (IoT) Is Used for Firefighting Come si utilizza l'Internet delle cose (IoT) per la lotta agli incendi

Man mano che si sviluppano, le nuove tecnologie IoT vengono incorporate in tutti gli aspetti dei servizi di emergenza per aiutare a mantenere più sicuri i primi soccorritori e la popolazione.

Image of Use a Compact 5G MIMO Antenna for Optimum Connectivity and Aesthetics Utilizzate un'antenna 5G MIMO compatta per una connettività e un'estetica ottimali Data di pubblicazione: 2024-06-19

Utilizzate un'antenna 5G MIMO compatta e a profilo ribassato per una connettività efficace, mantenendo il profilo ribassato e l'estetica dell'applicazione.

Image of Compact Multiband Patch Antenna Simplifies Design of RF Front-End for GNSS Receivers Un'antenna patch multibanda compatta semplifica la progettazione di un front-end RF per ricevitori GNSS Data di pubblicazione: 2025-10-23

Per gestire più bande di frequenza della costellazione satellitare, un ricevitore GNSS impiega un'antenna multibanda per aumentare la precisione e l'affidabilità.

Use PIFAs to Solve the Small-Product, Smaller-Antenna Dilemma

The compact planar inverted-F antenna (PIFA) is mechanically and electrically well-suited to compact, multiband devices such as smart phones and IoT nodes.

Application Specific Antenna Data di pubblicazione: 2017-06-08

Choosing the appropriate antenna requires designers to consider the physical, electrical, and economical parameters that will best suit the application.

Image of Antenna Polarization: What It Is and Why It Matters Polarizzazione dell'antenna: cos'è e perché è importante

La polarizzazione dell'antenna è importante nelle prestazioni dei collegamenti wireless; al momento di abbinare un'antenna all'applicazione sono molte le opzioni da valutare.

Use a Ready-Made LTE Cat M1 Modem to Simplify Low-Power Wide Area IoT Connectivity Data di pubblicazione: 2017-11-21

An LTE Cat M1 modem provides a rapid development solution for low-cost, low-power, wide area IoT wireless applications.

Use a Raspberry Pi and Mozilla Open Framework to Rapidly Develop an IoT Gateway Data di pubblicazione: 2018-05-22

Developers can create an IoT gateway simply by loading free firmware from Mozilla into a Raspberry Pi.

Imboccate la corsia preferenziale verso la connettività di rete a maglie Bluetooth 5 Data di pubblicazione: 2018-04-18

Un modulo hardware e un contenitore software forniscono agli sviluppatori una soluzione completa a basso consumo per implementare rapidamente la connettività di rete a maglie Bluetooth.