Utilizzo di IO-Link nelle applicazioni industriali

Di Etiido Uko, Lisa Eitel

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

Con l'avvento della quarta rivoluzione industriale e dell'Impresa 4.0, l'automazione completa e intelligente è definita da controlli avanzati, monitoraggio e diagnostica. Tali capacità sono possibili solo attraverso la connettività industriale, attraverso la quale i controlli e i dispositivi delle macchine sono unificati su qualche piattaforma (come IO-Link) per lo scambio continuo di dati.

Immagine di IO-Link a completamento dei protocolli di rete esistentiFigura 1: IO-Link completa i protocolli di rete esistenti integrandosi facilmente nelle reti fieldbus o Ethernet tramite il primario IO-Link. Il collegamento tra un primario IO-Link e i suoi dispositivi IO-Link avviene attraverso un cavo a tre o cinque fili non schermato e non protetto, capace anche di alimentare i dispositivi IO-Link. Qui, l'alimentazione dal primario è di 24 V c.c. (Immagine per gentile concessione di Pepperl+Fuchs)

Le tecnologie chiave alla base della connettività industriale sono reti standardizzate e dispositivi con funzioni di comunicazione su scheda. I protocolli per queste funzioni abbondano. Tuttavia, non tutti i protocolli industriali soddisfano i requisiti di scambio di dati e di intelligenza richiesti oggi dall'automazione. IO-Link è stato creato per soddisfare una vasta gamma di queste applicazioni moderne.

Come discusso in un precedente articolo di digikey.com, IO-Link è un protocollo di comunicazione punto-punto cablato che facilita la comunicazione bidirezionale intelligente dei dati tra i dispositivi. Tipicamente, i primari IO-Link (controller locali) hanno diverse porte IO-Link (canali) in cui si inseriscono indipendentemente vari dispositivi IO-Link. Queste connessioni endpoint da nodo a nodo sono ciò che rende IO-Link un protocollo di comunicazione punto-punto.

Lanciato nel 2009 da un consorzio di 41 membri che ora ne conta centinaia, IO-Link è diventato un protocollo di comunicazione ampiamente accettato per sfruttare i dati cruciali per:

  • Ottimizzare le operazioni
  • Ridurre i tempi di inattività e razionalizzare la manutenzione
  • Tagliare i costi delle materie prime e prendere decisioni operative strategiche.

L'interfaccia armonizzata IO-Link è definita dallo standard IEC 61131-9 e supportata da Siemens, Omron Corp. ifm Efector, Balluff, Cinch Connectivity, Banner Engineering, Rockwell Automation, SICK, Pepperl+Fuchs e decine di altri produttori di componenti e sistemi. Non c'è da stupirsi che la connettività IO-Link sia ampiamente sfruttata nelle operazioni che riguardano l'automazione dell'assemblaggio, le macchine utensili e l'intralogistica. I suoi tre usi principali in questi e altri contesti industriali includono le comunicazioni di stato, il controllo delle macchine e infondere intelligenza nei dispositivi.

Le modalità del controller IO-Link sono correlate agli usi

Immagine della porta connettore AL1120 M8 o M12 di ifm EfectorFigura 2: Il tipo di connettore usato con il cavo di collegamento dipende dal tipo di porta. Le porte primarie IO-Link di classe A accettano connettori M8 o M12 (come AL1120 di ifm Efector mostrato come esempio) con un massimo di quattro pin, mentre le controparti di classe B accettano connessioni con dispositivi che hanno connettori M12 a cinque pin (per la comunicazione dati bidirezionale). La modalità assegnata alla porta di un primario in un dato momento è determinata dal dispositivo cui è collegato e dal funzionamento corrente. (Immagine per gentile concessione di ifm Efector)

Ricordiamo dai precedenti articoli digikey.com che il protocollo di comunicazione IO-Link rende ogni porta del connettore su un primario di alto livello IO-Link (controller) capace di quattro modalità di comunicazione. Queste includono una modalità completamente disattivata e le modalità operative IO-Link, ingresso digitale (DI) e uscita digitale (DQ). Le modalità sono vagamente correlate ai tre principali usi IO-Link elencati sopra.

La modalità operativa IO-Link supporta la comunicazione bidirezionale dei dati con i dispositivi di campo ed è tipicamente utilizzata durante la raccolta dei dati per il monitoraggio, i test e la diagnostica. La porta di un primario in modalità DI accetta ingressi digitali e funziona quando la porta è collegata a sensori – in questo contesto, agendo da dispositivi di ingresso. Al contrario, una porta in modalità DQ agisce da uscita digitale, tipicamente quando la porta è collegata a un attuatore (in questo contesto, effettivamente un dispositivo di uscita) o quando un PLC di sistema è impostato per inviare direttamente istruzioni a un altro dispositivo IO-Link.

Anche se al di là dello scopo di questo articolo, vale la pena notare che le porte su un primario IO-Link possono facilmente passare da una modalità all'altra. Ad esempio, la porta di un primario collegata a un sensore può funzionare in modalità DI e poi passare alla modalità di comunicazione IO-Link quando la diagnostica e i dati di monitoraggio del sensore sono richiesti dal primario.

Applicazione IO-Link 1 di 3: comunicazioni di stato attivabili

Immagine di sistemi di controllo e automazione altamente avanzatiFigura 3: IO-Link facilita la creazione di sistemi di controllo e automazione altamente avanzati. Il settore delle macchine utensili fa abbondante uso dei sensori IO-Link per verificare le pressioni e le posizioni appropriate del serraggio dei pezzi e degli utensili di fresatura finale. (Immagine per gentile concessione di Getty Images)

Il monitoraggio della macchina è possibile con i dispositivi IO-Link impostati per segnalare lo stato che può, a sua volta, informare il sistema delle regolazioni e delle correzioni necessarie. Consideriamo un esempio nel settore delle macchine utensili - quello dei sensori di pressione IO-Link che verificano che i pezzi siano serrati con una pressione appropriata per una tenuta senza danni ma sicura durante le operazioni di rimozione del materiale. Qui, i sensori IO-Link supportano essenzialmente l'ottimizzazione dei compiti della macchina per un minor numero di pezzi respinti.

I dispositivi IO-Link possono anche avere comunicazioni di stato attivabili per supportare routine di manutenzione migliorate e ridurre al minimo i tempi di inattività. Ad esempio, i sensori di posizione IO-Link su una macchina di assemblaggio potrebbero segnalare continuamente le posizioni degli attuatori finali per assicurare che nessuno sia fuori portata o disallineato.

Analizzando i dati diagnostici forniti dai dispositivi IO-Link, gli impiantisti possono prevedere e correggere errori e potenziali guasti prima che accadano. I tecnici possono anche identificare gli anelli deboli in una macchina o in un impianto - per suggerire cambiamenti operativi a livello aziendale, informare le decisioni di acquisto e i progetti delle macchine in futuro.

Applicazione IO-Link 2 di 3: controllo avanzato e automazione

Schema del sistema IO-Link coinvolto nei controlli avanzati (fare clic per ingrandire)Figura 4: Un sistema IO-Link coinvolto nei controlli avanzati comprende un primario IO-Link (controller), come NX-ILM400 di Omron mostrato qui, e vari sensori abilitati per IO-Link, alimentatori e dispositivi meccatronici collegati a quel primario. I sistemi IO-Link per tali applicazioni tipicamente vincolano il primario e i dispositivi IO-Link a un PLC o a un altro sistema di automazione. (Immagine per gentile concessione di Omron)

Il controllo e l'automazione sono altre funzioni applicative supportate da IO-Link. Dove un'installazione IO-Link supporta funzioni che si eseguono senza l'intervento del personale, l'IO-Link primario spesso si collega a un sistema host o a un PLC di livello superiore che elabora i dati ricevuti e poi comanda direttamente o indirettamente gli attuatori nel progetto alle risposte coordinate appropriate. Tale controllo automatizzato richiede che il sistema IO-Link si colleghi a un controllore di livello superiore tramite protocolli e cablaggi standardizzati fieldbus o Ethernet. Infatti, la maggior parte dei primari IO-Link ha porte fieldbus o Ethernet per tali connessioni.

I dispositivi in applicazioni di controllo avanzate che coinvolgono sistemi IO-Link si integrano in uno dei tre modi seguenti:

  • Si collegano direttamente al computer host o al PLC
  • Si collegano a un primario IO-Link e comunicano tramite il protocollo IO-Link
  • Utilizzano comunicazioni compatibili con IO-Link e si collegano a un primario IO-Link tramite un hub IO-Link

Quest'ultimo funge essenzialmente da intermediario per collegare i dispositivi non IO-Link al primario.

Un ulteriore vantaggio dei sistemi IO-Link con connettività fieldbus ed Ethernet è che sono consentite connessioni a lunga distanza - che a sua volta permette agli installatori di posizionare i primari IO-Link in un armadio di controllo o sulla macchina più esterna, se questo ha più senso per una data applicazione.

Considerate come i primari IO-Link beneficiano delle applicazioni di assemblaggio avanzate servendo come controllori di basso livello in grado di elaborare sia segnali digitali che analogici. Qui, i primari potrebbero:

  • Accettare i dati generati dagli encoder lineari IO-Link sugli assi di uno stadio XY
  • Elaborare quei dati come gateway
  • Inviare i dati elaborati del dispositivo di campo IO-Link al PLC o un altro controller di sistema

Applicazione IO-Link 3 di 3: intelligenza del dispositivo

Immagine del sensore di prossimità con connettività IO-Link BUS004Z di BalluffFigura 5: L'interfaccia di connessione IO-Link è molto piccola e può adattarsi alla maggior parte dei dispositivi di campo compatti. Qui è mostrato un sensore di prossimità BUS004Z con connettività IO-Link di Balluff. (Immagine per gentile concessione di Balluff)

La terza applicazione di IO-Link si prefigge di infondere intelligenza nei dispositivi. Particolarmente comuni in progetti di sensori che assomigliano a opzioni di sensori legacy senza programmazione (o più modesta), questi dispositivi abilitati a IO-Link possono ricevere istruzioni, monitorare ed eseguire routine di auto-test – e generare dati. Poiché IO-Link permette anche ai dispositivi di fornire più di due valori di base (sì-no o pass-fail), è possibile anche segnalare valori precisi. Ad esempio, i compiti di automazione dei processi beneficiano dei sensori di temperatura IO-Link che vanno oltre la segnalazione dello stato di alta o bassa temperatura, riportando continuamente il valore esatto della temperatura di una zona o di un volume monitorato.

Un altro vantaggio di IO-Link per i dispositivi di campo intelligenti è la compattezza delle sue connessioni fisiche. Questo contrasta con le connessioni fisiche delle interfacce fieldbus ed Ethernet, che a volte possono essere troppo grandi per adattarsi ai microdispositivi di campo.

Anche i componenti intelligenti IO-Link possono essere controllati con precisione. Ad esempio, invece dei controlli di base off-on, un attuatore può essere comandato per spegnersi una volta che uno scenario soddisfa una serie di condizioni.

I dispositivi di ingresso come gli interruttori a pulsante RAFI possono sfruttare le funzioni IO-Link per supportare le caratteristiche dei dispositivi intelligenti, comprese gli indicatori luminosi con codifica a colori.

Ci sono alcune avvertenze sull'uso di IO-Link per le applicazioni di dispositivi intelligenti. Anche è in corso di sviluppo una forma wireless di IO-Link, al momento IO-Link è ancora un protocollo di comunicazione cablato, quindi è tuttora soggetto a tutte le limitazioni del cablaggio. Per mantenere l'integrità dei dati, il cablaggio dal primario al dispositivo IO-Link non deve superare i 20 metri. Inoltre, poiché il protocollo IO-Link può trasmettere solo fino a 32 byte di dati per ciclo, è insufficiente per l'uso con dispositivi di campo come le telecamere, che possono generare molti MB di dati al minuto.

Conclusione

Gli usi per i sistemi IO-Link abbondano per completare i protocolli esistenti alla base di controlli e sistemi di raccolta dati virtualmente illimitati. A spingere l'adozione è stata la semplicità dei sistemi IO-Link, che comprendono solo un primario IO-Link e i suoi dispositivi e i loro cavi a tre o cinque fili. L'installazione plug-and-play e l'economicità sono altri vantaggi di IO-Link.

Gli sforzi del consorzio IO-Link di aziende associate hanno assicurato un'ampia compatibilità tra controller, dispositivi e attuatori di vari produttori, dando ai progettisti la più ampia scelta di apparecchiature per i loro casi d'uso specifici.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Etiido Uko

Etiido Uko

Etiido Uko is a mechanical engineer and senior technical writer with over a decade of experience producing authoritative content on engineering, manufacturing, and emerging industrial technologies. His work sits at the intersection of technical depth and clear communication, helping engineers, product developers, and decision-makers understand complex systems and apply them in real-world contexts. His work spans content creation for industry leaders across multiple sectors, including Autodesk, Siemens, Xometry, Telus, and Coca-Cola. Known for his rigorous research standards and attention to technical accuracy, he combines engineering knowledge with strong editorial discipline. Beyond writing, Etiido maintains a strong interest in the evolution of engineering and technology.

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel lavora nel settore dei prodotti di movimento dal 2001. I suoi principali interessi riguardano i motori, gli azionamenti, il controllo del movimento, la trasmissione di potenza, il movimento lineare e le tecnologie di rilevamento e retroazione. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica ed è membro della Tau Beta Pi Honor Society, membro della Society of Women Engineers e giudice del concorso regionale FIRST Robotics Buckeye. Oltre ai suoi contributi su motioncontroltips.com, Lisa è a capo dell'edizione dei numeri trimestrali di Design World.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey