Come misurare la tensione in un circuito

L'ultimo video includeva considerazioni di base su come usare i multimetri a regolazione automatica e manuale. Il video seguente mostrerà come testare tensione, corrente e resistenza in un circuito. Preferisco presentare un argomento alla volta, quindi in questo blog fornirò alcune informazioni su come misurare la tensione, mentre in altri blog tratterò la corrente e la resistenza.
Figura 1
L'argomento a prima vista sembra piuttosto semplice. Collegate le sonde al circuito et voilà: la misurazione è fatta. Giusto? Non proprio. Prima di tutto bisogna sapere esattamente cosa si vuole misurare. La tensione totale del circuito? Una caduta di tensione su un solo componente? La lettura della tensione sul multimetro dipende da dove posizionate le sonde.
In primo luogo, prendete in mano il multimetro e inserite la sonda nera nella porta "COM". Inserite la sonda rossa nella porta "V". Nota: la porta "V" della tensione verrà probabilmente usata anche per altre misurazioni e quindi potrebbe riportare anche altri simboli. Se misurate la tensione c.c., girate il selettore verso Vc.c. o verso la V con sopra una riga continua e una tratteggiata (vedere la Figura 1). Se invece misurate la tensione c.a., girate il selettore verso Vc.a. o verso la V con sopra un'onda (vedere la Figura 1). Se il multimetro è a regolazione manuale, le opzioni saranno simili a quelle riportate qui sotto e sarà necessario selezionare l'intervallo di misura. Iniziate sempre da un valore elevato e procedete scalando.
*Nota: ogni multimetro ha un aspetto diverso e valori massimi diversi; questa immagine è solo a titolo esemplificativo e non vuole rappresentare tutti i multimetri.
Dopo aver collegato le sonde e girato il selettore sull'impostazione corretta, inserite le sonde su entrambi i lati della tensione di alimentazione. Se la lettura è negativa, invertite le sonde in modo che quella "COM" (nera) si trovi sul conduttore negativo. Per misurare la tensione di un solo componente, collegate le sonde a entrambi i lati del componente, facendo attenzione che la sonda "COM" o nera si trovi sul conduttore negativo e quella rossa su quello positivo.

La misura della tensione ha un'importanza fondamentale nelle procedure di risoluzione dei problemi. Non solo può indicare se la tensione nel circuito è eccessiva o insufficiente, ma può permettere di identificare il componente che è causa del problema in base alla caduta di tensione. Componenti come cavi, tracce di circuiti stampati e fusibili con una caduta di tensione tra di loro più elevata del previsto possono indicare un problema. Pronti per iniziare? Date un'occhiata all'ampia scelta di multimetri su: digikey.com/multimeters.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum